Kom foran med energirådgivning - ekspertise fra SMC
Både regeringer og de fleste brancher kæmper med vores stadigt stigende behov for bæredygtighed. Coronakrisen har kun gjort bevidstheden om behovet for energioptimering større. Som global automationsekspert er SMC i tæt partnerskab med sine kunder om at skubbe på med energioptimering og reduceret spild.
Ved at fokusere på SMC’s hjørnesten inden for energioptimering kan kunderne drage fordel af SMC’s egen ekspertise inden for energioptimering, reducere deres samlede CO2-belastning samt styrke deres brand. SMC’s tilgang til energioptimering kan også hjælpe virksomheder med at overholde ISO-standarder for energiledelsessystemer.
Energioptimering i helt enkle trin
SMC’s enkle trin 'sætter fuldt tryk på din energioptimering’. Fokus er på, hvordan vi sammen kan Skabe, Overvåge eller Bruge energi på den bedste måde og hele tiden Tænke i optimering.
Som salgs- og marketingchef Henrik Bonde Jespersen fra SMC forklarer: "Vi ved, hvor vigtig energioptimering er for vores kunder. Og endnu vigtigere for klodens fremtid. Ved at dele vores viden om energioptimering ønsker vi at give folk mulighed for at opnå det samme med mindre energi, samt at se energi - ikke som en fast omkostning - men som en omkostning, der kan styres til firmaets fordel."
Skab kun den energi, der skal bruges
Den mest optimale energi er den, der ikke anvendes. "Vi finder måder at undgå at skabe mere energi end det, vi har brug for. Og samtidigt viser vi, hvordan vi kan skabe tilstrækkelig energi til at opretholde produktionsniveauet," forklarer Henrik Bonde Jespersen.
Det er få og enkle ændringer, der skal indføres for at gøre en enorm forskel. Det kan være at:
- Minimere eller afkorte trykket i trykluftsystemer
- Øge kraften kun ved kritiske punkter eller
- Gøre dannelsen af lufttryk sporadisk.
Overvåg med flowmålere
Enhver energistyring føres an af overvågning. Tilføjelse af flowmålere eller andre overvågningssystemer til processen vil øge bevidstheden om energiforbrug og give større kontrol over, hvordan og hvornår energien bruges. Dette vil også afsløre uoverensstemmelser eller uventet spild. Det giver den synlighed, der skal til for yderligere at forbedre indsatsen.
Brug kun det nødvendige
SMC opmuntrer kunderne til kun at bruge det, der er nødvendigt. Ved at designe, udvælge og samle de korrekte komponenter kan man omdanne energi til kraft og få mest muligt ud af det.
Løbende tænke i optimering - også godt for konkurrenceevnen
Og endelig opfordrer SMC til løbende at tænke i optimering. Når alt kombineres, vil en mere proaktiv tilgang til energioptimering og -effektivitet fremme kundens konkurrenceevne, idet optimering af ressourcer øger produktiviteten og reducerer omkostningerne.
Henrik Bonde Jespersen konkluderer: "Vi har alle et ansvar for at sikre, at energioptimering er øverst på vores dagsorden. At finde mere bæredygtige måder at påvirke fabriksdriften på, vil reducere det globale energibehov og udledelsen af CO2. Ved at følge disse enkle trin, kan kunderne fremme effektiviteten i deres produktionsanlæg, reducere spild og gøre en reel forskel for fremtidens produktion og for verden."
09-06-2020