DMC Automation er en lille til mellemstor virksomhed, der kan prale af både solide rødder og en naturlig åbenhed over for innovation. Virksomheden blev grundlagt i 1972. I 1992 begyndte man at producere maskiner til montering af den metalstruktur, der faktisk er 'skelettet' i bilsæder. Det blev et vendepunkt for DMC, da det markerede indgangen til en vigtig kundesektor, der den dag i dag er en af virksomhedens kerneområder.
Alle de største producenter af bilsæder bruger maskiner leveret af det Torino-baserede firma til at fremstille sædets indre struktur. "Vi er specialiserede i maskiner til samling af dette 'skelet' startende med elementer, der samles for at skabe sædets understøtningsstruktur - en vigtig del, da det er knyttet til sikkerhedskriterier," forklarer Carlo Amicilia, salgsdirektør for DMC Automation.
At fremskynde og forenkle produktionsprocessen ved hjælp af intelligente teknologier er den filosofi, som DMC Automation går til markedet med. ”Vi ønsker at arbejde inden for robotteknologi og automatisering, og derfor sætter vi vores lid til vores eget interne design- og produktionskontor.
Alt, hvad vi designer, er altid færdigmonteret og testet internt, inden vi leverer det til vores kunde," forklarer salgsdirektøren. "Vores produktionsprogram er ret omfattende: Maskiner og samlebånd til bilsædernes metalstrukturer og også robotiserede monterings- og svejselinjer. Vi udvikler også maskiner og linjer til vision-systemer, materialehåndtering, testudstyr og frem for alt maskiner og linjer, der er lavet til at imødekomme vores kunders individuelle behov,” forklarer han.
For at imødekomme kundernes behov på en præcis og rettidig facon er DMC afhængig af support fra førende partnere. Takket være ekspertise og konstant teknologisk innovation er DMC i stand til at svare på kundernes ønsker; men også til at udvide sit produktområde og komme ind på nye nicher i markedet. "SMC er et must for os - en fundamental partner - og vi betragter SMC's komponenter som en standard, der letter vores designarbejde og giver os mulighed for at have kontinuitet i service, reservedele, produktopdateringer og meget mere", understreger salgsdirektøren. "Der er sikkerhed for kvaliteten af SMC's komponenter. Men vi er også meget tilfredse med det tætte samarbejde med deres team af teknikere og sælgere, med hvem der har udviklet sig et ægte teknologisk partnerskab over tid - både før og efter salg. Dette har ført til anvendelse af nye og banebrydende produkter med hensyn til teknologisk innovation, hvilket er et vigtigt plus for vores kunder,” tilføjer han.
Blandt de maskiner - der produceres på en af DMC's fabrikker i Italien - skiller især en robotiseret ø udstyret med SMC-komponenter sig ud. Den er kendetegnet ved et kommunikationssystem baseret på wi-fi - en særligt avantgardistisk innovation i branchen. Den er beregnet til en tyrkisk kunde og en juvel med hensyn til innovation. "Det er en automatisk maskine til samling og test af en bils bageste ryglåsesystem. Den har manuelle ladestationer med tilstedeværelseskontrol via kameraer, mens alle samlingsstationer er automatiske. Der er også en robot til "overførsel" fra første bord til testbordet. Delene er markeret op og værdier gemt på en pc for sporbarhed. På denne maskine besluttede vi at bruge det trådløse fieldbussystem, der giver os mulighed for at have I/O'erne om bord på bordet uden brug af det klassiske elektro-pneumatiske led, der er udsat for slid, er vanskeligt at vedligeholde og kræver et dedikeret elektrisk kabinet, der medfører ekstra omkostninger,” forklarer Carmelo Todaro, teknisk chef. Maskinens hjerte består af en række elektriske forbindelser som via wi-fi er i kontakt med den centrale sensor - der derfor er i stand til at styre forbindelserne uden kontakt. Bordet roterer fra fase til fase, og derfor roterer alle grupperne, mens den centrale pin forbliver fast: Hvert enkelt element styres derfor via wi-fi gennem SMC's innovative EX600-W.
"Mange af vores maskiner - inklusive denne robotø - er lavet med indekserende borde med forskellige positioner, der overfører dele eller komponenter fra en arbejdsstation til en anden.
Et af problemerne er behovet for at opretholde overvågning under bevægelse: Under bevægelse skal bordet bære elektriske ledninger og kontrolelementer. Springet til wi-fi, som SMC foreslog os, satte virkeligt vores tanker i gang og gjorde, at vi kunne løse dette problem meget effektivt," påpeger Carmelo Todaro.
Det teknologiske samarbejde med SMC er fuldt af nye og innovative løsninger. "SMC-flowmålere er nyttige til fejlfinding og overvågning af luftforbruget i anlægget og dermed evaluering af energibesparelser. I en anden applikation brugte vi SMC's CKZT-serie, som gjorde det muligt for os at fastspænde hele slangens diameter for at få et jævnt arbejde.
Vi har også monteret SMC's elektriske aktuatorer, især LEY-serien, som giver os fleksibilitet i positionering og opsætning af maskinen både til os i udviklingsfasen og til kunden i de forskellige faser af proces- og delmodifikation", afslutter Todaro.
Til slut skal bemærkes: Alle DMC-maskiner er allerede designet til at opfylde kravene i Industry 4.0 - et vigtigt plus for virksomheder, der allerede er orienteret mod produktionsstyring med sofistikerede systemer. "For os er det grundlæggende at gentænke og udvikle nye produktions-, organisations- og overvågningsprocesser".
DMC Automation har længe arbejdet aktivt sammen med SMC, verdens førende inden for pneumatisk automatisering. På billedet er blandt andet en SMC-flowmåler monteret i en DMC-maskine.
Casen er publiceret i Technè (Open Factory), oktober 2019, Italien, og skrevet af Simona Recanatini.
Find specs her:
På SMC's trådløse fieldbussystem, serie EX600-W
01-07-2021