Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC

Kort omstillingstid og fleksibilitet med cobots og EOAT

Kort omstillingstid og fleksibilitet med cobots og EOAT

End-of-arm tooling (EOAT) og cobots giver tilsammen fleksible løsninger med kort omstillingstid for små og mellemstore fremstillingsvirksomheder i alle brancher.

Kollaborative robotter tilpasser sig let til mange applikationer. I modsætning til traditionelle robotter, der generelt er designet til kun at udføre én opgave. Deres lette vægt og mere kompakte dimensioner kombineret med den lettere omprogrammering medfører et enormt mobilitetsniveau. Derved placeres de let, hvor produktionsprocessen kræver. Cobotter gør det let at automatisere, selv under kortvarig drift, og gør det også nemt hyppigt at skifte produktionslinje.

Deres bidrag til alsidighed er lige så varieret som hver eneste proces. For eksempel kan virksomheder, der ikke arbejder i et 24/7 workflow, sætte cobots op til at laste maskiner, der kører om natten, mens fabrikken er lukket. Om morgenen, når fabrikken åbner igen, er én produktionskørsel afsluttet. I andre tilfælde kan samarbejdende robotter frigøre medarbejdernes tid, når opgaven er strabadserende, farlig eller bare enerverende. Derved får medarbejderne tid til udførsel af mere produktive og kreative opgaver.

Mulighederne er virkelig uendelige. Og endnu mere hvis man tilføjer perifere teknologier som IoT eller AI til ligningen. Det er her skønheden ved cobot-teknologi ligger: Den kan levere automatiseringsfordele, der tidligere kun var tilgængelige for virksomheder med store produktionsfaciliteter. Disse fordele kan nu deles af små til mellemstore virksomheder i en bred vifte af brancher.

Udfordringen med sikkerhed
Når vi ser bort fra myterne om kollaborative robotter, vil industrien begynde at høste fordelene ved det, cobots virkelig giver ude i produktionen. For eksempel - og med hjælp fra fremskridtene inden for edge computing - kræver kollaborative robotter ikke den komplekse opsætning som traditionelle industrielle robotter gør. Disse krævede tidligere mindst en uges undervisning, mens nogle cobot-producenter nu gør det muligt at komme i gang på så lidt som en halv time.

Designet til – med korrekt risikovurdering - at arbejde sammen med deres menneskelige kolleger, kræver kollaborative robotter muligvis ikke afgrænsende bure eller besværlige sikkerhedshensyn. Christoph Ryll, en cobot-specialist, der samarbejder med SMC om at udvikle praktiske sikkerhedsløsninger, beskriver hvad der ville være det endelige formål: Et samarbejde, hvor mennesker og cobots kan opnå højere effektivitet end den ene af dem alene.

Dog er sikkerhed stadig et problem, og 95 procent af alle kollaborative robotter er stadig begrænset af bure og derfor ikke virkeligt kollaborative. Christoph Ryll bemærker, at sikkerhedsuddannelse for operatører godt kan kræve noget længere tid.

En 360° tilgang til automatiseringsbehovet
SMC tilbyder alle typer griberteknologier og udvikler plug-and-play gribere og gribersystemer til alle cobot- og robotleverandører. SMC’s gribere er baserede på begreberne energieffektivitet og ydeevne med særligt fokus på størrelse og vægtoptimering. Hensynene til ​​vægt, overordnede dimensioner og ergonomi hjælper maskinens håndledsbevægelser og undgår at begrænse dens ydeevne.

Men der hvor SMC virkelig kan gøre en forskel, er muligheden for at kombinere en 360° tilgang til automatiseringsbehovet. Såsom elektriske løsninger, der hjælper cobottens mobilitet kombineret med den tekniske support til at tilpasse løsninger, så de passer perfekt til produktionsprocesserne og samtidigt sikrer optimal fleksibilitet.

Trådløs teknologi som game changer
Endelig er en game changer for cobot-markedet anvendelsen af ​​trådløs teknologi til at drive pneumatiske, digitale og analoge signaler. Dette vil reducere eller eliminere kabler. Især til applikationer, der involverer mobile enheder, der oplever brud på grund af kabelfriktioner - der igen kan skabe større maskinfejl og føre til nedetid eller tabt produktion.

Alliancen mellem cobot og end-of-arm-værktøjet aktualiserer den fleksibilitet, som industri og slutbrugere efterspørger i dag. I rapporten World Robotics 2020 Industrial Robots, der blev frigivet den 24. september 2020, kan man læse, at mens industrielle robotter har oplevet et fald på 12% i salgsvolumen, har kollaborative robotter vist en stigning på 11%. Selvfølgelig befinder kollaborative robotter sig i de meget tidlige stadier af introduktion på markedet, men de ser ivrigt frem til at blive en del af den blomstrende og spændende robotindustri.

Kontakt din lokale cobot-ekspert hos SMC.

26-01-2021

Mere inspiration

Valg af cobots EOAT bestemmes af opgaven

End-of-arm-værktøjerne (EOAT) – Et spørgsmål om symbiose. Men valget er nemt.

Læs mere
Cobots og end-of-arm tooling (EOAT) giver tilsammen økonomisk favorable og fleksible løsninger

SMC, verdens største producent af komponenter og løsninger til automatisering, deler ud af de første erfaringer i Europa med cobots i produktionen.

Læs mere