Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

SMC Austria auf der Österreich-Premiere der „all about automation“ in Wels

Wels wird am 20. und 21. Mai 2026 zum Treffpunkt der Automatisierungsbranche: Mit der Österreich-Premiere der „all about automation“ entsteht eine neue Plattform für Austausch, Innovation und praxisnahe Lösungen. SMC Austria nutzt diese Plattform, um Innovation erlebbar zu machen, den Dialog mit Besuchern zu vertiefen und konkrete Antworten auf die drängenden Fragen der industriellen Praxis zu geben – live vor Ort am Messestand 236.

Dialog als Ausgangspunkt für Fortschritt
SMC versteht die Messe als Ort der Begegnung – und als Chance, gemeinsam weiterzudenken. Im Mittelpunkt steht der direkte Austausch mit Anwendern, Maschinenbauern und Integratoren. „Unser Ziel ist es, reale Herausforderungen offen zu diskutieren und daraus neue, praxisnahe Lösungsansätze zu entwickeln. Denn Innovation entsteht dort, wo Erfahrung auf neue Perspektiven trifft“, so Claudia Hödl, National Sales Director SMC Austria GmbH.

Technologie, die Wirkung zeigt
Am Messestand 236 präsentiert SMC ein breites Spektrum moderner Automatisierungslösungen – von Robotik-Anwendungen bis hin zu intelligenten Komponenten und Systemlösungen für die industrielle Produktion. Besucher erleben live, wie sich Prozesse gezielt verbessern lassen: effizienter im Energieeinsatz, sicherer im Betrieb und robuster für zukünftige Anforderungen.

Im persönlichen Gespräch zeigen die SMC-Experten konkrete Wege, wie bestehende Anwendungen optimiert werden können. Der Fokus liegt dabei klar auf umsetzbaren Lösungen mit unmittelbarem Mehrwert – ganz im Sinne des globalen Leitgedankens: „Change the pressure to change the future.“

Nachhaltigkeit trifft Digitalisierung
Die industrielle Automation steht an einem Wendepunkt: Unternehmen müssen ihre Produktionsprozesse gleichzeitig effizienter, transparenter und nachhaltiger gestalten. SMC begegnet diesen Anforderungen mit konkreten, praxisnahen Ansätzen.

Ein zentrales Beispiel ist die 4-bar-Factory-Strategie. Sie zeigt eindrucksvoll, welches Potenzial in einem bewussteren Umgang mit Druckluft steckt: „Bereits die Reduktion des Systemdrucks von 6 auf 4 bar kann bis zu 16 Prozent Energie einsparen – ohne kostenintensive Umbauten oder Leistungseinbußen. Für Maschinenbauer und Betreiber eröffnet sich damit ein wirkungsvoller Hebel, um Anlagen von Beginn an energieeffizienter auszulegen“, betont Hödl.

Parallel dazu gewinnen digitale und drahtlose Technologien zunehmend an Bedeutung. Wireless-Lösungen ermöglichen eine flexible Überwachung und Steuerung von Anlagen – und schaffen die Basis für datengetriebene Optimierungen sowie vorausschauende Wartungskonzepte. So wird aus reaktiver Instandhaltung ein proaktives System, das Ausfälle minimiert und Ressourcen schont.

Gemeinsam Zukunft gestalten
Mit dem Auftritt auf Stand 236 bei der „all about automation“ setzt SMC Austria ein klares Zeichen: Fortschritt entsteht im Miteinander. Der Fokus liegt auf Lösungen, die nicht nur technologisch überzeugen, sondern auch einen messbaren Beitrag zu Effizienz, Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit leisten.

 

Kostenfreie Messetickets von SMC: https://www.smc.eu/de-at/news-and-events/mit-smc-auf-der-all-about-automation

 

 

Über SMC: Expertise – Passion – Automation
Mit einem globalen Marktanteil von 36 % ist SMC weltweit führend in der Antriebs- und Steuerungstechnik von pneumatischen und elektrischen Systemen. Das Portfolio umfasst mehr als 12.000 Produktgruppen sowie über 700.000 Varianten in den Bereichen Luftaufbereitung, Ventiltechnik, Aktorik, Vakuumtechnik, Sensorik sowie elektrischer Steuerungs- und Antriebstechnik. Die Entwicklung von kundenspezifischen Hightech-Lösungen sowie Services zur Steigerung der Produktivität und Maschinensicherheit sind weitere wichtige Elemente des Kompetenzspektrums. Auf dem japanischen Aktienmarkt notiert ist das Unternehmen rund um den Globus präsent und beschäftigt weltweit mehr als 23.000 Mitarbeiter*innen. Die österreichische Zentrale mit Sitz in Korneuburg ist zugleich das Headquarter für 14 Länder Zentral- und Osteuropas und ist Arbeitgeber für mehr als 950 Mitarbeitende im Raum CEE.

24.03.2026