Elektrisches Drosselrückschlagventil PFES von SMC: Intelligente Durchflussregelung für pneumatische Antriebe
Mit der neuen Serie PFES stellt SMC einen elektrischen Durchflussregler vor, der die Fernsteuerung der Geschwindigkeit pneumatischer Antriebe ermöglicht – einfach, kompakt und sicher. Die Lösung eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen der manuelle Zugriff erschwert, zeitaufwendig oder mit Risiken für das Bedienpersonal verbunden ist. Neben der Geschwindigkeitsregelung von Pneumatikzylindern kann die Serie PFES auch zur Regelung von Luftblas- oder Spülgasdurchflüssen eingesetzt werden.
Einfache elektrische Ansteuerung statt manueller Eingriffe
Die Serie PFES ersetzt herkömmliche manuelle Durchflussregler durch ein elektrisch betriebenes Nadelventil, das den Druckluftstrom präzise regelt. Über einfache „UP“- und „DOWN“-Signale lässt sich die gewünschte Einstellung aus der Ferne vornehmen – etwa in Reinräumen, bei eingehausten Maschinen oder in erhöhten Anlagenbereichen. Bediener müssen den Gefahrenbereich nicht mehr betreten, um Anpassungen vorzunehmen.
Die Montage erfolgt wie bei einem konventionellen Durchflussregler. Ist die gewünschte Position erreicht, kann die Stromzufuhr abgeschaltet werden: Das Ventil behält seine Einstellung dauerhaft bei, ganz ohne weiteren Energieverbrauch.
Effizientere Inbetriebnahme und höhere Sicherheit
Ein zentraler Vorteil der Serie PFES liegt in der Zeitersparnis bei Inbetriebnahme und Wartung. Mehrere elektrische Drosselrückschlagventile lassen sich gleichzeitig über ein einziges Fernsignal einstellen. Das reduziert manuelle Arbeitsschritte, verhindert Einstellabweichungen zwischen Maschinen und sorgt für gleichbleibende Prozesse.
Dank der schmierstofffreien Konstruktion eignet sich das Ventil auch für sensible Anwendungen, etwa beim direkten Anblasen von Produkten, bei denen Verunreinigungen ausgeschlossen werden müssen.
Manuelle Einstellung und ausfallsichere Funktion
Während der Maschinenmontage ermöglicht die Serie PFES eine manuelle Einstellung, selbst wenn die elektrische Ansteuerung noch nicht installiert ist. Das beschleunigt Aufbau- und Einstellprozesse und bietet maximale Flexibilität.
Auch bei Stromausfall bleibt das Ventil in seiner zuletzt eingestellten Position. Die pneumatische Funktion bleibt erhalten, ohne Reset oder Referenzfahrt. Eine manuelle Nachjustierung ist jederzeit möglich – selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.
Bereit für die digitale Produktion
Die Serie PFES ist eine All-in-one-Lösung, die keine komplexe Treiber, Steuerungen oder Software erfordert. Konstrukteure können das Ventil einfach in bestehende Systeme integrieren und so einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung und Automatisierung gehen – ohne spezielles elektrotechnisches Know-how.
Mit der Serie PFES bietet SMC eine smarte, sichere und effiziente Alternative zu manuellen Geschwindigkeitsreglern. Das Ergebnis: höhere Produktivität, geringeres Risiko und eine deutlich vereinfachte pneumatische Regelung.

Abbildung: Das elektrische Drosselrückschlagventil PFES von SMC ermöglicht die sichere und präzise Fernanpassung von pneumatischen Antrieben – ideal für schwer zugängliche oder sicherheitskritische Anwendungen.
Foto: SMC (Abdruck für Pressezwecke honorarfrei)
Weitere Details: https://www.smc.eu/de-at/produkte/drosselrueckschlagventil-elektrischer-geschwindigkeitsregler-pfes~179042~cfg
Über SMC: Expertise – Passion – Automation
Mit einem globalen Marktanteil von 36 % ist SMC weltweit führend in der Antriebs- und Steuerungstechnik von pneumatischen und elektrischen Systemen. Das Portfolio umfasst mehr als 12.000 Produktgruppen sowie über 700.000 Varianten in den Bereichen Luftaufbereitung, Ventiltechnik, Aktorik, Vakuumtechnik, Sensorik sowie elektrischer Steuerungs- und Antriebstechnik. Die Entwicklung von kundenspezifischen Hightech-Lösungen sowie Services zur Steigerung der Produktivität und Maschinensicherheit sind weitere wichtige Elemente des Kompetenzspektrums. Auf dem japanischen Aktienmarkt notiert ist das Unternehmen rund um den Globus präsent und beschäftigt weltweit mehr als 23.000 Mitarbeiter*innen. Die österreichische Zentrale mit Sitz in Korneuburg ist zugleich das Headquarter für 14 Länder Zentral- und Osteuropas und ist Arbeitgeber für mehr als 950 Mitarbeitende im Raum CEE.
10.02.2026