Suck-back-Einheit von SMC: Das Rücksaugventil, das niemals tropft
Kein Nachtropfen, exakte Dosierung – SMC präsentiert Rücksaugventile, die Tropfen zuverlässig verhindern. Ob in der Analytik, der Halbleiter- oder Medizintechnik: Mit der Suck-back-Einheit lassen sich Flüssigkeiten punktgenau und sicher dosieren.
Der letzte Tropfen kann viel anrichten
In der Halbleiterindustrie kann schon ein einzelner Tropfen schwerwiegende Folgen haben. Aggressive Flüssigkeiten wirken bereits in kleinsten Mengen schädlich. Empfindliche elektronische Bauteile können durch einen unkontrolliert herabfallenden Tropfen beschädigt werden.
Auch in der Medizintechnik darf sich kein Tropfen selbständig machen. Bei der Analyse von Blut- oder Urinproben müssen additive Testflüssigkeiten in absolut exakter Menge zugeführt werden. Jede Abweichung kann das Ergebnis beeinflussen – und bei besonders geringen Flüssigkeitsmengen kann ein verschwendeter Tropfen schon die halbe Probe zerstören.
Rücksaugventil verhindert Nachtropfen
Das sogenannte Suck-back-Ventil sorgt dafür, dass Restflüssigkeit zurückgesaugt wird, bevor sie entweichen kann. Das Nachtropfen wird damit zuverlässig verhindert. Solche Ventile sind in der Halbleiterindustrie Standard und werden auch in der Medizintechnik eingesetzt.
SMC geht jedoch noch weiter: Als Spezialist für Automatisierungslösungen und erfahrener Partner der Industrie bietet SMC ein breites Spektrum an Komponenten der Ventil- und Regelungstechnik an – und kann diese perfekt kombinieren.
Genaue Dosierung durch kombinierte Suck-back-Einheit
Die Ventil-Einheit von SMC besteht aus dem eigentlichen Rücksaugventil und einem On/Off-Ventil. Diese Kombination ist einzigartig und erlaubt eine wesentlich genauere Dosierung als mit herkömmlichen Rücksaugventilen.
Nicht nur Rücksaug- und Durchflussmenge lassen sich exakt einstellen. Über spezielle Drosseln kann auch die Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit der Ventile präzise reguliert werden. Dadurch werden Druckspitzen im Medium vermieden.
Perfekte Prozesse, bis zum Schluss
Die exakten Einstellungen gewährleisten, dass die Wassersäule auch nach dem Abschalten stabil erhalten bleibt und kein Nachtropfen auftritt. Die Mediensäule wird kontrolliert unterbrochen, und nichts geht verloren. So erreicht man perfekte Prozesse bis zum Ende des Dispense-Vorgangs – unabhängig davon, ob es sich um aggressive Chemikalien in der Halbleiterfertigung oder winzige Proben in der Medizintechnik handelt.

Abbildung: SMC Suck-back-Einheit: Exakte Dosierung, kein Tropfen geht verloren – für maximale Prozesssicherheit in Halbleiter- und Medizintechnik sowie Analytik.
Foto: SMC (Abdruck für Pressezwecke honorarfrei)
Weitere Details: https://www.smc.eu/de-at/produkte/lvc-reinraum-ventil-fuer-chemikalien-pneumatisch-betaetigt-integrierter-anschluss-einzelausfuehrung~134862~cfg
Über SMC: Expertise – Passion – Automation
Mit einem globalen Marktanteil von 36 % ist SMC weltweit führend in der Antriebs- und Steuerungstechnik von pneumatischen und elektrischen Systemen. Das Portfolio umfasst mehr als 12.000 Produktgruppen sowie über 700.000 Varianten in den Bereichen Luftaufbereitung, Ventiltechnik, Aktorik, Vakuumtechnik, Sensorik sowie elektrischer Steuerungs- und Antriebstechnik. Die Entwicklung von kundenspezifischen Hightech-Lösungen sowie Services zur Steigerung der Produktivität und Maschinensicherheit sind weitere wichtige Elemente des Kompetenzspektrums. Auf dem japanischen Aktienmarkt notiert ist das Unternehmen rund um den Globus präsent und beschäftigt weltweit mehr als 23.000 Mitarbeiter*innen. Die österreichische Zentrale mit Sitz in Korneuburg ist zugleich das Headquarter für 14 Länder Zentral- und Osteuropas und ist Arbeitgeber für mehr als 950 Mitarbeitende im Raum CEE.
25.03.2026