Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Vom Anspruch zur Praxis: SMC erhält Energy Conservation Award für CO₂- und Energieeinsparungen

Vom Anspruch zur Praxis: SMC erhält Energy Conservation Award für CO₂- und Energieeinsparungen

Mit einer konsequent umgesetzten Initiative zur Reduktion des Druckluftverbrauchs setzt SMC ein starkes Zeichen für Energieeffizienz in der industriellen Produktion. Für das Projekt „Challenging the Limits of Air Reduction: Decarbonization through Air-Saving Equipment × Lowering Facility Air Pressure” wurde das Unternehmen mit dem Chairman’s Award des Energy Conservation Center, Japan (ECCJ) in der Kategorie „Best Practice” des Energy Conservation Grand Prize 2025 ausgezeichnet.

Viele Unternehmen sprechen über Energieeffizienz und ökologische Verantwortung. SMC verfolgt einen klaren Anspruch: Nachhaltigkeit soll nicht nur empfohlen, sondern im eigenen Betrieb konsequent umgesetzt werden. So unterstützt SMC seit vielen Jahren seine weltweiten Kunden mit Produkten und technischer Beratung, um die Effizienz von Druckluftsystemen zu steigern und den Energieverbrauch zu reduzieren. Gleichzeitig zeigt das Unternehmen, dass diese Ansätze auch im eigenen industriellen Umfeld wirksam umgesetzt werden können.

Druckluft im Fokus der Energieeffizienz
Denn als globaler Hersteller in der industriellen Automatisierung kennt SMC die Herausforderungen steigender Energiekosten sowie die Bedeutung wirksamer Umweltstrategien. In vielen Fabriken verursacht Druckluft 20 bis 30 Prozent des gesamten Stromverbrauchs. Vor diesem Hintergrund startete SMC im Jahr 2024 eine globale unternehmensweite Initiative zur Reduzierung des Druckluftverbrauchs in allen Produktionsstätten – darunter 6 weltweite rund um den Globus und eine lokale Produktion in Korneuburg nahe Wien.

Im Mittelpunkt stand das Konzept der „Low Pressurisation“. Dabei wurden die Druckluftversorgungen sämtlicher Anlagen und Maschinen systematisch analysiert und neu eingestellt. Durch die Visualisierung des tatsächlichen Luftverbrauchs konnten unnötig hohe Druckniveaus identifiziert und reduziert werden. Ergänzend kamen verschiedene Technologien zur Drucklufteinsparung zum Einsatz, um die Effizienz der gesamten Systeme zu optimieren.

Deutliche Energieeinsparung und wirtschaftlicher Nutzen
Die Ergebnisse der Initiative sind klar messbar: Die Maßnahmen erzielten eine Energieeinsparung, die 302 Kilolitern Rohöl pro Jahr entspricht. Gleichzeitig erwies sich das Projekt auch wirtschaftlich als äußerst effizient – mit einer Amortisationszeit der Investitionen von lediglich zwei Jahren.

Zweite Auszeichnung in Folge
Für diese Leistungen erhielt SMC den ECCJ Chairman’s Award (Kategorie „Best Practice“) beim Energy Conservation Grand Prize 2025. Damit wird das Unternehmen bereits zum zweiten Mal in Folge vom Energy Conservation Center, Japan ausgezeichnet. Bereits im vergangenen Jahr wurde das Air Management System (AMS) von SMC in der Kategorie Products and Business Models als besonders energieeffiziente Lösung prämiert.

Der Preis wird jährlich vom Energy Conservation Center, Japan verliehen – einer der führenden Organisationen Japans zur Förderung von Energieeffizienz und Energieeinsparung in der Industrie.

Weitere Informationen:
https://www.asiaeec-col.eccj.or.jp/

 

 

Über SMC: Expertise – Passion – Automation
Mit einem globalen Marktanteil von 36 % ist SMC weltweit führend in der Antriebs- und Steuerungstechnik von pneumatischen und elektrischen Systemen. Das Portfolio umfasst mehr als 12.000 Produktgruppen sowie über 700.000 Varianten in den Bereichen Luftaufbereitung, Ventiltechnik, Aktorik, Vakuumtechnik, Sensorik sowie elektrischer Steuerungs- und Antriebstechnik. Die Entwicklung von kundenspezifischen Hightech-Lösungen sowie Services zur Steigerung der Produktivität und Maschinensicherheit sind weitere wichtige Elemente des Kompetenzspektrums. Auf dem japanischen Aktienmarkt notiert ist das Unternehmen rund um den Globus präsent und beschäftigt weltweit mehr als 23.000 Mitarbeiter*innen. Die österreichische Zentrale mit Sitz in Korneuburg ist zugleich das Headquarter für 14 Länder Zentral- und Osteuropas und ist Arbeitgeber für mehr als 950 Mitarbeitende im Raum CEE.

17.03.2026