Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Günstige und saubere Lebensmittelproduktion ist kein Käse

Von Stefan Walter, Sales Engineer, SMC Deutschland

Ob am Frühstückstisch oder bei einem Glas Wein: Käse ist nicht nur ein Grundnahrungsmittel, sondern echter Genuss. Damit das so bleibt, sind bei der Produktion hohe Hygienestandards einzuhalten. Unter anderem erfolgt die Reinigung der zur Herstellung verwendeten Maschinen mittels aggressiver Chemikalien, was bisher den Rückgriff auf robuste, aber teure Edelstahlzylinder erforderte. Dank einer gemeinsamen Neuentwicklung von SMC und Technoflon Coating Systems kann auf deutlich leichtere und kostengünstigere Zylinder aus Aluminium zurückgegriffen werden – eine echte Innovation für die Lebensmittelindustrie.

Der Prozess zur Herstellung von Käse ist ein seit Jahrtausenden bekanntes Verfahren und wurde bereits von Ägyptern, Griechen und Römern perfektioniert und verfeinert. Die Arbeitsschritte bestehen je nach Käsesorte im Grunde aus der Vorbereitung der Milch (Filterung, Pasteurisierung, Hinzufügen oder Abtrennen von Rahm), der Dicklegung mit Milchsäurebakterien und/oder Lab, dem Käsebruch zum Entzug der Molke, dem Bad in Salzlake (außer bei Frischkäse) und dem Reifeprozess.

Um hohe Hygiene- und Qualitätsstandards sicherzustellen, müssen – wie in der gesamten Lebensmittelindustrie – Maschinen und Anlagen regelmäßig gereinigt werden. Das gilt in besonderem Maße für die Käseproduktion. Denn übriggebliebene Bestandteile wie Reifungskulturen oder die Molke können bei ungenügender Reinigung die Lebensmittelqualität negativ beeinträchtigen oder Maschinenteile angreifen. Daher erfolgt die Reinigung hier unter anderem mittels Salpetersäure und Natronlauge (je 1,5%ige Lösung) bei Temperaturen von 70-75 °C. Doch aufgrund der aggressiven Reinigungsverfahren müssen wiederum besonders robuste Maschinenteile verwendet werden.

Zu den deutschen Käseproduzenten zählt auch die Bayerische Milchindustrie eG (BMI), die auf eine mehr als 65 Jahre alte Historie zurückblicken kann. In Windsbach, einem von acht Standorten der Molkerei und Genossenschaft, wird Käse etwa in den Sorten Edamer, Gouda, Tilsiter und Großlochkäse hergestellt. Zur Produktion greift das Unternehmen auf die „Casomatic“ von Tetra Pak zurück, bei der zum Herauspressen der Molke widerstandsfähige, aber teure VDMA-ISO-Zylinder aus Edelstahl zum Einsatz kommen. Um Kosten zu sparen, suchte die BMI für die bestehenden Zylinder nach einer günstigen Alternative, die jedoch keine technischen Nachteile mit sich bringen durfte.

Zylinder mit innovativem Zusatz
Auf der Suche nach einem Ersatz wurde der Hersteller mit Hauptsitz in Landshut über einen Außendienstmitarbeiter auf SMC aufmerksam. Der Spezialist für pneumatische und elektrische Automatisierung erhielt den Auftrag, einen Zylinder bereitzustellen, der zweierlei Anforderungen erfüllen sollte: zum einen die Widerstandsfähigkeit gegenüber den eingesetzten Reinigungsmitteln (Natronlauge und Salpetersäure) und zum anderen einen Kostenvorteil im Vergleich zu den momentan verwendeten Edelstahlzylindern.

Unter Berücksichtigung dieser Anforderungen war es naheliegend, standardmäßig auf einen ISO-Zylinder im Clean Design zurückzugreifen. Dank der vollständig abgerundeten Konstruktion ohne Ecken und Kanten ist ein solcher Zylinder besonders gut und einfach zu reinigen. Im nächsten Schritt wandte sich SMC an das Unternehmen Technoflon Coating Systems B.V., einen Partner und Spezialisten in Sachen Beschichtungen, mit dem weitere Anforderungen besprochen wurden. „Durch unsere langjährige Erfahrung im Bereich Beschichtungen in der lebensmittelverarbeitenden Industrie konnten wir eine Beschichtung auswählen, welche dem Kunden mehr Vorteile bietet als die gewünschten Anforderungen“, so Henri Nijenhuis, CEO von Technoflon. Heraus kam die Beschichtungslösung „Techno421“, die durch umfangreiche Eigenschaften überzeugt: Sie ist beständig gegenüber Reinigungsmitteln aus Säure und Lauge, besitzt ausgeprägte Antihafteigenschaften, ist keimunterdrückend, mittels Easy-Clean-Merkmalen leicht zu reinigen und zertifiziert nach EU1935/2004 – EU Nr. 10/2011, was den Einsatz in der Lebensmittelindustrie ermöglicht. Das Ergebnis war eine gemeinschaftliche Weiterentwicklung auf Basis der Serie C96: ein beschichteter VDMA ISO-Zylinder aus Aluminium im Clean Design, der deutlich leichter sowie kostengünstiger ist und trotzdem über die Robustheit eines Edelstahlzylinders verfügt.

Optimale Lösung für BMI
Die neue Lösung fand ihren ersten Einsatz an der Tetra Pak „Casomatic“, wo die Zylinder mittels Druckausübung die Molke abpressen und so Teil des Käsebruchs sind. Der Austausch konnte eins zu eins und ohne zusätzliche Investitionen oder Umbauten erfolgen. Dank der innovativen Beschichtung spielen sie bereits während der laufenden Produktion ihre Vorteile gegenüber ihrem Pendant aus Edelstahl aus: So erreicht die keimunterdrückende Eigenschaft, dass der Stoffwechsel von Bakterien, Hefen, Schimmelpilzen und Viren auf der Oberfläche gestört wird. Das stoppt entweder die Vermehrung oder verhindert sogar die Energiegewinnung der Organismen. Zudem ermöglicht die Antihaftbeschichtung, dass Reinigungsmittel einfach abgewischt werden können.

„Wir waren sehr gespannt, wie sich ein beschichteter Zylinder bei unseren chemischen Reinigungsmitteln (Säure/Lauge) verhält. Die Ergebnisse waren sehr gut, daher überprüfen wir, wo beschichtete Zylinder zusätzlich einsetzbar sind“, erklärt Lukas Ries, technischer Leiter bei der Bayerischen Milchindustrie eG. Eduard Meier, Instandhalter bei der BMI, ergänzt: „Zusätzlich zur Beständigkeit gegen die Reinigungsmittel ist das Easy Clean der Beschichtung und das Clean Design des Zylinders von enormem Vorteil im Reinigungsprozess.“

Zukunftsweisende Alternative für die Lebensmittelindustrie
Die Weiterentwicklung auf Basis des Aluminium-Zylinders der Serie C96 mit Beschichtung stellt nicht nur für die BMI eine echte Alternative dar, sondern für die gesamte Lebensmittelindustrie. Denn neben den optimalen Hygieneeigenschaften im Clean Design und mit keimunterdrückender Antihaftbeschichtung (Easy Clean) profitieren Anwender dank des günstigeren Aluminiums auch von Kosteneinsparungen von rund 40 % pro Zylinder. Zudem führt das leichtere Metall zu einer deutlichen Gewichtsreduktion. „Die enorme Gewichtsersparnis des Zylinders im Vergleich zu Edelstahlzylindern ermöglicht es, sie auch bei rauer Umgebung sehr gut auf bewegten Achsen oder direkt auf Roboterarmen zu montieren. Denn hier ist das Gewicht eine maßgebliche Größe in Sachen Trägheitslast“, sagt Torsten Klein, Strategic Market Manager Food bei SMC. Und dank Kolbendurchmessern von 32, 40, 50, 63, 80 und 100 mm ist der Zylinder für verschiedenste Anwendungen geeignet.

Die positive Resonanz der BMI auf den neuen Zylinder der Serie C96HYB führte außerdem zur Überlegung, auch bei anderen Komponenten die neue Beschichtung einzusetzen. Unter anderem fielen bei einer Begehung der Anlage die aktuell eingesetzten Schnellentlüftungsventile ins Auge, die sich durch eine beschichtete Variante der Serie AQ von SMC ersetzen ließen, wodurch die BMI erneut profitieren würde. Weitere zukunftsweisende Projekte sind mehr als wahrscheinlich, wie das begeisterte Feedback von Henry Nijenhuis zeigt: „Die Zusammenarbeit mit SMC während des Projekts war extrem professionell und zielführend, daher freue ich mich jetzt bereits auf nächste Projekte mit SMC.“

Sie wollen auf dem Laufenden bleiben?

Melden Sie sich für unseren monatlichen Newsletter an und erhalten Sie diese und weitere Inhalte direkt in Ihre Mailbox.

 

Folgen Sie uns

 

Downloads

Möchten Sie weitere Inspirationen?

Möchten Sie weitere Inspirationen?

Möchten Sie Ihre Anwendung besprechen?

Möchten Sie Ihre Anwendung besprechen?

Bleiben Sie am Laufenden mit den SMC-Experten-Berichten

Bleiben Sie am Laufenden mit den SMC-Experten-Berichten