Rendete i vostri sistemi più efficienti con misure semplici ed economiche. SMC vi consiglia come fare.
Acquisisci conoscenze più approfondite su come applicare l'efficienza
Durante il processo di fabbricazione delle merci, viene fatto un uso indiscriminato delle materie prime? Oppure viene pianificato attentamente l’esatta quantità richiesta per il prodotto finale?
La grande cura che viene posta normalmente per l’utilizzo delle materie prime raramente viene applicata all’energia.
Generare solo quello di cui si ha bisogno è il primo passo verso un uso efficiente di energia. Purtroppo non è sempre facile identificare il reale utilizzo e scoprire dove intervenire. Il primo passo è la conoscenza, e quindi è fondamentale misurare per capire dove intervenire.
Scopri alcuni dei nostri prodotti che possono aiutare a generare solo quello che è necessario:
Una volta utilizzata l'energia, perchè non pensare di riutilizzarla?
Cercare di riciclare l'energia necessaria in un processo produttivo ha un effetto esponenziale sull'efficienza dell'impianto. Questa è la strada da seguire in tutti gli ambiti industriali.
Scopri come recuperare quello che viene generato!
La trasformazione di energia porta alla generazione di calore che può semplicemente essere riutilizzato per qualsiasi altra operazione, come ad esempio riscaldare l'acqua (mediante uno scambiatore di calore) o riscaldare l’impianto (attraverso la distribuzione di aria calda).
Hai mai pensato di recuperare l'aria dai cilindri? In SMC è già una realtà, richiedi informazioni per scoprire le soluzioni possibili.
Ciò che viene misurato, viene gestito.
I dati raccolti mostrano i modelli di utilizzo delle diverse macchine o dei processi produttivi e individuano quelli più energivori e meno performanti. Inoltre, è possibile analizzare le oscillazioni relative al consumo di energia.
L'aggiunta di sensori o altri sistemi di monitoraggio porta a una maggiore consapevolezza del consumo di energia e fornisce la possibilità di controllare e gestirne l’utilizzo. Grazie a questo monitoraggio costante diventa facile prendere decisioni che consentono di migliorare l’efficienza operativa.
Inoltre, verranno eliminati gli sprechi e individuati eventuali disservizi e malfunzionamenti.
Scopri alcuni dei nostri prodotti che possono aiutare a monitorare i consumi:
L'inefficienza energetica in un impianto è spesso la conseguenza di un uso improprio basato sulla convinzione che ”l’aria compressa sia gratis”.
E necessario, dunque, analizzare le situazioni per comprendere come si sta utilizzando l’aria compressa. Un consiglio: usarla saggiamente.
Tra le domande da porsi: i componenti sono stati dimensionati correttamente?
Il sistema di distribuzione dell’aria è stato progettato tenendo conto dell’efficienza energetica?
Quando si acquista un nuovo componente, è necessario prendere in considerazione quelli dotati di design ad efficienza energetica.
Scopri alcuni dei nostri prodotti che possono aiutare a utilizzare solo l’essenziale:
Per noi di SMC, l’Efficienza Energetica fa parte della filosofia del Miglioramento Continuo.
Per implementare l’efficienza nelle fabbriche, è necessario adottare un approccio olistico e cercare di vedere il potenziale di efficienza energetica nelle diverse attività di lavoro e nelle decisioni quotidiane.
Pensa a come potenziare l’efficienza.
In altre parole, Pensare all'efficienza serve a realizzare un percorso di sostenibilità, a chiudere il cerchio. Tutte le soluzioni descritte nelle diverse sezioni Generare, Recuperare, Controllare e Utilizzare non sono state pensate come una serie di azioni casuali e scollegate tra loro, ma come un processo continuo.