Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Inizia a misurare: prendi il controllo. Digitalizza la tua aria compressa

IC 80  di Karol Malicki | Head of Technical Sales Support, SMC Polonia

 

GIUGNO 2026

Se non stai misurando la tua aria compressa, stai prendendo decisioni al buio. La buona notizia? Ottenere una visibilità realr è molto più semplice e più vantaggioso di quanto si possa pensare.

Rendiamola semplice: non puoi gestire ciò che non misuri. Certo, sei sotto pressione per migliorare l'efficienza, ridurre i costi, raggiungere obiettivi di sostenibilità o semplicemente mantenere una produzione fluida. Ma quando chiediamo: "Sai esattamente come sta performando la tua aria compressa a livello di macchina?" la risposta che spesso sentiamo durante le visite in stabilimento è: "non proprio".

Ed è del tutto comprensibile. L'aria compressa è una di quelle utility che lavora silenziosamente in background. Finché non smette di farlo. Il problema è che, senza dati reali, ci si basa su supposizioni. Potresti pensare che il tuo sistema sia efficiente. Potresti sospettare perdite o cali di pressione. Ma senza misurazioni, in realtà non lo sai.

La digitalizzazione cambia tutto questo. Sostituisce le supposizioni con i dati ed è da lì che iniziano i veri miglioramenti.

Perché è importante
Ecco qualcosa su cui riflettere: la generazione di aria compressa rappresenta tipicamente il 20% del consumo energetico totale di uno stabilimento. E se lo analizziamo più nel dettaglio, diventa ancora più interessante. Il soffiaggio dell'aria da solo può rappresentare oltre il 40% del consumo di aria compressa, mentre gli attuatori circa il 14% e le applicazioni con vuoto circa il 9%.

Grafico tratto dal catalogo SMC "Il risparmio energetico nelle fabbriche"

 

Se quindi stai puntando all'efficienza energetica o alla riduzione della CO2, l'aria compressa non è un fattore marginale: è un elemento chiave. Ma c'è un problema: molte fabbriche misurano ancora il consumo d'aria solo a livello del compressore.

Questo offre una visione generale, ma non racconta cosa accade realmente sul campo.

Dove viene sprecata l'aria? Quali macchine consumano più del dovuto? Stai pagando inefficienze senza rendertene conto? Per rispondere a queste domande, devi andare più in profondità.

Un'analisi approfondita
È qui che la digitalizzazione inizia davvero a fare la differenza. Invece di un unico punto di misura, ti aiutiamo a monitorare l'aria compressa a livello di macchina, dove si trovano le informazioni più rilevanti. Installando sensori di portata, sensori di pressione e dispositivi di monitoraggio dell'umidità nei punti critici, inizi a costruire un quadro chiaro e basato sui dati delle tue operazioni.

E una volta che questi dati sono disponibili in formato digitale, tutto cambia. Puoi vedere il consumo reale per macchina o processo, capire la stabilità della pressione nella rete e individuare i primi segnali di usura dei componenti o squilibri del sistema. Improvvisamente, non reagisci più ai problemi, li anticipi.

Non si tratta solo di energia
Potresti essere già focalizzato sull'efficienza energetica. Magari hai obiettivi di riduzione della CO2, target di sostenibilità aziendale o bollette energetiche in aumento da gestire. In questi casi, la digitalizzazione è una scelta evidente e vantaggiosa. Possiamo visitare il tuo sito, effettuare un pre audit, misurare i punti chiave e calcolare il ROI sulla base di dati reali, non di stime. Da lì, si passa a miglioramenti mirati, che si tratti di ottimizzare dispositivi, migliorare l'efficienza del soffiaggio o perfezionare la distribuzione.

Ma ecco l'aspetto interessante: non tutti partono dall'energia come priorità. A volte la vera sfida è la produzione. Se stai affrontando tempi ciclo incoerenti, problemi di qualità o fermi macchina inspiegabili, l'aria compressa potrebbe essere parte del poblema.

Con la digitalizzazione è possibile collegare direttamente il consumo d'aria e l'andamento della pressione alle prestazioni delle macchine. Ciò significa individuare la causa principale dell'instabilità dei processi, evitare difetti di qualità legati alle variazioni di pressione e persino calcolare il costo reale dell'aria del prodotto. Niente più approssimazioni, solo numeri reali per supportare decisioni concrete.

Prevenire i problemi
Uno dei maggiori vantaggi della digitalizzazione del sistema di aria compressa è la rapidità con cui emergono analisi e azioni. Un calo graduale della pressione, ad esempio, potrebbe indicare problemi di distribuzione o limiti del compressore. Cambiamenti nei pattern di flusso possono segnalare perdite o impostazioni errate, mentre livelli crescenti di umidità possono essere sintomo di problemi nei sistemi di essiccazione.

Si tratta di problemi che, se ignorati, portano a fermi macchina, scarti o costi di manutenzione più elevati. Con i dati e gli avvisi adeguati, puoi intervenire tempestivamente, prima che abbiano un impatto sulla produzione. Questo è ciò che dovrebbe essere, in pratica, la manutenzione predittiva.

Inizia in piccolo, pensa in modo intelligente
Una delle preoccupazioni più comuni è: "La digitalizzazione sembra un grande salto". In realtà, non deve esserlo. L'approccio più efficace è spesso graduale. Si può iniziare con una singola macchina o linea produttiva, aggiungendo punti di misura critici, per poi espandere il sistema man mano che aumentano consapevolezza e comprensione.

I sistemi moderni rendono questa strategia più semplice che mai. Tecnologie come IO-Link, comunicazione wireless e protocolli aperti come OPC-UA permettono di integrare sensori negli impianti esistenti in modo semplice ed economicamente sostenibile.

Il sistema in bus di campo wireless centralizza le informazioni e consente la comunicazione fino a 100m di distanza

 

Dai dati all'azione
Naturalmente, raccogliere dati è un conto, trasformarli in risultati concreti è un altro. Ed è qui che l'esperienza fa davvero la differenza. In SMC, non ci limitiamo a fornire componenti di automazione; lavoriamo per comprendere la tua fabbrica, identificare i lunti critici di misura e trasformare i dati in azioni concrete. Questo può iniziare con l'installazione di flussostati o del nostro Air Management System, per stabilire una base chiara. Da lì, andiamo oltre le problematiche più evidenti come le perdite e ci concentriamo sull'ottimizzazione dell'intero sistema, individuando inefficienze spesso invisibili.

Proponiamo miglioramenti mirati di apparecchiature e sistemi, supportando il tuo team con formazione e ottimizzazione continua per garantire benefici a lungo termine.

In breve, ti aiutiamo a trasformare dati interessanti in risultati misurabili.

Air Management System di SMC – Serie AMS 20/30/40/60

 

Scopri di più sulla Digitalizzazione dell'aria compressa

 

La parola dei nostri esperti:

 

Ridurre la pressione
di Andy Still, Industry Projects Manager, Energy, Europe
Leggi l'articolo 

Dare un senso ai sensori
di Danilo Giordana, Energy Efficiency Project Manager, SMC Italy
Leggi l'articolo 

Karol Malicki | Head of Technical Sales Support, SMC Polonia

Karol ha iniziato la sua carriere in SMC 14 anni fa nel reparto tecnico. Precedentemente, ha lavorato come ingegnere progettista e ingegnere di industrializzazione, costrunendo una solida base nei processi di ingegneria e produzione. Oggi guida il team tecnico di SMC Polonia.

Il suo background include anche un'esperienza in un'azienda End User, esperienza che gli consente di avere una solida comprensione dei reali processi industriali e delle esigenze dei clienti.

Attualmente sta completando un MBA incentrato sull'energia e sulla trasformazione digitale, con una tesi dedicata alla diagnostica preventiva nei sistemi di aria compressa.

Nel tempo libero, Karol ama andare in moto e restaurare motociclette. Ha un forte interesse per la meccanica ed è appassionato di musica.

Vuoi rimanere aggiornato sulle novità SMC?

Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere news, novità sui prodotti, whitepaper e approfondimenti sulle applicazioni e sulle soluzioni SMC.

Infografica

Scopri come i nostri clienti danno vita ai nostri prodotti