Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

News e Approfondimenti

Siate i primi ad essere informati

Settembre 2021

La pneumatica al servizio del cartone

L'offerta completa di componenti per l'automazione pneumatica di SMC e la sua presenza globale aiutano Fosber - uno dei protagonisti del mercato globale delle linee per la produzione di cartone ondulato - a proporre soluzioni complete estremamente affidabili.

Leggi di più
Non solo componentistica

La toscana Stecam e SMC lavorano insieme per realizzare linee di assemblaggio a banchi innovative ed efficienti.

Leggi di più

Luglio 2021

Come eliminare le cariche elettrostatiche nei processi produttivi

Le cariche elettrostatiche che si accumulano durante i processi produttivi causano diverse problematiche come danni ai materiali e ai prodotti o fermo macchina.

Leggi di più

Giugno 2021

Una rinascita nel segno dell'innovazione

L'azienda torinese DMC Automation ha realizzato un'isola robotizzata equipaggiata con componentistica SMC, tra cui spicca un innovativo sistema di trasmissione di controlli wireless. Quella tra SMC e DMC Automation è una partnership tecnologica solida e stimolante, orientata alla ricerca di soluzioni all'avanguardia.

Leggi di più

Aprile 2021

Ridurre la pressione

L’argomento è molto più che importante. Le apparecchiature pneumatiche costituiscono circa il 20% del consumo energetico totale di uno sito produttivo ed esiste un modo comprovato per migliorare l’efficienza energetica: ridurre la pressione di esercizio. SMC spiega come le aziende possano raggiungere questo obiettivo ed allinearsi con il trend più importante del processo di produzione.

Leggi di più
Un saluto dal neo Presidente di SMC

Mi chiamo Yoshiki Takada. Dal 1° aprile 2021 sono il nuovo Presidente di SMC. Dalla sua fondazione nel 1959, SMC è cresciuta ed è diventata una delle principali aziende produttrici di apparecchiature per l'automazione industriale, compreso la componentistica pneumatica, con l'obiettivo di "soddisfare tutte le richieste dei nostri clienti".

Leggi di più

Marzo 2021

SMC Italia: tecnologia, innovazione e sostenibilità i driver per il successo

Conoscere il mercato e comprendere le esigenze dei clienti: SMC Italia offre le risposte alle realtà che utilizzano le tecnologie pneumatiche.

Leggi di più
Lavoro di squadra

Condividere l'esperienza e il know how dei produttori di robot collaborativi e dei fornitori di End Effector consente ai processi produttivi di acquisire flessibilità e raggiungere una maggiore versatilità.

Leggi di più
La pistola di soffiaggio IBG assicura un deciso risparmio energetico

SMC ha presentato una nuova pistola di soffiaggio a impatto IBG, dispositivo che soffia con un impulso di aria più breve e forte rispetto alle classiche soluzioni di soffiaggio.

Leggi di più

Gennaio 2021

HRR, un Thermo-Chiller da installare dove lo spazio è un problema

SMC presenta un nuovo thermo-chiller applicabile su rack, compatto nelle dimensioni, ma dalla caratteristiche performanti.

Leggi di più

Ottobre 2020

Flussostato digitale per grandi portate PF3A7#H

PF3A7#H è una delle ultime novità della famiglia di flussostati di SMC.

Leggi di più

Agosto 2020

Nuove sfide all'orizzonte

L'emergenza legata al Covid-19 sta avendo impatti significativi sull'industria manifatturiera italiana e i più importanti player stanno già rivedendo le proprie strategie per trasformare la crisi in opportunità. Come per esempio Belotti S.p.A., che progetta e produce centri di lavoro CNC a 3 e 5 assi, e in questa fase ha consolidato la storica collaborazione tecnologica con SMC, leader mondiale nel settore dell'automazione pneumatica.

Leggi di più

Luglio 2020

SMC presenta l'unità "tutto in uno" per la gestione del vuoto

SMC continua a creare componenti che guidano l'efficienza produttiva attraverso l'innovazione e il design. La nuova serie ZK2-A rinnova il sistema eiettore/gestione linea vuoto con un'unità particolarmente leggera, compatta e a bassa rumorosità.

Leggi di più

Giugno 2020

Serie ZL, gli eiettori leggeri e compatti di SMC

SMC ha rinnovato la gamma dei propri eiettori multistadio in risposta alla domanda di riduzione del peso derivante dal crescente utilizzo della robotica, rendendoli compatti e leggeri nel design, ma grandi in termini di potenza di aspirazione.

Leggi di più
SMC diventa virtuale a WeAreCOBOTS Expo & Conference

Dal 16 al 18 giugno 2020, SMC presenterà le proprie soluzioni per la robotica al più grande Expo Virtuale al mondo dedicato ai robot collaborativi.

Leggi di più

Aprile 2020

Movimentare in sicurezza pezzi con superfici irregolari

La nuova pinza magnetica MHM di SMC assicura il giusto supporto nella movimentazione di pezzi con superfici irregolari, e consente una manipolazione affidabile e sicura e tempi ciclo ridotti, aumentando così la produttività.

Leggi di più

Marzo 2020

Manifold per flussostato digitale per acqua

PF3W è il nuovo manifold per flussostato digitale di SMC che centralizza il controllo del flusso e della temperatura delle diverse linee situate all'interno di un impianto.

Leggi di più
SMC affronta le sfide di velocità e precisione nella robotica con la pinza pneumatica JMHZ2

La nuova pinza pneumatica parallela compatta JMHZ2 è stata progettata da SMC al fine di migliorare le caratteristiche di punto di presa e produttività.

Leggi di più

Febbraio 2020

SMC JSY, la più piccola elettrovalvola al mondo

SMC ha presentato JSY, la più piccola elettrovalvola a 5 vie attualmente disponibile sul mercato.

Leggi di più

Ottobre 2019

Valvola pneumatica ad impulsi ad alta efficienza energetica

SMC ha ampliato la gamma con la valvola ad impulsi ad alta pressione JSXFA che risponde in tempi brevi e presenta un ridotto consumo d'aria, per garantire un risparmio energetico

Leggi di più

Settembre 2019

SMC Italia a Didacta 2019: formare competenze 4.0

Due spazi per illustrare in concreto a scuole e docenti le tecnologie integrate per processi produttivi connessi ed efficienti.

Leggi di più