Allgemeine Produktinformationen
Produkt-Highlights
Mehr zu dieser Produktkategorie
Mehr Produktinformationen
Benötigen Sie Hilfe bei der Produktauswahl?
Auftrag / Customer Service
Support & Service
Downloads
Dokumente
Kontakt
+49 (0) 6103 402 - 402
+49 (0) 6103 402 - 0
Adressen & Kontaktdetails
Ansprechpartner
Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.
Management und Nachhaltigkeit sind heute eng miteinander verwoben. Aus diesem Grund kombiniert der weltweit führende Anbieter von umweltfreundlichen pneumatischen Automatisierungslösungen, die SMC Corporation (23.000 Mitarbeitenden in über 80 Ländern), erstmals Nachhaltigkeits- und Managementaspekte im ersten „Integrated Report 2023". Im Fokus: Wachstumsziele und die ehrgeizigen Vorhaben im Bereich Nachhaltigkeit.
Die SMC Deutschland GmbH erweitert das Angebot des Automatisierungsbaukastens ctrlX AUTOMATION von Bosch Rexroth um seine pneumatischen und elektrischen Automatisierungslösungen. Der 100. Partner in der ctrlX World eröffnet damit neue Möglich¬keiten für Anwender.
Für verschiedenste Handling-Aufgaben sind kollaborative Roboter (Cobots) mittlerweile die erste Wahl. Damit sie in Sachen Präzision, Zuverlässigkeit und Flexibilität tatsächlich alle ihre Vorteile voll ausspielen können, braucht es auch das passende Werkzeug. Mit der Serie RMH bietet SMC dazu jetzt einen pneumatischen Greifer in drei Varianten, der zu Cobots von insgesamt zwölf Unternehmen kompatibel ist. Für Anwender stehen zwei 2-Finger-Greifer – einmal in Standard- und einmal in Langhubausführung – und ein 3-Finger-Greifer zur Verfügung, die nicht nur mit hoher Klemmkraft sowie Steifigkeit überzeugen. Dank eines integrierten 3/2-Wege-Magnetventils wird zudem der Luftverbrauch um bis zu 80 Prozent reduziert, mittels zweier Klemmschrauben gelingt ein schneller Werkzeugwechsel und die optionale Schutzabdeckung ermöglicht auch den Einsatz in schwierigen Umgebungen.
SMC Deutschland, der führende Spezialist für pneumatische und elektrische Automatisierung, und die Nölle + Nordhorn GmbH, ein Experte für Systemtechnik von der Pneumatik über die Hydraulik bis hin zur Antriebs- und Elektrotechnik, sind eine neue Vertriebspartnerschaft eingegangen. Durch die Zusammenarbeit und das Teilen der in beiden Unternehmen vorhandenen Expertise erhalten Kunden ein noch umfassenderes Produktangebot und profitieren von noch ausgeprägteren technischen und logistischen Services.
Von der Zugkraftregelung in Spulenwickelmaschinen über die Spannungskontrolle in Druck-, Folien- und Kartonverarbeitungsmaschinen bis hin zur Druckfüllung in Leckageprüfgeräten: Soll eine stufenlose Steuerung des Luftdrucks in Abhängigkeit von elektrischen Signalen erfolgen, sind elektropneumatische Regler die erste Wahl. Statt wie üblich mehrere Regler einzeln einzurichten und damit den Platzbedarf sowie den Verdrahtungsaufwand zu erhöhen, hat SMC die Serie IITV23 entwickelt: Bis zu vier elektropneumatische Regler finden gemeinsam mit einem Feldbusmodul Platz auf einer Mehrfachanschlussplatte – ohne externe Verdrahtung. Anwender profitieren so unter anderem von der Reduktion beim Platzbedarf und beim Aufwand für Einrichtung und Wartung, umfangreicher und zugleich einfacher Steuerung und hohen Leistungskennziffern.
Dynamische Anwendungen oder solche mit häufigen Werkzeugwechseln – etwa bei Robotern, Drehtischen oder in Sicherheitszellen – benötigen eine uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. In solchen Fällen sind Kabelverbindungen zur Kommunikation ein großes Hindernis. Als Lösungen dafür überzeugen bereits das drahtlose Feldbusmodul EX600-W und die kompakte Variante EXW1 von SMC. Jetzt hat der Spezialist für Automatisierung die Serie EXW1 zusätzlich um das Protokoll EtherCAT erweitert. In der Kombination steht Anwendern damit noch mehr Flexibilität in Sachen störungsfreier Kommunikation zur Verfügung. Zugleich profitieren sie auch weiterhin von hoher Geschwindigkeit, Prozesssicherheit und Kompaktheit.
Hygiene und Sauberkeit sind unverzichtbare Bestandteile in der Herstellung und Verarbeitung von Lebensmitteln. Das gilt auch für das Genussmittel Schokolade. Damit sie unbedenklich verzehrt werden kann, braucht es im Vorfeld umfassende Guidelines – für die Konstruktion bis zur Reinigung der verwendeten Schokoladenanlagen. Um diese nach dem neuesten Stand von Wissenschaft und Technik zu erarbeiten, traf sich vom 21. bis zum 22. Februar die Arbeitsgruppe „Schokolade“ der European Hygienic Engineering and Design Group (EHEDG) bei SMC, dem Spezialisten für pneumatische und elektrische Automatisierung, in Egelsbach – darunter Vertreter von Cargill, Aasted, Ferrero, Nestlé, Mondelēz und der TU Dresden.
Branchenübergreifend entstehen bei industriellen oder Verbrennungsprozessen staubhaltige Abgas- oder Abluftströme. Diese werden mittels verschiedener Filter gereinigt, um die Belastung für Umwelt und Gesundheit zu reduzieren. Zur Regeneration der Filter mithilfe der Jet-Pulse-Abreinigung kommen Impulsventile zum Einsatz, die üblicherweise eine externe Steuereinheit benötigen. Um den so entstehenden Platzverbrauch zu vermeiden, hat SMC mit der Serie JSXF-P SmartVent jetzt ein autarkes Impulsventil mit integrierter Steuereinheit entwickelt: Mit einer Basis-Einheit lassen sich bis zu 31 Remote-Einheiten steuern – ein Konzept, das in Deutschland einzigartig ist. Neben Kompaktheit, vereinfachter Installation und Steuerung profitieren Anwender unter anderem von einem hohen Druck-Spitzenwert bei geringem Verbrauch, reduzierten Zykluszeiten und einem im Vergleich zum Vorgängermodell um 40 Prozent erhöhten Durchfluss.
Wenn Anwendungen sowohl Druckluft als auch ein Vakuum erfordern, wird häufig auf mehrere Einzellösungen zurückgegriffen. Die Folgen: Überdimensionierung, unnötiger Platzverbrauch sowie hohes Gewicht, eine komplexe Installation – und hohe Energiekosten. Um auf einen Schlag gleich alle dieser Herausforderungen und mehr mit einer einzigen Kombilösung zu meistern, hat SMC die Serie JSY1000-E entwickelt. Auf der Mehrfachanschlussplatte finden Ventile, Ejektoren und Drucksensoren gemeinsam Platz. Das reduziert die Verdrahtung und Verschlauchung und sorgt für weniger Platzbedarf (-64 Prozent) und Gewicht (-42 Prozent). Zudem verringert sich dank integrierter Energiesparfunktion der Luftverbrauch um bis zu 90 Prozent.
Eine optimale Druckversorgung bei pneumatischen Anwendungen ist das A und O. Doch einzelne Maschinen und Anlagen können den Netzdruck generell erhöhen. Die Folge: Der Energieverbrauch, die Kosten und die CO2-Emissionen steigen. Moderne Druckverstärker erhöhen stattdessen lokal den Netzdruck, wo er gebraucht wird. Damit das Ganze noch energieeffizienter gelingt, hat SMC mit der Serie VBA-X3145 einen Druckverstärker entwickelt, der derzeit einmalig am Markt ist: Dank einer innovativen Energierückführung reduziert er den eigenen Luftverbrauch im Vergleich zum Vorgänger um bis zu 40 Prozent. Zugleich ist er leiser und kompakter, halbiert die Füllzeit und bietet mit 50 Millionen Zyklen und mehr eine lange Lebensdauer mit entsprechend weniger Wartungsaufwand. In ihrer Konfiguration ist die Serie VBA-X3145 damit einzigartig.
Perfekt für den Einsatz in mobilen Anwendungen geeignet, ermöglicht der neue Kompaktkompressor der Serie CRP den Einsatz von Pneumatik-Komponenten in Bereichen ohne Druckluftversorgung. Je nach Anwendungsfall kann die vielseitige Serie CRP als Kompressor (Überdruck) oder Vakuumpumpe (Unterdruck) mit entsprechender Verschlauchung verwendet und angeschlossen werden.
Ein genauer Durchfluss bei Anwendungen mit trockener Luft oder Stickstoff ist entscheidend für Prozesssicherheit und Effizienz. Dafür kommen oft Kombinationen aus Durchflusssensor, elektropneumatischem Druckregler und Steuerung zum Einsatz, bei denen allerdings die Verwendung eines Durchfluss-Sollwerts nicht möglich ist. Mit dem neuen Durchflussregler der Serie IN502-44/45 hebt SMC diese bisherigen Grenzen auf. Anwender profitieren so von einem deutlich verringerten Platzbedarf durch Verwendung einer einzigen Lösung. Zusätzlich wird der Anschluss vereinfacht und die Kommunikation sowie die Steuerung verbessert. Die Auswahl von drei Schmiermitteln und der hohe Durchflussbereich sorgen dafür, dass sich ein umfassendes Anwendungsfeld in verschiedenen Branchen abdecken lässt.
Ventilinseln zum Ansteuern mehrerer pneumatischer Anwendungen gehören zum alltäglichen Erscheinungsbild in der verarbeitenden Industrie. Sind branchenübergreifend kompakte, leistungsstarke und flexible Lösungen gefragt, kommen im Lebensmittelbereich zusätzlich Anforderungen an eine hohe Dichtheit und Beständigkeit hinzu. Wie sich derart vielfältige Ansprüche vereinen lassen, zeigt SMC jetzt mit der Ventilinselserie JSY3000-S. Dank der unten liegenden Anschlussplatte aus korrosionsbeständigem Edelstahl gemeinsam mit der Dichtung aus EPDM und den FDA-konformen Steckverbindungen ist sie ideal geeignet für den Einsatz bei Wash-Down-Anwendungen. Die hohen Durchflussraten bei kompakter Baugröße, die flexiblen Montagemöglichkeiten und die große Auswahl an Kommunikationsprotokollen runden das Leistungspaket optimal ab.
Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und die Reduktion von CO2 – dies sind aktuell die branchenübergreifend am meisten diskutierten Wirtschaftsthemen. Maschinenhersteller und -anwender stehen vor der Herausforderung, die Effizienz ihrer Maschinen und Anlagen im Einklang mit einer nachhaltigen Produktion zu steigern, um somit weniger Energieverbrauch bei gleichbleibender oder bestenfalls erhöhter Taktzahl zu erzielen. Um ihre Kunden bestmöglich bei der Sicherung ihrer Wettbewerbsfähigkeit zu unterstützen, kümmert sich ein eigens etabliertes Energy Efficiency Team bei der SMC Deutschland GmbH um die individuelle Analyse möglicher Einsparpotentiale.
Für Ausblas- oder Vakuumanwendungen mit hohem erforderlichen Durchfluss werden häufig wartungsintensive und energiehungrige elektrische Kompressoren verwendet. Damit Anwender auf eine energieeffiziente, flexible, kompakte und praktisch wartungsfreie Lösung zurückgreifen können, hat SMC den pneumatischen Volumenstromverstärker der Serie ZHV entwickelt. Je nach Ausgangsrichtung lässt er sich entweder als Ausblasimpuls- oder Vakuumeinheit verwenden. Dabei kann der Durchfluss durch einfaches Drehen der Düse und dank des Coandă-Effekts beim Ansaugen um das 3-Fache und beim Ausblasen um das 4-Fache verstärkt werden.
Wenn Anwendungen wie Pick-and-Place oder Hebe- wie Klemmvorgänge hohe Kraft erfordern, braucht es einen geeigneten Zylinder. Zugleich ist Kraft nicht alles: Daneben sind auch Geschwindigkeit, Präzision sowie Flexibilität bei der Montage enorm wichtige Aspekte, die das Gesamtbild einer Zylinderlösung bestimmen. Der Spezialist für pneumatische und elektrische Automatisierung SMC hat daher seine Serie CXS noch einmal überarbeitet und bietet mit der Serie CXS2 einen Doppelkolbenzylinder an, der gleich in mehreren Punkten überzeugt: von der Erhöhung der Ausgangskraft und der Standardhübe über eine mehr als verdoppelte Kolbengeschwindigkeit bis hin zur 7-fachen zulässigen kinetischen Energie.
Moderne Medienventile liefern Höchstleistungen unter widrigsten Bedingungen in verschiedenen Branchen, darunter Maschinenbau, Lebensmittel-, Verpackungs- oder Textilindustrie. Neben hoher Robustheit sind meist auch minimierte Abmessungen, Gewicht und Verbrauch gefragt. Als Spezialist für diese Herausforderungen hat SMC seine Schrägsitzventilserie JSB mit einer neuen Bauform optimiert und um weitere Anschlussgrößen erweitert: Bei reduzierten Abmessungen bietet die Serie weiterhin einen besonders hohen Durchfluss und eine Lebensdauer von bis zu zehn Millionen Zyklen bei Luft/Wasser und von bis zu drei Millionen Zyklen bei Dampf. In Summe erhöht sich die Prozesseffizienz, während Kosten minimiert werden.
Elektrische Antriebe halten die Industrie branchenübergreifend am Laufen. Dabei steigen unentwegt die Anforderungen in den Bereichen Einbauraum, Leistung, Bedienkomfort und nicht zuletzt in Sachen Sparsamkeit. Wie eine Lösung all diese Aspekte zugleich erfüllt, zeigt SMC mit den Serien EQFS/Y_H: In den elektrischen Antrieben in Schlitten- (Serie EQFS_H) und Kolbenstangenausführung (Serie EQY_H) ist der Controller bereits integriert. Die einfache Steuerung ermöglicht die Inbetriebnahme ohne Programmierkenntnisse. Bei gewohnter High-Performance sinken dank Effizienzsteigerungen die CO2-Emissionen.
In keinem anderen Messemonat sind die Experten und Expertinnen von SMC Deutschland so gefragt wie im November 2023: Auf insgesamt vier Messen stellt der führende Spezialist für pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik zukunftweisende Innovationen unter anderem für die Bereiche Medizintechnik, Elektronik- und Halbleiterindustrie, Maschinen- und Anlagenbau sowie smarte und digitale Automatisierung vor.
Branchenübergreifend setzen Unternehmen auf Drosselrückschlagventile, wenn Anwendungen präzise und wiederholgenaue Bewegungen erfordern. Neben diesem Hauptaspekt gewinnen zugleich Anforderungen bezüglich Platzersparnis, Flexibilität und einfacher Bedienung immer mehr an Bedeutung. SMC hat daher mit den Serien JAS-S und JAS-SML/SCL besonders kompakte Drosselrückschlagventile entwickelt, die dank Nonius-Skala eine schnelle und einfache Feineinstellung ermöglichen. Zudem überzeugen sie durch eine mühelose Montage.