Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Sensoren und Schalter für die Industrieautomation

Eine schnellere Taktzeit, verbesserte Prozessüberwachung und minimale Ausfallzeiten sind maßgebliche Erfolgsfaktoren für Unternehmen. In der Automatisierungstechnik spielt die Sensorik deshalb eine unverzichtbare Rolle: Sensoren tragen dazu bei, die Produktivität zu steigern und die Prozesssicherheit zu erhöhen.
Das breite Spektrum an Sensoren und Schaltern von SMC vereint herausragende Leistung und höchste Zuverlässigkeit, um einen reibungslosen und effizienten Produktionsablauf zu gewährleisten.
 

Steigern Sie Ihre Produktivität und Prozesssicherheit mit den Sensoren von SMC

Die Kontrolle und Überwachung von Anlagenparametern sind entscheidend für den Schritt in Richtung Industrie 4.0 sowie für eine gesteigerte Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit. Nur ein umfassendes Wissen über den Zustand Ihrer Maschinen ermöglicht es Ihnen, fundierte Entscheidungen zur Steigerung von Produktivität und Effizienz Ihrer Prozesse zu treffen. Denn was Sie nicht wissen, können Sie nicht managen – das ist logisch, oder? 

Anlagen, welche die Vorteile von Daten mit industriellen Kommunikationstechnologien wie IO-Link nutzen, helfen Ihnen bei der Optimierung Ihrer Prozesse durch die Maximierung von Werten wie Effizienz und natürlich Produktivität. In diesem Zusammenhang erweisen sich digitale Durchfluss- und Drucksensoren als ein allgegenwärtiges Element zur Bereitstellung dieser wertvollen Informationen.
Die Anforderungen an die Sensorik sind so vielfältig wie die Lösungen, die wir Ihnen bereitstellen. 

Mit Sensoren und Schaltern von SMC genießen Sie folgende Vorteile:

  • Vielfältiges Sensorik-Portfolio – SMC bietet Ihnen ein breites Portfolio an Sensoren für eine Vielzahl von Flüssigkeiten.
  • Erleichterte Prozesskontrolle –  Die meisten unserer Sensoren verfügen über drei auf dem Display sichtbare Parameter, die mit roten oder grünen Werten angezeigt werden, um den akzeptablen Bereich leicht zu identifizieren.
  • Einfache Programmierung –   Unsere Sensoren und Detektoren können in nur drei Schritten konfiguriert werden, was die Installation erleichtert.
  • Holen Sie mehr aus Ihrem Sensor heraus –  Verschiedene erweiterte Funktionen unserer Schalter sorgen für mehr und einfachere Bedienbarkeit.

Entdecken Sie unsere Sensorik-Lösungen

Finden Sie heraus, mit welchen Produkten Sie die verschiedenen Parameter Ihrer Anlage messen und überwachen können, um die Effizienz und Produktivität Ihrer Prozesse zu maximieren.

Sehen Sie selbst, was die Sensoren & Schalter von SMC bieten

Wenn Sie unser Video sehen wollen, müssen Sie der Verwendung von Cookies zustimmen. Klicken einfach auf die Cookie-Einstellungen und erleben Sie unsere Expertise in Aktion.

Links

Das könnte Sie auch interessieren

Drucksensoren- & Vakuumschalter zum Messen des Überdrucks, Verbunddrucks oder des Vakuumniveaus

  • Integriertes Display

  • Fernsteuerung

Integriertes Display

Erhalten Sie mehr Informationen auf einen Blick. SMC Produkte sind für den sofortigen Einsatz konzipiert und zugleich zukunftssicher.

Fernsteuerung

Schauen Sie sich auch die Sensoren ohne Anzeige an: die ideale Lösung, wenn keine Anzeige der Bildschirmwerte neben den Anwendungen erforderlich ist oder wenn ein Sensor in einem unzugänglichen Bereich benötigt wird.

Durchflusssensoren-Schalter zum präzisen Steuern des Luft- oder Flüssigkeitsstrom

  • Für Luft

  • Für allgemeine Flüssigkeiten

Für Luft

Integrieren Sie einen Durchflussmesser in die Anlage und ermitteln Sie Ihren tatsächlichen Verbrauch.

Für allgemeine Flüssigkeiten

Senken Sie Ihre Kosten, indem Sie die verschiedenen Parameter Ihrer Installation überwachen und so die Maschinenverfügbarkeit verbessern.

Entdecken Sie den SMC Expertise Hub

Sensoren verstehen

   Von Danilo Giordana, Energy Efficiency Project Manager, SMC Italien

DEZEMBER 2021
Die Geschwindigkeit, mit der sich die moderne Fertigungsindustrie weiterentwickelt, ist hoch. Unternehmen, denen es nicht gelingt, mit dem Trend in Richtung Digitalisierung – und der damit verbundenen Effizienz und Produktivität – Schritt zu halten, kann es teuer zu stehen kommen. Aber wo anfangen? In diesem Zusammenhang verweisen die meisten Experten auf Datenerfassung als ersten Schritt: Eine darauffolgende Datenanalyse unterstützt eine verbesserte Entscheidungsfindung, fortlaufende Prozessoptimierungen und die Durchführung von Strategien zur vorausschauenden Instandhaltung. Die Erfüllung dieses Ziels kann jedoch nur dann gelingen, wenn der für die Anwendung am besten geeignete Sensor eingesetzt wird.

Weiterlesen 

IO-Link ermöglicht den einfachen Wechsel zu intelligenten Sensoren

  Von Mile Milovanovic, Senior Engineer, SMC German Technical Centre

DEZEMBER 2021
Die Industrie wird zunehmend digital. Dabei sticht IO-Link als einfach zu implementierende und kostengünstige Lösung hervor.

Weiterlesen