Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Energetska učinkovitost

Povećajte svoju učinkovitost

U našem gospodarstvu koje radi 24 sata dnevno, dok se vlade, industrije i potrošači bore sa potrebom za sve većim zalihama energije, naša je misija pomoći korisnicima da smanje troškove energije i doprinijeti globalnoj održivosti.

Želimo s vama podijeliti naših 5 temeljnih stupova energetske učinkovitosti koji će vam na intuitivan i jednostavan način pomoći da i vaša tvrtka usvoji dobru energetsku politiku.

Pogledajte kako vam SMC pomaže biti učinkovitijima

Informacije o energetskoj učinkovitosti

Steknite svijest o potrošnji energije svoje pneumatske opreme, tako da možete optimizirati potrošnju zraka i početi smanjivati troškove za energiju

Jeste li zainteresirani za tehnički pristup energetskoj učinkovitosti?

Preuzmite naše Stručno izvješće i otkrijte detaljnije zašto raste pritisak na sva industrijska poduzeća da ispune europske ciljeve i pridržavaju se zakona. Saznajte gdje možete pronaći pomoć i kako iskoristiti prednosti nove tehnologije i inicijativa da postanete konkurentniji.

Prihvatite izazov

 

Tko nikada nije sanjao o tome da bude pionir u svojoj industriji dok istovremeno povećava energetsku učinkovitost i štedi troškove?
Ohrabrujemo vas i podržavamo u smanjenju tlaka glavnog voda.
Iznenadit ćete se da prijelaz na 4 bara znači sveukupnu uštedu.

Pogledajte naš letak za tvornicu na 4 bara.

Prihvatite izazov

Steknite dublje znanje o tome kako možete primijeniti učinkovitost.

Proizvedite samo koliko trebate

 

Koristite li neselektivno sirovine za proizvodnju robe? Ili naprotiv, pažljivo planirate točne količine potrebne za konačnu proizvodnju?

Posebnu pažnju koju inače pridajemo potrošnji sirovina rijetko primjenjujemo i na energiju.

Proizvodnja upravo onoliko energije koliko nam je potrebno, to je prvi korak prema energetskoj učinkovitosti. To svakako nije jednostavno, jer prekomjerna opskrba energijom nije nešto što se lako uočava. No, prema našem iskustvu, kada se mjere primjenjuju, rezultati su vidljivi.

Otkrijte neke od naših proizvoda koji će vam pomoći da Generirajte samo ono što trebate:

Ponovno iskoristite

 

Zašto ne ponovno koristiti?

Pokušaj recikliranja energije potrebne u proizvodnom procesu ima eksponencijalni učinak na učinkovitost postrojenja.

Uvjereni smo da je to put koji industrijski sustavi trebaju slijediti. Na vama je da i vi aktivno sudjelujete u tom pristupu.

Ponovno iskoristite ono što generirate u procesu proizvodnje energije ili tijekom njezine uporabe.

 

Ponovno iskoristite stvorenu toplinu

Po definiciji, transformacija energije dovodi do stvaranja topline. Ta se toplina jednostavno može ponovno upotrijebiti za bilo koju drugu radnju, kao što je zagrijavanje vode (kroz izmjenjivač topline) ili grijanje postrojenja (putem distribucije toplog zraka).

Ponovno iskoristite stvorenu toplinu

Ponovno vratite ispušteni zrak

Jeste li ikada razmišljali o povratu zraka iz svojih cilindara? Kontaktirajte nas i pokazat ćemo vam kako je to već stvarnost sa SMC-om.

Ponovno vratite ispušteni zrak

Pratite potrošnju

 

Prikupljeni podaci moraju prikazivati vaše ukupne obrasce potrošnje, npr. koji strojevi su najveći potrošači u vašoj tvornici ili kako potrošnja varira.

Dodavanje senzora ili drugih sustava nadzora procesima potaknut će veću svijest o potrošnji energije i pružiti veću kontrolu nad time kako i kada se ona koristi. Što je više detalja, to će odluke biti bolje.

Instalacija nadzornih rješenja također će pomoći u otkrivanju neusklađenosti ili neočekivanih gubitaka i dati uvid za daljnje poboljšanje performansi.

Otkrijte neke od naših proizvoda koji će vam pomoći u Praćenju potrošnje:

Koristite samo neophodno

 

Energetska neučinkovitost u postrojenju često je posljedica pogrešne uporabe potkrijepljene popularnim uvjerenjem da je "komprimirani zrak besplatan".

Pogrešna ili razumna uporaba, kakva je situcaija u vašem postrojenju?

Jesu li vaše komponente odgovarajuće veličine?

Je li sustav distribucije zraka projektiran uzimajući u obzir energetsku učinkovitost?

Kada nabavljate novu komponentu, uzimate li u obzir one s energetski učinkovitom konstrukcijom?

Otkrijte neke od proizvoda koji će vam pomoći da Trošite samo neophodno:

Mislite učinkovito

 

Za nas je energetska učinkovitost unutar filozofije stalnog poboljšanja.

Kako bismo istinski implementirali učinkovitost u naše objekte, trebali bismo usvojiti holistički pristup tome i pokušati vidjeti potencijal energetske učinkovitosti u našim svakodnevnim radnim aktivnostima i odlukama.

Razmislite o poticanju energetske učinkovitosti.

Drugim riječima, Misliti učinkovito je ono što nam stvarno pomaže da napravimo puni krug. Sva rješenja objašnjena u odjeljcima Generirajte samo ono što trebate, Ponovno iskoristite ono što generirate, Pratite potrošnju i Trošite samo neophodno nisu zamišljena kao nasumičan i nepovezan skup radnji, već kao kontinuum.

 

Sustav upravljanja zrakom

Ups. Ako želite pogledati naš video, morate pristati na korištenje kolačića. Jednostavno kliknite na postavke kolačića i pogledajte našu stručnost na djelu.

Posjetite naš virtualni izložbeni prostor za energetsku učinkovitost!

SMC Expertise HUB

Istražite SMC Expertise Hub

 

Sustainable becomes attainable with SMC

 By Iván Martínez, Industries Manager, SMC Spain

JANUARY 2023
The ethos of corporate responsibility, sometimes called corporate social responsibility (CSR) or business sustainability, begins with recognising that the activities of your business impact on society, the environment and the economy, as well as your employees. It makes good sense for your company to operate sustainably as the benefits extend from enhanced brand reputation through to better staff engagement. For sustainability managers at engineering companies, SMC drives sustainable development and delivers a highly positive impact through various CO2 emissions reduction initiatives. These efforts provide a major contribution towards attaining the ISO 14001 environmental management standard, and help any companies reporting their carbon reduction journey based on Scope 1, 2 and 3 emissions, as set out in the GHG (Greenhouse Gas) Protocol.

Read more 

Fast-track your route to lower energy bills

  By Jeff Careless, Business Development Manager – Continuous Improvement, SMC UK

JANUARY 2023
In an era where manufacturing and process plants are under increasing pressure from soaring energy bills and ever-tightening CO2 emissions legislation, it begs the question: is there a way to reduce my energy consumption quickly without compromising efficiency or output? The short answer is yes, with the right advice and expertise.

Read more 

SMC can help OEMs develop energy-efficient machines

 By Roy Schep, Manager Energy Efficiency, SMC Netherlands

JANUARY 2022
OEMs traditionally design their pneumatic machinery and equipment for an operating pressure of 7 bar. However, by reducing this to 4 bar, I know from experience that end users can cut their energy costs by up to 29% in some instances, creating a powerful USP for the OEM. To help achieve such a desirable outcome, increasing numbers of OEMs are engaging with our team of experts here at SMC, who can offer both the know-how and products to turn this concept into reality.

Read more