Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Energetska učinkovitost

Nadzorujte svojo porabo

V našem 24/7 gospodarstvu, ko se vlade, industrije in potrošniki borimo z željo po vedno večji oskrbi z energijo, je naše poslanstvo pomagati strankam zmanjšati stroške energije in prispevati k globalni vzdržnosti.

Z vami želimo deliti naših pet temeljnih stebrov energetske učinkovitosti, ki vam bodo pomagali, da na intuitiven in enostaven način sprejmete dobro energetsko politiko za vaše podjetje.

Preverite, kako lahko s SMC-jem "spodbudite svojo učinkovitost"

Informacije povezane z energetsko učinkovitostjo

Zavedajte se porabe energije vaše pnevmatske opreme, da lahko optimizirate njeno porabo zraka in začnete zmanjševati stroške, povezane z energijo.

Ste navdušeni nad tehničnim pristopom k energetski učinkovitosti?

Prenesite SMC-jevo strokovno poročilo in podrobneje odkrijte, zakaj narašča pritisk na vsa industrijska podjetja, da dosežejo evropske cilje in se držijo zakonodaje. Preberite, kje lahko najdete pomoč in kako izkoristiti novo tehnologijo in pobude, da postanete bolj konkurenčni.

Sprejmite izziv

 

Kdo še ni sanjal, da bi bil pionir v svoji panogi, hkrati pa bo povečal energetsko učinkovitost in prihranil stroške?
Spodbujamo in podpiramo vas pri zmanjševanju tlaka v glavnem vodu.
Presenečeni boste, da prehod na 4 bare pomeni vsestranski prihranek.

 

Oglejte si naš letak o 4-barski tovarni

Sprejmite izziv

Pridobite poglobljeno znanje o tem, kako lahko uspešno uporabite učinkovitost.

  • Energy-efficiency-Generate.svg

    Ustvarite

  • Energy-efficiency-Recover.svg

    Obnovite

  • Energy-efficiency-Monitor.svg

    Nadzorujte

  • Energy-efficiency-Use.svg

    Uporabite

  • Energy-efficiency-Think.svg

    Razmišljajte

Ustvarite

 

Ali pri proizvodnji uporabljate surovine brez razlikovanja? Ali ravno nasprotno, in načrtujete natančno količino za končno proizvodnjo?
Ta posebna skrb, ki jo običajno posvečamo surovinam, se redko uporablja tudi za izrabo energije.

Ustvariti le toliko, kot potrebujete, je prvi korak k povečanju energetske učinkoviti. Gotovo ni preprosto, saj odvečna energija ni nekaj, kar lahko brez težav opazite. Toda po naših izkušnjah se z uporabo ukrepov pokažejo rezultati.

Naša priporočila, kako lahko ustvarite le toliko, kot potrebujete:

Obnovite

 

Zakaj ne bi ponovno uporabili?

Recikliranje energije, potrebne v proizvodnem procesu, eksponentno vpliva na njegovo učinkovitost.

Prepričani smo, da je to pot, ki ji morajo slediti industrijski sistemi. Na vas je, da aktivno sodelujete.

Obnovite tisto, kar ustvarite v procesih pridobivanja energije ali med njeno uporabo.

 

Ponovna uporaba ustvarjene toplote

Dejansko, po definiciji, pretvorba energije vodi v proizvodnjo toplote. To toploto je mogoče preprosto ponovno uporabiti za katero koli drugo operacijo, na primer za segrevanje vode (prek toplotnega izmenjevalnika) ali ogrevanje obrata (prek distribucije vročega zraka).

Ponovna uporaba ustvarjene toplote

Ponovna uporaba sproščenega zraka

Ste kdaj razmišljali o ponovni uporabi sproščenega zraka iz cilindra? Kontaktirajte nas in pokazali vam bomo, kako je to s SMC že realnost. 

Ponovna uporaba sproščenega zraka

Nadzorujte

 

Nadziranje procesa vam bo zagotovilo zadosti številčnih informacij za sprejemanje premišljenih odločitev.

Zbrani podatki morajo pokazati splošne vzorce porabe, kot na primer, katera od naprav v proizvodnji je največji porabnik ali največja nihanja sistemskega tlaka čez dan in kakšna je vrednost porabe.

Vgradnja merilnih sistemov za nadzor porabe bo povečala ozaveščenost o porabi energije in povečala nadzor nad tem, kako in kdaj se porablja. Več kot je podrobnosti, boljše bodo odločitve.

Prav tako vam lahko pomagajo pri odkrivanju nepravilnosti ali nepričakovanih izgub, s čimer boste lahko izboljšali nadaljnje delovanje.

Odkrijte nekaj naših izdelkov, ki vam bodo pomagali nadzirati vašo porabo:

Uporabite

 

Energetska učinkovitost v podjetjih je pogosto slaba, saj še vedno velja splošno prepričanje, da je komprimiran zrak "brezplačen".

Neustrezna ali smiselna uporaba, kakšno je vaše stanje?

Ali so vaše komponente pravilno dimenzionirane?

Ali imate sistem razvoda zraka narejen z upoštevanjem energetske učinkovitosti?

Ali ste že ob nakupu nove opreme upoštevali tudi njegovo energetsko učinkovito zasnovo?

V nadaljevanju si oglejte naša priporočila, ki vam bodo pomagala, da uporabite samo bistveno:

Razmišljajte

 

Za nas je energetska učinkovitost v filozofiji stalnih izboljšav.

Za resnično izvajanje učinkovitosti v svojem podjetju moramo sprejeti celovit pristop in poskušati opaziti energetsko učinkovit potencial v naših vsakodnevnih delovnih dejavnostih in odločitvah.

Razmislite, kako bi spodbudili svojo učinkovitost.

Z drugimi besedami: razmišljajte učinkovito - je tisto, kar nam resnično pomaga narediti popoln krog. Vse rešitve, ki so razložene v razdelkih Ustvarite, Obnovite, Nadzorujte in Uporabite, niso bile zamišljene kot naključni in nepovezani nabor dejanj, temveč kot kontinuum.

 

Obiščite naš razstavni prostor energetske učinkovitosti! 

SMC Expertise HUB

Raziščite SMC Expertise Hub

 

Sustainable becomes attainable with SMC

 By Iván Martínez, Industries Manager, SMC Spain

JANUARY 2023
The ethos of corporate responsibility, sometimes called corporate social responsibility (CSR) or business sustainability, begins with recognising that the activities of your business impact on society, the environment and the economy, as well as your employees. It makes good sense for your company to operate sustainably as the benefits extend from enhanced brand reputation through to better staff engagement. For sustainability managers at engineering companies, SMC drives sustainable development and delivers a highly positive impact through various CO2 emissions reduction initiatives. These efforts provide a major contribution towards attaining the ISO 14001 environmental management standard, and help any companies reporting their carbon reduction journey based on Scope 1, 2 and 3 emissions, as set out in the GHG (Greenhouse Gas) Protocol.

Preberite več 

Fast-track your route to lower energy bills

  By Jeff Careless, Business Development Manager – Continuous Improvement, SMC UK

JANUARY 2023
In an era where manufacturing and process plants are under increasing pressure from soaring energy bills and ever-tightening CO2 emissions legislation, it begs the question: is there a way to reduce my energy consumption quickly without compromising efficiency or output? The short answer is yes, with the right advice and expertise.

Preberite več 

SMC can help OEMs develop energy-efficient machines

 By Roy Schep, Manager Energy Efficiency, SMC Netherlands

JANUARY 2022
OEMs traditionally design their pneumatic machinery and equipment for an operating pressure of 7 bar. However, by reducing this to 4 bar, I know from experience that end users can cut their energy costs by up to 29% in some instances, creating a powerful USP for the OEM. To help achieve such a desirable outcome, increasing numbers of OEMs are engaging with our team of experts here at SMC, who can offer both the know-how and products to turn this concept into reality.

Preberite več