Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Directivas UE

Compromiso SMC con los estándares europeos

A continuación se resumen las directivas que son relevantes para el suministro y aplicación de los componentes y sistemas suministrados en Europa por SMC Corporation.

En la UE, es ilegal suministrar productos que deban llevar la marca CE con posterioridad a la fecha de aplicación legal sin que lleven dicho marcado CE. Es ilegal colocar marcado CE a un producto que no lo requiera, por lo que es importante que la declaración indique claramente con qué directivas debe ser conforme el producto. La colocación del marcado CE sobre el producto es responsabilidad del fabricante, o del proveedor si el producto es importado desde fuera de la UE.

Todas las directivas descritas aquí abajo (excepto la directiva de máquinas 2006/42/EC) han sido recientemente reformuladas para alinearlas con el nuevo marco legislativo 768/2008/EC y la regulación (EC) 765/2008. Y sustituyen a las directivas que a continuación se ven entre paréntesis. Estas nuevas directivas entraron en vigor en abril de 2016, y quedan expresadas mediante las declaraciones de conformidad de los productos de SMC.

Para más información, visite la página oficial de UE sobre estándares armonizados

 

Depósitos de presión simples (SPVD)

Aplicable a recipientes soldados y presurizados a > 0.5 bar, destinados a contener aire o nitrógeno.

Directiva de equipos a presión (PED)

Esta directiva se aplica al diseño, fabricación y determinación de conformidad de los productos y conjuntos a presión para fluidos (líquidos o gases) sometidos a una presión máxima admisible (nominal) que supere 0.5 bar, por encima de la presión atmosférica. Para el propósito de la directiva hay 4 categorías de Equipos a PresiónDepósitos, Tuberías, Accesorios de seguridad y Accesorios a presión.

Directiva de Maquinaria (MD):

Requisitos esenciales de seguridad y salud relativos al diseño y construcción de componentes de seguridad y maquinaria.
 
Se aplica a un montaje de productos o a sus productos, donde por lo menos uno de los cuales se mueve y se unen para una aplicación específica. También incluye equipos de elevación y los elementos de seguridad.

Compatibilidad electromagnética (EMC)

Especifica los límites de emisión de radiación electromagnética de, la inmunidad a la radiación electromagnética, de aparatos eléctricos y electrónicos. El aparato se define como un producto terminado destinado a ser puesto en servicio como una sola unidad, incluidas las instalaciones determinadas.

Baja tensión (LVD)

Se aplica a equipos que operan en entre 50V y 1000V AC o 75 V y 1500VDC.

Equipos para atmósferas explosivas (ATEX)

Definiciones ATEX: Las atmósferas potencialmente explosivas son aquellas atmósferas que pueden hacerse explosivas debido a las condiciones locales u operacionales. La directiva ATEX se refiere a las atmósferas explosivas que se definen como mezclas con aire, bajo condiciones atmosféricas, de sustancias inflamables en forma de gases, vapores, neblinas o polvo en las cuales, después de la ignición, la combustión se extiende a la totalidad de la mezcla sin quemar.
 
Además, las siguientes aplicaciones están explícitamente excluidas por la directiva ATEX y deben cumplir con otras normas específicas: Dispositivos médicos, equipo o dispositivos de seguridad a utilizar con sustancias químicamente inestables o explosivas, equipos para uso doméstico y ambientes no comerciales con atmósferas explosivas generadas por fugas de fuel gas, equipos de protección personal, depósitos externos, unidades móviles y medios de transporte.
 
Lista de productos conforme a la directiva ATEX.

Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas (RoHS)

Asimismo, se restringe el uso de los siguientes seis sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos: Plomo (Pb), mercurio (Hg), cadmio (Cd), cromo hexavalente (Cr6 +), bifenilos polibromados (PBB), difenil éter polibromados (PBDE). PBB y PBDE son retardantes de llama utilizados en bastantes plásticos.
 
Para más información sobre el compromiso SMC con el medio ambiente, visite nuestra página específica sobre la directiva RoHS.