Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Soluciones IO-Link

Soluciones de fabricación inteligente

Siguiéndole el paso al Lean Manufacturing, el enfoque ha vuelto a cambiar.

Con el objetivo de aumentar el rendimiento de la fabricación, mediante operaciones más automatizadas y el uso de análisis de datos, la fabricación inteligente está a la orden del día. Este enfoque impulsado por la tecnología, que utiliza maquinaria conectada a Internet para supervisar el proceso de producción, ha visto el desarrollo de componentes de máquinas inteligentes.

Los dispositivos IO-Link de SMC pueden ayudarle a aumentar su productividad y reducir sus costes, garantizando procesos de producción dinámicos y conduciendo a la flexibilidad inteligente que busca la industria. Además, le permitirán centrarse en la mejora continua de la estrategia de mantenimiento industrial de su empresa.

Si desea más información sobre nuestras soluciones de fabricación inteligente, consulte hoy mismo nuestros últimos productos en nuestro sitio web.

¿Qué ventajas obtendrá de los dispositivos IO-Link?

  • Ahorro de tiempo y dinero gracias a la reducción de las operaciones de cableado
  • Inteligencia y comunicación con los sensores estándar sin costes adicionales
  • Reducción de piezas de repuesto gracias a la estandarización de los módulos de entrada/salida.
io-link-architectures.jpg

Información relacionada con IO-Link

También te puede interesar

Descubra las soluciones IO-Link de SMC

  • Wireless

  • Maestro

  • Sensores

  • Actuación

Wireless

Benefíciese de las ventajas de la última tecnología gracias a la combinación de las comunicaciones inalámbricas (wireless) y IO-Link

Maestro

Transparencia de datos desde los sensores y los actuadores hasta la automatización a través de un maestro IO-Link.

Actuación

Transmisión de datos de parametrización al actuador a través de IO-Link

¿Qué es IO-Link?

IO-Link (IEC61131-9) es una tecnología estándar abierta que permite el intercambio bidireccional de datos desde sensores y dispositivos compatibles con la comunicación IO-Link y conectados a una unidad. Gracias a una unidad IO-Link, los datos se transmiten a través de varias redes, buses de campo o buses backplane, haciendo que los datos sean accesibles para una acción inmediata o un análisis a largo plazo a través de un sistema de información industrial (PLC, HMI, etc.).

IO-Link con SMC: Las 6 ventajas

Mayor disponibilidad de datos

Mayor disponibilidad de datos

Hay tres tipos de datos primarios disponibles, que se clasifican como datos cíclicos (datos transmitidos automáticamente de forma regular) o datos acíclicos (datos transmitidos según sea necesario o a petición).

  • Datos de procesos. Lo que lee el dispositivo
  • Datos de servicio. Información sobre el dispositivo
  • Datos de eventos. Notificaciones (diagnóstico)
Mayor disponibilidad de datos

Diagnóstico de producto

Diagnóstico de producto

No es necesario esperar a que se produzca un fallo del proceso para sustituir un sensor.

Los dispositivos se pueden monitorizar de forma continua para conocer su estado con Datos de eventos.

Dependiendo del dispositivo, puedes monitorizar si presentan una excesiva temperatura o presión, si están fuera de rango, si se ha producido un fallo interno, etc.

Diagnóstico de producto

Cableado estándar

Cableado estándar

Transmisión digital de todos los valores medidos, por lo que todos los parámetros del dispositivo se almacenan en el maestro IO-Link. La transferencia de datos se basa en una señal de 24 V y no se requieren cables apantallados.

Cableado estándar

Acceso remoto

Acceso remoto

Las soluciones personalizadas obligan a modificar continuamente los parámetros. El control global de los ajustes desde el sistema de control (PC) minimiza el tiempo, lo que aumenta la disponibilidad de la máquina.

Acceso remoto

Fácil sustitución del dispositivo

Fácil sustitución del dispositivo

La sustitución mediante un sistema plug & play simplifica la conexión: un conector común para comunicación y alimentación.

Los parámetros se almacenan en el maestro IO-Link, permitiendo así el ajuste automático cuando el dispositivo está conectado.

Fácil sustitución del dispositivo

No manipulable

No manipulable

La función de bloqueo de las teclas evita que personas no autorizadas modifiquen accidentalmente los ajustes.

No manipulable