Компактный нейтрализатор статики SMC со встроенным клапаном
Новая серия линейных нейтрализаторов IZS51 от компании SMC — мирового эксперта в области автоматизации — обеспечивает возможность быстрой нейтрализации статического заряда с помощью компактного устройства, оснащенного полностью встроенным клапанным блоком. Такое комбинированное решение (нейтрализатор и клапан в одном корпусе) обеспечивает дополнительную экономию пространства и сокращение объема монтажных работ, а также отключает потребление воздуха в режиме ожидания.
Несмотря на то, что технология нейтрализации статического электричества уже хорошо отработана, здесь все еще есть место для инноваций. Новая серия линейных нейтрализаторов SMC IZS51 задает новые стандарты, предлагая встроенный клапанный блок. Для работы обычного нейтрализатора необходим отдельный клапан, перекрывающий подачу воздуха и прекращающий генерацию ионов, что увеличивает занимаемое пространство и требует дополнительного электроподключения. Компания SMC решила эту проблему, предусмотрев для модели IZS51 опцию встроенного 2-линейного клапана.
Еще одним преимуществом применения нейтрализатора статики серии IZS51 является поддержка интерфейса IO-Link. Теперь возможно отслеживать ионный баланс и выявлять неисправности устройства с помощью циклических данных IO-Link, что способствует переходу к стратегии профилактического технического обслуживания. Кроме того, интерфейс IO-Link позволяет оперативно и дистанционно настраивать параметры устройства.
Также стоит отметить, что линейный нейтрализатор SMC оснащен ЖК-дисплеем, позволяющим мгновенно оценить текущее состояние системы, а также сократить время на настройку и снизить вероятность ошибок. Усовершенствованный интерфейс упрощает контроль ключевых функций — например, проверку необходимости технического обслуживания или контроль выходных сигналов.
Преимущества уменьшения размеров
Плоский профиль ионизатора SMC серии IZS51 обеспечивает уменьшение габаритных размеров (как по высоте, так и по ширине) по сравнению с предыдущей моделью. Компактные размеры (всего 70 × 28 мм) существенно упрощают монтаж в условиях ограниченного пространства. Кроме того, возможность вывода электрического кабеля (разъем M12) и пневматической трубки с одной стороны делает подключение проще.
Новая конструкция картриджа обеспечивает еще одно существенное преимущество. Благодаря концентрации потока воздуха вокруг излучателя (что снижает его загрязнение) и использованию вспомогательного воздушного потока для переноса ионов предприятия могут сократить трудозатраты на техническое обслуживание. Иными словами, это инновационное решение позволяет поддерживать высокую скорость нейтрализации заряда за счет сохранения чистоты излучателя. Система контроля технического обслуживания непрерывно отслеживает степень загрязнения излучателя, предлагая на выбор три уровня обнаружения.
Скорость
Серия IZS51 также отличается высокой эффективностью работы. Оптимизированный поток воздуха вокруг наконечника излучателя обеспечивает более эффективный перенос ионов по сравнению с моделью предыдущего поколения. В зависимости от условий, типа нейтрализуемого объекта и расстояния до него, серия IZS51 способна обеспечить нейтрализацию статического заряда всего за 0,1 секунды, что примерно на 14% быстрее, чем у существующего решения SMC.
Такие отрасли, как производство пластмасс и полупроводников, подвержены существенным издержкам из-за накопления статического электричества, которое негативно влияет на технологические процессы: транспортировку и подачу деталей, сборку, литье, формование и переработку материалов. Если вам нужен нейтрализатор статики, отвечающий высоким требованиям по таким параметрам как габариты, простота монтажа, возможность обмена данными, удобство обслуживания и быстродействие, то новая модель — линейный нейтрализатор со встроенным клапаном IZS51 — станет отличным решением.
Подробнее o серии IZS51 в каталоге SMC.
1 мар. 2025 г.