Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Système de communication industrielle sans fil

Solution sans câbles

Le volume de câbles est un problème pour vous ? Vous rencontrez des soucis de dégradations et de déconnexions ou bien encore des perturbations entre vos appareils ?

Moins, c'est définitivement plus

Une communication industrielle efficace est d’une importance capitale pour les applications d’automatisation puissantes. De nombreux éléments et appareils de commande tels que des entraînements, des moteurs, des capteurs ou des vannes doivent être mis en réseau et coordonnés avec précision. Les systèmes de bus de terrain jouent ici un rôle crucial. En tant que premier spécialiste mondial de l'automatisation, SMC vous accompagne dans le domaine de la communication industrielle à deux niveaux : nous vous proposons des systèmes de bus de terrain modernes et adaptables et nous vous accompagnons également dans le développement de solutions de communication industrielle spécifiques.

Informations relatives au système de bus de terrain sans fil

Découvrez comment avec les bus de terrain sans fil SMC "moins, c'est définitivement plus".

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Nos solutions sans fil

FAQ

Qu'est-ce qu'un bus de terrain sans fil ?

Un bus de terrain sans fil est un système de communication numérique qui remplace le câblage traditionnel par des technologies sans fil pour connecter des appareils et des instruments dans un réseau industriel. Ils offrent une alternative flexible et fiable aux systèmes de câblage traditionnels pour la communication industrielle. Comme un bus de terrain filaire, il permet l'échange de données en temps réel entre les capteurs, les actionneurs, les automates programmables industriels (API) et d'autres périphériques du système de contrôle.

Une solution sans câble pour optimiser la connexion d’appareils en minimisant les incidents 

Si vous aimez la simplicité des produits sans fil, le bus de terrain sans fil des séries EXW1/EX600-W sont votre solution. Ces systèmes de bus de terrain sans fil décentralisés, compatibles avec Ethernet industriel, permettent la connexion de plusieurs unités distantes à une unité de base sans devoir utiliser des câbles.

Bien qu'ils conviennent à tous les secteurs industriels, la plupart des applications à ce jour concernent les robots et leurs périphériques. Par exemple, l’industrie de l’aérospatiale l`utilise pour la mise en place des fibres ou encore l’industrie des boissons, pour les machines de remplissage. Les blocs d'alimentation que l'on trouve dans des systèmes tels que les robots et les plateaux tournants soumettent les câbles de communication qu'ils transportent à des torsions et des virages extrêmes, ce qui finit par les fatiguer et les rompre. D’autres facteurs perturbateurs tels que dans les applications de soudage, appartiennent désormais au passé. Avec le système de bus de terrain sans fil unique de SMC, nous pouvons pratiquement éliminer tous les câbles qui transportent les signaux de commande électriques.

Que signifie le terme « sans-fil » ?

Le sans-fil est le transfert d'informations entre deux ou plusieurs points qui ne sont pas reliés par un conducteur électrique. Dans les systèmes sans fil, le support de transmission utilisé est l'air, par le biais de signaux radio électromagnétiques. Il existe différents signaux sans fil en fonction de la gamme de fréquences qu'ils occupent. Voici quelques réseaux sans fil actuellement utilisés : - Wi-Fi : 2,4 GHz, 5,8 GHz - Bluetooth : 2,4 GHz - Wibree : 2,4 GHz.

Le sans-fil est-il utilisé dans l'automatisation des usines ?

L'utilisation de la communication sans fil dans l'instrumentation et le niveau de contrôle du système d'automatisation est considérablement réduite par rapport à d'autres domaines. Cependant, il existe une tendance et un intérêt évidents pour l'application de solutions sans fil dans les systèmes d'automatisation, car elles offrent plusieurs avantages :
- Économies liées au coût des câbles
- Configuration de la communication plus facile
- Positionnement des capteurs à des endroits inaccessibles avec des unités câblées
- L'augmentation de l'information et de la fiabilité de la redondance grâce à l'installation d'un plus grand nombre de capteurs.

La réponse de la communication est-elle réduite jusqu'à 2 ms ?

Théoriquement, le temps de réponse du signal peut être réduit à 2 ms. Cependant, bien que le système puisse communiquer toutes les 2 ms, il ne peut pas envoyer d'informations toutes les 2 ms. Le temps de réponse réel variera en fonction du nombre de télécommandes connectées à une base et de l'effet du saut de fréquence. Le système convient donc à une application où le temps de réponse n'est pas critique. En résumé, ce qui est vraiment important pour les clients, c'est le temps de réaction, qui dépend du nombre d'appareils connectés et d'autres facteurs.

Qu'est-ce que le saut de fréquence ou FHSS ?

Le FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) est une technologie de communication qui consiste à changer rapidement la fréquence utilisée pour la transmission pour une autre fréquence, afin d'éviter les interférences avec d'autres équipements sans fil.

Lorsque la fréquence utilisée est également utilisée par exemple par le WiFi, ou tout autre signal d'onde radio, la fréquence saute ou passe à une autre fréquence. Dans ce cas, la fréquence saute toutes les 2 ms.

Étant donné que la fréquence change continuellement, cette méthode de communication est résistante aux interférences d'ondes radio dues aux réflexions ou au bruit d'autres équipements sans fil, tout en garantissant un niveau élevé de sécurité des données. Avec cette méthode, un système sans fil multiple peut être installé dans la même zone, et c'est une technologie appropriée pour la communication point à multipoint.


Rapport Expert : Technologie sans fil

Découvrez l'intérêt de la technologie sans fil dans l'industrie et comment SMC peut être votre partenaire idéal dans ce domaine. 

Téléchargez notre documentation dès maintenant en remplissant le formulaire ci-dessous.