Sådan imødekommer vi dine udfordringer - En kundecase
Positioneringssensor fra SMC omdanner 360-graders vinduesslibemaskine fra MB Maschinenbau til en sand allrounder.
Forvandlet til en allrounder: Slibemaskine til vinduesdele sliber nu også dørkarme
Af Nils Boy, salgsingeniør hos SMC Deutschland GmbH
Trækker det? Hvis svaret er "ja", passer vinduesrammen eller dørkarmen ikke korrekt. For at sikre, at dit hjem forbliver varmt, og døre og vinduer ser attraktive ud, skal alle dele til disse produkter fremstilles med stor præcision og slibes til perfektion. Konventionelle sandslibemaskiner kan kun bruges til vindues- eller dørkomponenter. Med blot en mindre designændring har MB Maschinenbau nu gjort sin ROBA Fentech-profilslibemaskine til trævinduesprofiler velegnet, også til dørkarme. Kombineret med en optisk sensor sikrer D-MP positioneringssensor fra SMC, at maskinen på optimal vis genkender alle arbejdsemner.
Træ behøver ikke bare slibning som prikken over i'et - før et emne er klar til levering gennemgår det flere slibetrin, fra slibning af det rå træ, til slibning mellem hver lakering, helt frem til finslibning. Mangfoldigheden af dele er enorm, og slibning i hånden er meget tids- og arbejdskrævende. Produktionseffektiviteten kan kun hæves ved hjælp af stærkt automatiserede løsninger.
MB Maschinenbau har udviklet et anlæg, der er egnet til sådanne krav: En ROBA Fentech-profilslibemaskine. Den genkender konturerne af hvert enkelt emne automatisk og justerer sine slibeaggregater i overensstemmelse hermed. Indtil nu er Fentech'en ikke blevet betragtet som egnet til dørkarme, fordi sådanne profiler normalt er L-formede, og det korte ben på denne kombination kunne ikke detekteres af de optiske sensorer, der hidtil har været anvendt. Ved at tilføje en anden cylinder og optisk sensor kunne MB Maschinenbau ændre konfigurationen på en måde, så også sådanne komplicerede dørkarme kan behandles. Takket være SMC's positioneringssensor genkender maskinen dørkomponenter, når de indsættes i maskinen.
MB Maschinenbau GmbH, der blev grundlagt i 1992 i Herford, udvikler, producerer og sælger slibe- og specialmaskiner til træ- og metalindustrien - fra engangsløsninger til serieproduktion. I de senere år har virksomheden fokuseret på træbearbejdning med et centralt fokus på slibning. Foruden sit hovedkvarter i Herford har virksomheden også et datterselskab i North Carolina i USA, der sælger sine specielt producerede maskiner internationalt.
Automatisk slibning til en lang række dele
Når man designer vinduesrammer, er der næsten ingen grænser for fantasien. Udvalget af trædele, der skal behandles, er derfor stort.
”Dette gør slibning af vinduesprofiler til en særligt krævende opgave, fordi maskinen skal klare et højt variansniveau uden nogen større omstillingsindsats,”
siger Ronald Busch, administrerende direktør og ejer af MB Maschinenbau.
”I sidste ende skal alle dele ikke kun passe perfekt sammen, men skal også tilbyde de ønskede æstetiske og haptiske egenskaber.”
For en perfekt overfladefinish skal man enten anvende tidkrævende manuel slibning eller en fleksibel automatiseret løsning.
Derfor udviklede MB Maschinenbau ROBA Fentech. Denne slibemaskine er fuldautomatisk. Når der indsættes et emne foran i maskinen, registrerer en optisk sensor over indløbet emnets form og dimensioner og placerer slibeaggregaterne inde i maskinen ved hjælp af en algoritme, der er gemt i PLC'en (Programmerbar Logic Controller). Et mål på 400 mm i diameter sikrer slibeværktøjet optimal kontakt med træets overflade. Det indbyggede slibeværktøjs stabiliseringskontrol forhindrer, at de korte kanter slibes for aggressivt. En ny type vakuumtransportsystem transporterer endda små arbejdsemner gennem maskinen, som ikke ville være i stand til at blive behandlet af konventionelle slibemaskiner.
Gør slibemaskiner egnede til brug på døre
Mange af MB Maschinenbau's kunder har ikke kun brug for at behandle vinduesrammer, men også dørkarme.
”Dette udgør en særlig udfordring for vores slibemaskiner,”
siger Petra Darnauer-Busch, designchef hos MB Maschinenbau.
”Dørkarme generelt har en L-formet profil. Det korte profilben, der altid hænger ned til venstre på vakuumtransportsystemet, kan variere i længde. Hidtil kunne den optiske sensor på vores ROBA Fentech ikke hverken genkende eller måle undersiden af den høvlede 'næse'.”
Det korte ben på den L-formede dørkarmsprofil ligger mod væggen i en døråbning, når den først er monteret til at dække samlingen. Da den ofte er integreret i designet af døren - kan dens dimensioner og fræsekontur variere meget. For at integrere dette variansniveau i maskinstyringssystemet ville vi have været tvunget til at bygge en helt ny maskine.
MB Maschinenbau valgte i stedet en særligt effektiv løsning: Eksperterne i maskiner til specialformål tilpassede den afprøvede ROBA Fentech-profilsliber til at behandle dørkarme.
”Hovedopgaven med dette redesign var at påvise længden af næser på dørkarmene,”
siger Ronald Busch.
”Det er den eneste måde, hvorpå slibemaskinen kan placere sine værktøjer præcist og bearbejde emnet pålideligt og optimalt.”
Af denne grund bruger MB Maschinenbau GmbH en D-MP positioneringssensor i kombination med en pneumatisk cylinder fra SMC i sin ROBA Fentech.
”Den analoge positioneringssensor fungerer sammen med den optiske sensor,”
forklarer Petra Darnauer-Busch. Så snart emnet er indsat i maskinen, begynder sensorerne at arbejde sammen. Mens den optiske sensor registrerer enden af profilnæsen, griber den D-MP-udstyrede cylinder ind og klemmer træstykket. Fra den målte endeposition på stempelstangen og den optisk målte position på næseenden beregner slibemaskinens styringsenhed længden på profilnæsen og justerer de nederste slibeværktøjer i overensstemmelse hermed.
Ved hjælp af en fikseringsslids kan D-MP positioneringssensor let monteres på stort set alle SMC-cylindre. Med en gentagelsesnøjagtighed på ± 0,1 mm er den utroligt præcis og desuden kompatibel med IO-Link kommunikationsstandarden. Den kan ikke blot hurtigt integrere sine målinger i kontrolsystemets beregninger, men kan også parametreres og overvåges eksternt.
”Takket være IP67-klassificeringen er sensoren også beskyttet imod støv og vand, hvilket sikrer pålidelig drift på langt sigt,”
fortæller Petra Darnauer-Busch.
Præcis allrounder til vinduer og døre
ROBA Fentech-profilslibemaskinen er blevet en sand allrounder.
”Med mindre designændringer kan vi nu give vores kunder en slibemaskine, der er perfekt tilpasset deres behov,”
siger en henrykt Ronald Busch.
”Uanset om det drejer sig om dørkarmprofiler eller trævinduer. Indtil videre er dette unikt i vores branche. SMC's positioneringssensor er nøglekomponenten i denne udvikling. Den passer perfekt til vores krav. ”
Citater af:
Ronald Busch, Managing Director og ejer af MB Maschinenbau, Tyskland.
Fotos
[Billede 1 + 2] Når et emne indsættes foran i ROBA Fentech-profilslibemaskinen, registrerer en optisk sensor emnets dimensioner og justerer automatisk slibeværktøjet optimalt - takket være de innovative løsninger fra SMC, kan maskinen nu endda nemt behandle dørkarme.
[Billede 3] Dørkarme har forfræste "næser", som ikke kan genkendes af en enkelt optisk sensor. Pneumatiske cylindre fra SMC klemmer derfor emnerne ved indgangen til MB Maschinenbau's ROBA Fentech-maskine - dette gør det muligt at registrere højden på profilernes næser.
[Billede 4 + 5] I kombination med en ekstra optisk sensor og en pneumatisk cylinder, måler D-MP positioneringssensor fra SMC højden på de fræste næser på dørkarmen og gør det muligt for MB Maschinenbau's ROBA Fentech-profilsliber at justere sig perfekt.
01-08-2020