Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Actualités

Que se passe-t-il ?

Octobre 2026

Déclaration concernant les vulnérabilités PHP récemment divulguées

SMC a connaissance des vulnérabilités PHP récemment divulguées (CVE-2026-109618 et CVE-2026-109619) affectant les systèmes web à l'échelle mondiale.

Voir plus

Juillet 2026

Soutien de SMC aux victimes du séisme de Kumamoto de 2026

SMC extends its deepest condolences to those who lost their lives in the 2026 Kumamoto Earthquake that occurred on July 28, 2026.

Voir plus
SMC soutient les efforts de secours et de reconstruction au Venezuela

SMC extends its deepest sympathies to the people of Venezuela and to all those whose lives have been impacted by the devastating earthquakes. Our thoughts are with the individuals, families, and communities facing unimaginable loss, as well as our colleagues and partners in Venezuela during this difficult time.

Voir plus
SMC obtient une certification en cybersécurité délivrée par TÜV SÜD

SMC Corporation (SMC) has received cybersecurity certification in accordance with IEC 62443-4-1:2018 from TÜV SÜD, an internationally recognised third-party certification body headquartered in Munich, Germany.

Voir plus

Avril 2026

SMC a obtenu de l'initiative SBT une certification pour son « objectif zéro émission nette »

SMC a le plaisir d'annoncer qu'elle a obtenu la certification de l'initiative Science Based Targets (SBT)*¹, un organisme international de certification spécialisé dans le domaine du changement climatique, pour son « objectif zéro émission nette » visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) sur l'ensemble de sa chaîne de valeur, y compris les scopes 1, 2 et 3*².

Voir plus

Mars 2026

SMC a été sélectionnée pour figurer sur la « liste A », la meilleure note attribuée tant dans le domaine du « changement climatique » que dans celui de la « sécurité de l'approvisionnement en eau » dans le cadre du CDP 2025

SMC a le plaisir d'annoncer que nous avons été sélectionnés pour figurer sur la « A List » – la note la plus élevée attribuée par le CDP (Carbon Disclosure Project), une organisation internationale à but non lucratif qui évalue les initiatives des entreprises en matière d'environnement – dans les catégories « Changement climatique » et « Sécurité de l'approvisionnement en eau ». Le 17 mars 2026, Mme Nozomi Tomobe, directrice générale de SMC, a assisté à la cérémonie des « CDP Awards Japan 2026 », qui s'est tenue à l'Université des Nations Unies à Tokyo, et y a prononcé un discours.

Voir plus
SMC reçoit un prix pour la conservation de l’énergie, donnant l’exemple en matière d’efficacité énergétique et de réduction du CO₂.

Les initiatives d’économie d’énergie de SMC dans nos usines, visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) ; « Relever les limites de la réduction d’air : décarbonisation grâce à des équipements économes en air × réduction de la pression d’air dans les installations », ont remporté le « Prix du président de l’Energy Conservation Center, Japon (ECCJ) » dans la catégorie Meilleures pratiques du Grand Prix de la conservation de l’énergie FY2025.

Voir plus
SMC renforce ses capacités d’innovation à l’échelle mondiale avec le lancement du nouveau Japan Technical Center près de Tokyo.

Le nouveau centre R&D phare accélérera le développement de technologies avancées qui soutiennent directement la stratégie d’innovation de SMC et répondent aux besoins des clients à travers l’Europe.

Voir plus

Février 2026

Barre ionisante prête pour lavage par SMC

SMC lance un ioniseur de type barre IP66 pour environnements lavables et poussiéreux. Le spécialiste mondial de l’automatisation SMC élargit son portefeuille de solutions de contrôle électrostatique avec le lancement de la série IZSW10, un nouvel ioniseur de type barre certifié IP66, conçu pour offrir des performances fiables dans des environnements poussiéreux, humides et soumis à des lavages intensifs. L’IZSW10 associe une neutralisation électrostatique à grande vitesse à une portée étendue, des modes de génération d’ions sélectionnables et une conception hygiénique, facile à entretenir.

Voir plus

Decembre 2025

Le nouveau limiteur de débit SMC permet un réglage intelligent à distance de la vitesse des actionneurs pneumatiques

New from SMC is the PFES Series electric speed controller, offering remote control of pneumatic actuator speed with a simple and compact design. Ideal for installations where access is restricted or puts operators at risk, the PFES Series enables safe, efficient adjustment of actuator speed without the need for manual intervention. Of course, the PFES is not limited to pneumatic actuator speed adjustment and can also be considered for the control of air blow or gas purge flow rates.

Voir plus

May 2025

Nouveau distributeur de mise en pression et d’échappement de sécurité SMC série VPX400 : plus de sécurité et d’efficacité pour vos machines

SMC lance la série de distributeurs de mise en pression et d’échappement de sécurité VPX400, conçue pour assurer un échappement rapide de l’air et garantir une sécurité optimale dans les systèmes pneumatiques industriels. Idéal pour les scénarios d’arrêt d’urgence, le VPX400 permet une évacuation rapide de l’air résiduel, réduisant ainsi les risques liés à l’énergie pneumatique accumulée et améliorant la sécurité des opérateurs.

Voir plus

Mars 2025

Ioniseur compact SMC avec vanne intégrée

Avec la nouvelle série IZS51 d’ioniseurs en barre du spécialiste mondial de l’automatisation SMC, les constructeurs de machines comme les utilisateurs finaux bénéficient d’une neutralisation rapide des charges électrostatiques grâce à un dispositif compact, avec la possibilité d’une unité de vanne entièrement intégrée. La combinaison ioniseur/vanne permet encore plus d’économies d’espace et de câblage, tout en garantissant une consommation de débit nulle en mode veille.

Voir plus

Février 2025

Le collecteur à vide ZKJ de SMC offre une compatibilité avec le bus de terrain pour la communication avec des équipements industriels à distance

Les concepteurs, fabricants et techniciens de maintenance d’équipements industriels peuvent désormais bénéficier du nouveau collecteur à vide ZKJ de SMC, compatible avec PROFINET, EtherCAT, IO-Link et EtherNet/IP™, permettant le contrôle et la surveillance à distance des processus de production. Le ZKJ offre également un débit d’aspiration impressionnant, tout en tenant compte de sa faible consommation d’air et de sa faible consommation électrique. Parmi ses autres caractéristiques figurent la protection des vannes, un indice de protection IP65 et la possibilité de contrôler jusqu’à 16 éjecteurs avec un seul collecteur. 

Voir plus
Profitez des avantages du débitmètre ultrasonique à pince SMC

Le spécialiste mondial de l’automatisation SMC renforce une fois de plus son positionnement innovant en dévoilant un débitmètre à pince pour liquides. La nouvelle série PFUW se distingue notamment par l’utilisation de la technologie ultrasonique pour mesurer le débit des fluides circulant à l’intérieur des canalisations. Les utilisateurs peuvent ainsi mesurer le débit de divers liquides, notamment l’huile, l’antigel, les fluides chimiques, l’eau, les boissons et bien plus encore.

Voir plus

Janvier 2025

SMC lance un nouvel actionneur électrique dédié à l’industrie agroalimentaire

Pour répondre aux environnements exigeants tels que ceux de l’industrie agroalimentaire, SMC présente sa nouvelle série avancée d’actionneurs électriques à tige HF2A-LEY. Avec des caractéristiques telles qu’une protection équivalente à IP69K, l’utilisation d’acier inoxydable et de matériaux conformes aux normes FDA, une surface lisse évitant l’accumulation de liquide ainsi qu’une graisse alimentaire NSF H1, l’actionneur électrique HF2A-LEY est parfaitement adapté aux machines de découpe, de hachage et de remplissage. De manière générale, toute machine de transformation alimentaire soumise à des opérations régulières de nettoyage et de désinfection peut en bénéficier.

Voir plus

Decembre 2024

Forbes Magazine Ranks SMC Corporation in “World's Best Employers 2024”

SMC has been ranked among the “World's Best Employers 2024” by Forbes, a leading U.S. business magazine.

Voir plus
SMC Smart Assets: Asset management for the digital age

In a move set to help shape the future of Industry 4.0, SMC is launching Smart Assets, a progressive project which will make the asset management requirements of both machine builders and end users fit for the digital age. With collaboration from leading academic and industrial partners, Smart Assets will ultimately lead to the automatic generation of dynamic and data-rich digital representations of all 700,000+ SMC products, helping companies to boost efficiency, interoperability and sustainability. The project will run until 2026.

Voir plus

Novembre 2024

Un cylindre SMC compact pour des machines économes en énergie

La nouvelle série de vérins compacts CQE de SMC permet de faire un pas de plus vers des machines économes en énergie. La série CQE permet de réduire la pression de fonctionnement sans sacrifier les performances. Même à basse pression, ils fournissent une force de sortie élevée. Les utilisateurs peuvent ainsi réduire la pression d'alimentation sans avoir à augmenter le diamètre du vérin pneumatique, ce qui contribue de manière significative à la réduction des coûts énergétiques.

Voir plus
Collecteur de vannes SMC à 64 postes : plus de postes, plus de possibilités

SMC présente sa série JSY1000/3000-L de collecteurs à électrovannes à 64 postes et cinq ports, permettant de contrôler efficacement un nombre de composants plus important que jamais à partir d’un seul collecteur. En effet, SMC pousse encore plus loin le concept de gestion centralisée des commandes en lançant simultanément la série JSY3000-P, qui offre la possibilité supplémentaire de raccorder des régulateurs électropneumatiques au collecteur, en plus des électrovannes.

Voir plus
La nouvelle pince à vide SMC permet une palettisation efficace

SMC présente le ZGS, un système de préhension par aspiration tout-en-un, compact et efficace. Offrant une intégration transparente avec les robots industriels et collaboratifs, le contrôle précis et la conception intégrée des préhenseurs à aspiration de la série ZGS garantissent des performances fiables dans une multitude d'applications de palettisation et de dépalettisation.

Voir plus

September 2024

SMC joins IDTA in support of a digital future

In July 2024, global automation product specialist SMC became a member of the Industrial Digital Twin Association (IDTA). Joining such a powerful community will reap great advantages for the ongoing digital future of the company and its customers. In particular, IDTA membership will ensure SMC always remains abreast of the latest digital twin advances, while simultaneously allowing the company to help shape digital-twin developments in support of Industry 4.0 success.

Voir plus
Remembrance event for Honorary Chairman, Yoshiyuki Takada

We hereby would like to announce a remembrance event for our esteemed Honorary Chairman, Yoshiyuki Takada, who passed away on Saturday, April 20, 2024 (JST), at the age of 97.

Voir plus

Juin 2024

Vous rencontrez des difficultés pour répondre à vos besoins en débit d'aspiration ? Découvrez l'éjecteur multistage léger et hautement efficace de SMC

SMC Corporation, leader mondial de l'automatisation industrielle, présente une version améliorée des séries ZL1/ZL3/ZL6, une gamme renouvelée d'éjecteurs à plusieurs étages conçue pour répondre à la demande croissante de réduction de poids dans les applications robotiques, tout en offrant une communication IO-Link. Ce produit issu de la gamme de systèmes à vide de SMC offre des capacités de débit d'aspiration améliorées pour les pièces présentant des niveaux de fuite élevés, tout en garantissant une efficacité énergétique.

Voir plus

Avril 2024

Obituary: Honorary Chairman Yoshiyuki Takada

It is with profound sadness that we announce the passing of our esteemed Honorary Chairman, Yoshiyuki Takada. Mr. Takada passed away peacefully on Saturday, April 20, 2024, at the hour of 4:00am, while under medical care.

Voir plus
SMC signing the United Nations Global Compact

Today, SMC CORPORATION is pleased to announce that we have signed the United Nations Global Compact Initiative – a voluntary leadership platform for the development, implementation and disclosure of responsible business practices.

Voir plus
Relief Aid for Earthquakes in Taiwan

We would like to extend our deepest condolences to those who lost their lives in the Earthquakes off the east coast of Taiwan on April 3, 2024, and our heartfelt sympathy to all those affected by the disaster.

Voir plus

Mars 2024

SMC a reçu les "Supplier Excellence Awards 2024" d'Applied Materials, Inc.

SMC a reçu les "Supplier Excellence Awards 2024" d'Applied Materials, Inc. (ci-après "AMAT"), l'une des plus grandes entreprises d'équipements pour semi-conducteurs et affichage.

Voir plus

Janvier 2024

No air source? No problem with SMC’s new compact compressor

The new SMC CRP series compact compressor allows design engineers to take advantage of an innovative product that allows the use of pneumatic components in areas without air source, making it perfect for use in mobile applications. Moreover, designers have the option of using the versatile CRP series as a compressor (positive pressure) or vacuum pump (negative pressure), simply by connecting the pipes in the corresponding way.

Voir plus
SMC to introduce new EXW1 Series Compact Wireless System

SMC is introducing the new EXW1 Series Compact Wireless System with an increased range of up to 100 m. Similar in technology to the current EX600-W, the EXW1 is smaller, lighter and fieldbus compatible, and with improved features that augment the current portfolio.

Voir plus
Nouvelle concernant le tremblement de terre ressenti dans le nord de la région d'Ishikawa le 1er janvier 2024

À 16:10 le 1er janvier 2024 (JST), un énorme tremblement de terre d'une magnitude de 7,6 a frappé la région de Noto, dans le nord de la préfecture d'Ishikawa, au Japon.

Voir plus

Decembre 2023

SMC JSXF-P controls multiple valves with just one signal

SMC is introducing its innovative JSXF-P series of pulse valves for the effective and efficient dislodging of foreign matter during cleaning procedures. The new JSXF-P SMARTVENT type pulse valve offers a number of notable benefits, including a built-in control board, high peak pressure, low air consumption and long service life.

Voir plus
SMC JSY1000-E takes control of valves and ejectors in a single manifold

SMC is once again demonstrating its innovation prowess with the company’s new JSY1000-E valve manifold with fully integrated ejector system. This optimal combination provides a complete solution for positive and negative (vacuum) pressure that allows users to control valves and ejectors in a single, simple manifold. Reducing both physical dimensions and weight, the JSY1000-E also has an energy function available that decreases energy consumption substantially and improves process efficiency.

Voir plus

Novembre 2023

New SMC air flow controller combines a flow sensor and pressure regulator in a single unit

SMC is unveiling an innovative air flow controller that combines a flow sensor and electro-pneumatic regulator in a single product. The result for equipment designers and engineers is a space saving of up to 50%, significantly less piping and cables, and reduced installation time. In addition, the new IN502-44/45 allows the precise and reliable control of air flow rate as it is not dependant on piping conditions, pressure differential or temperature. The product benefits any application involving flow control, such as painting, packaging and welding systems across any industry, in particular automotive and food.

Voir plus
SMC JSY3000-S valve offers corrosion resistance in food plants

The new JSY3000-S is a bottom-ported manifold with stainless steel plate and FDA-compliant fittings that delivers extended operating life in food and beverage manufacturing environments. Part of SMC’s extensive directional control valve family, the new plug-in JSY3000-S is cabinet-mounted with a robust bottom seal and the piping connections facing outwards. This design configuration helps to protect the valve against both corrosion and splashes from water, ensuring its suitability for location near any type of equipment that requires wash-down procedures.

Voir plus
Optimisez le débit et minimisez la perte de pression avec la nouvelle vanne à siège incliné de SMC

Anvers, le 9 novembre 2023 – La nouvelle série de vannes à siège incliné JSB de SMC offre divers avantages importants tant pour les OEM que pour les utilisateurs finaux. La série JSB combine une longue durée de vie, une faible perte de pression et des dimensions compactes avec un débit élevé. La série JSB est adaptée à une utilisation avec de la vapeur, de l'eau et de l'air comprimé.

Voir plus

Octobre 2023

Solution tout-en-un : actionneur électrique de SMC avec contrôleur intégré

Anvers, 26 octobre 2023 – La nouvelle série d'actionneurs électriques EQ de SMC est équipée d'un contrôleur entièrement intégré, ce qui simplifie l'installation et l'utilisation. De plus, les utilisateurs bénéficient d'une solution qui contribue à économiser à la fois de l'espace et de l'énergie, tout en réduisant les émissions de CO2.

Voir plus

September 2023

Relief Aid for Earthquakes in the Kingdom of Morocco

We would like to extend our deepest condolences to those who lost their lives in the terrible Earthquakes occurred in the Kingdom of Morocco on September 8, 2023, and our heartfelt sympathy to all those affected by the disaster.

Voir plus
Puissante actionneur électrique de SMC (série LEKFS) offrant une très grande précision et une rigidité mécanique élevée

Anvers, le 26 septembre 2023 – Les actionneurs électriques sont largement utilisés dans l'industrie pour des applications telles que le revêtement, les systèmes de transport, et bien d'autres. Lorsqu'une précision est nécessaire en combinaison avec une charge de travail élevée, seuls les actionneurs électriques spécialement conçus pour ces exigences sont adaptés, tels que la série LEKFS de SMC.

Voir plus
All-in-one solution: electric actuator with integral controller

The new EQ series of slide-type and rod-type electric actuators from SMC feature a fully integrated controller, providing a simpler to set-up, easier-to-use, space-saving solution that simultaneously helps users to save energy and reduce CO2 emissions. As a further advantage, EQ series electric actuators offer straightforward control with simple and exclusive software which helps users to start the actuators working via a single screen in just three steps. First, users choose ‘set operation mode’, before specifying the stopping positions and finally defining the speed, acceleration and deceleration values. It is no more complex than controlling a two- or three-position solenoid valve.

Voir plus
Boost flow and minimise loss with new SMC angle seat valve

The new JSB series angle seat valve from SMC offers a number of key advantages to OEMs and end users alike, combining long service life, low pressure loss and compact dimensions with a high flow rate. Suitable for use with steam, water and air, optimisation of the JSB’s body flow profile ensures this space-saving valve can deliver the same flow rate as larger counterparts and, in turn, support system energy savings.

Voir plus
Les réducteurs électropneumatiques de SMC avec IO-Link offrent une surveillance précise et sécurisée des processus

Anvers, le 12 septembre 2023 – La régulation dynamique de la pression par le biais de signaux électriques est couramment utilisée dans des secteurs tels que l'automobile, l'agroalimentaire, l'emballage et les sciences de la vie. Les réducteurs électropneumatiques de SMC (série ITV#-IL) assurent une surveillance précise et donc sécurisée des processus dans ces secteurs. Ils peuvent être connectés aux systèmes de commande via IO-Link et, en raison du degré élevé d'automatisation et de leur conception compacte, ils conviennent parfaitement aux applications de l'Industrie 4.0.

Voir plus

Août 2023

Réactualisation du vérin pneumatique double action CG1-Z1 de SMC : flexible et peu exigeant en entretien

Anvers, le 24 août 2023 – Des serrages aux opérations de prélèvement et de positionnement : les vérins pneumatiques sont utilisés dans l'industrie pour diverses applications. En raison du besoin croissant de flexibilité, d'une maintenance simplifiée et donc d'une plus grande efficacité, les exigences concernant ces composants pneumatiques augmentent constamment. C'est pourquoi SMC a revu ses vérins pneumatiques à double action à tige de piston unique et amortissement. Cela permet un choix libre de montage et réduit les travaux de maintenance en évitant l'accumulation de saleté et de poussière.

Voir plus
Plus d'énergie cinétique avec le nouveau vérin rotatif MSQ de SMC

Anvers, 3 août 2023 – SMC attache une grande importance à la conception de ses vérins pneumatiques, avec comme priorités absolues les performances, un design compact et léger, une haute précision et des applications flexibles. Avec cet engagement envers l'amélioration continue, nous avons optimisé davantage notre série de vérins rotatifs MSQ. Les nouveaux modèles sont équipés d'amortisseurs externes en option, leur permettant de fournir une énergie cinétique accrue.

Voir plus

Juillet 2023

SMC receives Bosch Global Supplier Award 2023

The specialist for pneumatic and electric automation SMC got the "Bosch Global Supplier Award" in the category "Indirect Purchasing and Services" for its top performance as a supplier.

Voir plus
Une communication plus sûre et plus rapide avec le contrôleur de moteur pas à pas JXCLF

Anvers, le 7 juillet 2023 - Le contrôleur de moteur pas à pas JXCLF de SMC est une solution polyvalente pour les constructeurs de machines à la recherche de simplification, d'économies, de niveaux de sécurité plus élevés et de capacités de communication plus rapides. Le contrôleur est doté d'une communication IO-Link et d'une fonction Safe Torque Off (STO) qui permet aux constructeurs de machines de mieux contrôler leurs processus de production. Grâce au JXCLF, les entreprises peuvent améliorer le niveau d'intégrité de la sécurité (SIL 3) et le niveau de performance (PL e) de leurs systèmes.

Voir plus
Energy-efficient SMC ZHV vacuum flow delivers benefits in highly demanding applications

All sectors across general manufacturing and automation can take advantage of the SMC ZHV air amplifier, a new product that offers high flow rates which are fully adjustable to suit specific customer requirements. This energy-efficient, compact and lightweight solution functions as either a blow-off or vacuum unit.

Voir plus

Juin 2023

SMC will open a new core R&D center in Autumn 2025

We are pleased to inform that SMC will be relocating and expanding its current Tsukuba Technical Center (JTC), and open “Kashiwanoha Campus New Technical Center (provisional name)” in the "Kashiwanoha Smart City" in the fall of 2025.

Voir plus
Efficacité en matière de maintenance et de temps de travail grâce à la communication sans fil de SMC

Anvers, le 6 juin 2023 - Pour les applications dynamiques, la liberté de mouvement est essentielle pour une production efficace. En particulier avec les changements d'outils réguliers dans les robots et les tables rotatives, les connexions de câbles sont souvent une source de problèmes de communication. SMC présente la solution : la série EX600-W, un système sans fil modulaire qui rend les câbles réseau inutiles.

Voir plus

Février 2023

SMC eyes future gains with strong Business Continuity Plan

As a comprehensive manufacturer of automation equipment, SMC aims to fulfil its product supply responsibilities and maintain the trust of customers by contributing to sustainable growth and the expansion of reliable technological innovations. To help deliver these objectives, SMC has a rock-solid Business Continuity Plan (BCP) that the company is now further strengthening to provide an even more robust automation and motion control offer for its global customer base.

Voir plus
Donation to support victims of the heavy Earthquakes in Southeastern Turkey

We would like to extend our heartfelt sympathies to all those affected by the terrible Earthquakes occurred in southeastern Turkey on February 6, 2023. And we sincerely hope that the relief efforts will progress rapidly.

Voir plus

Janvier 2023

Up to 62% less compressed air consumption with next-generation air management hub

Leading industrial automation and IIoT specialist SMC is addressing the need to reduce CO2 emissions and cut energy consumption with the release of its latest innovation, the AMS20/30/40/60 Series compressed air management system. By adopting this revolutionary new air management unit, any company that deploys pneumatic processes can gain from reductions of up to 62% in compressed air consumption, benefiting both the environment and bottom line profitability.

Voir plus

Novembre 2022

SMC Corporation Recognized Among World’s Best Employers by Forbes

SMC Corporation, a global leader in manufacturing comprehensive automation control equipment has been recognized by Forbes magazine as a World’s Best Employers 2022.

Voir plus
SMC to introduce new EXW1 Series Compact Wireless System

SMC is introducing the new EXW1 Series Compact Wireless System with an increased range of up to 100 m. Similar in technology to the current EX600-W, the EXW1 is smaller, lighter and fieldbus compatible, and with improved features that augment the current portfolio.

Voir plus

Septembre 2022

SMC gains listing on Nikkei 225 stock market

SMC, a leading Japan-headquartered global specialist in pneumatic and other automated control solutions, is set to join the Nikkei 225 (or Nikkei Stock Average), the premier and most-often quoted index of Japanese stocks. The Nikkei 225 comprises of 225 stocks selected from Japan’s top-performing and most liquid blue-chip companies. SMC will commence its listing on 3 October 2022.

Voir plus

Août 2022

SMC Statement on Conflict in Ukraine

As devastating, unprovoked attacks continue to unfold in Ukraine, they create a tragic crisis for the Ukrainian people, their families, and their futures. SMC is firmly in opposition to authoritarianism and violence, and we stand in solidarity with the Ukrainian people. We must continue to provide our courageous Ukrainian colleagues with the support they need and are working tirelessly to help our associates who are still in Ukraine, as well as those who have found themselves in the unenviable position of living under authoritarian Russian rule.

Voir plus
Broaden your range of applications thanks to the new ISE7#/7#G/79S pressure switch

SMC’s ISE7# pressure switch has been updated adding higher pressure ranges apart from offering improved flexibility and higher control of applications, leading to better decision making.

Voir plus

Juillet 2022

Increased safety and fast communication with SMC step motor controller

Any machine builder looking to simplify and reduce the cost of adding higher levels of safety, while simultaneously seeking faster and broader communication capabilities should consider the new JXCLF step motor controller from SMC. The JXCLF features an IO-Link communication interface and a Safe Torque Off (STO) function, thus presenting machine builders with the opportunity to deliver better control of the manufacturing process and increase their system’s safety integrity level (SIL 3) and performance level (PL e) in a cost-effective way.

Voir plus
Less wiring and more fieldbus compatibility with new SMC valve/ejector combination manifold

The new JSY & ZK2-A valve and ejector combination manifold from SMC not only simplifies pneumatic systems in applications requiring both positive and negative pressure (vacuum), it also reduces wiring requirements, provides complete compatibility with multiple fieldbus communication protocols and eliminates pressure fluctuations.

Voir plus

May 2022

New SMC pinch valve ideal for medical and food applications

Leading industrial control and automation solutions specialist, SMC, is adding a new range of pinch valves to its expansive offer for medical device and food system OEMs. With the new LPV series valve, fluid does not come into contact with any moving parts, avoiding the potential for contamination. Moreover, by simply discarding the tube after use, there is no longer any need for a washing process, ensuring good hygiene. SMC’s energy-saving LPV pinch valve is suitable for controlling a wide range of analytical, medical and food industry fluids.

Voir plus

Février 2022

SMC's ZKJ vacuum manifold offers fieldbus compatibility for remote industrial equipment communication

General industrial equipment designers, manufacturers and maintainers can now benefit from the new SMC ZKJ vacuum manifold with PROFINET-enabled communication for remotely controlling and monitoring manufacturing processes. The ZKJ also offers impressive suction flow rate taking its low air consumption and low power consumption specifications into account. Other features include valve protection functionality, IP65 rating and the ability to control up to 16 ejectors with a single manifold.

Voir plus
Un venturi multi-étagé léger et efficace par SMC

Wommelgem, février 2022 – SMC vient de moderniser sa gamme de venturis multi-étagés en lançant la série ZL1/ZL3/ZL6. Cette série de produits répond à la demande de réduction du poids faisant suite à l’utilisation croissante de la robotique. Les nouveaux modèles de la gamme de produits à vide SMC offrent la puissance d’aspiration requise pour les pièces présentant des niveaux de fuite élevés. Ils se montrent en outre peu gourmands en énergie.

Voir plus

Janvier 2022

New SMC valve offers higher performance and control in food plants

The new JSY5000-H valve manifold from SMC is purpose-designed for use in food and beverage manufacturing plants, as well as breweries. Featuring a clean design to cope with regular wash-downs, the IP69K-compliant valve differentiates itself in the marketplace with its high flow rate, low power consumption and IO-Link point-to-point communication capability, bringing a new level of control to production.

Voir plus

Decembre 2021

SMC launches modular version of digital flow switch for large flow with integrated temperature and pressure sensors

One of the latest digital flow switches to join the SMC family, PF3A#H, monitors the consumption of the main line with a 100:1 ratio. It is IO-Link compatible, and it offers the possibility of being connected to air combination units in a simple way. And now, an even more complete solution can be obtained, thanks to the integrated pressure and temperature sensors.

Voir plus

September 2021

SMC launches abrasive resistant process pump

A new polypropylene type pump from SMC has been designed to withstand the harshest manufacturing processes, delivering production reliability that lead to cost and energy savings.

Voir plus

Juin 2021

Le générateur de vide compact de SMC : puissant et ultraléger

Wommelgem, juin 2021 - Matériels et pièces doivent toujours pouvoir être saisis, déplacés et reposés en toute sécurité, tant lors de l’assemblage que de la palettisation ou des applications pick & place. C’est pour cela que SMC a mis au point une nouvelle version compacte de sa série ZH de générateurs de vide à silencieux intégré : ils sont encore plus petits, plus légers et plus puissants que leurs prédécesseurs.

Voir plus

Avril 2021

La nouvelle unité d’alimentation en air SMC (série AC-D) fournit de l’air comprimé de haute qualité.

Wommelgem, avril 2021 – SMC lance de nouvelles unités d'alimentation en air (série AC-D) qui assurent des processus industriels stables et fiables. Cette gamme modulaire et polyvalente de produits, en une construction compacte « one-box », fournit de l'air comprimé de qualité qui peut être classé selon la norme ISO8573-1:2010.

Voir plus
Greetings from the newly inaugurated president of SMC

I’m Yoshiki Takada. As of April 1st, 2021, I was appointed as the new president of SMC. Since our founding in 1959, SMC has grown as a comprehensive manufacturer of automatic control equipment, including pneumatic equipment, with the goal of “meeting all of our customer requests”.

Voir plus

Mars 2021

SMC lance une nouvelle soufflette à économie d'énergie

Wommelgem, mars 2021 - La nouvelle soufflette à impact (IBG) de SMC est la plus économe en énergie du marché, car elle utilise jusqu'à 87 % d'air en moins que toute autre soufflette standard.

Voir plus
SMC launches space saving thermo-chiller

The new HRR rack-mounted thermo-chiller from SMC has been designed for installers where space is an issue. It also delivers efficiencies in terms of installation and maintenance, as it can be adjusted and maintained while installed in a rack.

Voir plus

Fevrier 2021

SMC présente un contrôleur séparé pour ioniseurs

Wommelgem, mars 2021 - La série d’ioniseurs compacts IZT salue l’arrivée d’un contrôleur séparé pour ioniseur de type barre et de type buse.

Voir plus

Janvier 2021

Expertise in: understanding your daily needs

Cobots and end effectors team up for affordable flexible solutions. While robotics led the way for the rapid growth of automation, we see cobots as the democratisation of robotics technology. They eliminate the cost and complex programming that robots usually require while providing much greater flexibility. By Andrea Trifone, Cobot project leader, SMC Italy

Voir plus
SMC takes aim with launch of a new gun type ionizer

SMC has designed a new lightweight, handysized ionizing gun that can neutralise static, rapidly and effectively, from a variety of products at different phases of production.

Voir plus
SMC launches solenoid valve for harsh conditions

SMC has designed a direct operated 2-port solenoid valve that can withstand the harshest of environments whilst saving energy.

Voir plus

Decembre 2020

SMC launches separate controller bar and nozzle type ionizers

SMC has unveiled the IZT ionizer series that offers customers a compact solution, with a separate controller to optimise space. The new design also offers enhanced monitoring capabilities, the bars and nozzles are simple to adjust, even when located in hard to reach spaces.

Voir plus

Novembre 2020

SMC launches new energy saving Impact Blow Gun

The new Impact Blow Gun (IBG) from SMC is the most energy efficient on the market, using up to 87% less air than any other standard blowing gun.

Voir plus

Octobre 2020

SMC launches space saving thermo-chiller

The new HRR rack-mounted thermo-chiller from SMC has been designed for installers where space is an issue. It also delivers efficiencies in terms of installation and maintenance, as it can be adjusted and maintained while installed in a rack.

Voir plus

Septembre 2020

SMC launches solenoid valve for harsh conditions

SMC has designed a direct operated 2-port solenoid valve that can withstand the harshest of environments whilst saving energy.

Voir plus
SMC launches digital flow switch for large flow

The latest digital flow switch to join the SMC family, PF3A7#H, monitors the consumption of the main line with a 100:1 ratio. And now, further benefits come together with IO-Link.

Voir plus

Juin 2020

SMC introduces new IN-777 air servo cylinder

For installations that require precise and efficient control in challenging operating conditions, SMC launches its new IN-777 air servo cylinder for multipoint positioning and control

Voir plus
SMC launches an all-in-one super silent and energy saving vacuum ejector and pump system

SMC has given its popular all-in-one vacuum unit ejector and pump system a refresh with the launch of the ZK2-A series. The latest incarnation offers customers superb efficiencies in terms of space, energy, maintenance and noise.

Voir plus

Mai 2020

SMC unveils lightweight and high efficient multistage ejector

SMC has renewed its multistage ejector range with the, ZL1/ZL3/ZL6 series, in response to weight reduction demand that comes from the growing use of robotics. This addition to SMC’s vacuum range meets the suction flow requirements for workpieces with high levels of leakage, while also delivering energy efficiencies.

Voir plus

Mars 2020

SMC launches new multi-channel digital sensor monitor

The monitoring of multiple lines within a plant has become easier thanks to SMC’s new PSE200A 3-screen display, multi-channel digital sensor monitor.

Voir plus
SMC unveils new magnetic gripper for transporting workpieces with uneven or perforated surfaces.

SMC has added to its gripper range with the launch of the MHM, which uses a magnet to handle workpieces. Ideal for workpieces with uneven surfaces or featuring holes, the MHM provides machine operators with reliable and safe handling and reduced cycle times that increases productivity.

Voir plus

Fevrier 2020

SMC launches compact type parallel style air gripper

SMC is meeting the challenge of speed and precision presented by the increasing use of robotic arms on production lines with its new JMHZ2 compact type parallel style air gripper.

Voir plus

Janvier 2020

New Digital Flow Switch Manifold from SMC offers centralised control

A new digital flow switch manifold from SMC simplifies the flow and temperature control of production lines and facilities by housing switches in a single manifold.

Voir plus

Novembre 2019

SMC unveils new ISO locking cylinder

SMC extends its cylinder range with the launch of its new ISO locking cylinder, CP96N-C96N that has a stronger holding force and is ideal for intermediate stops and drop prevention.

Voir plus
SMC launches world’s smallest solenoid valve

In response to working closely with its customers and identifying a need for space optimised and cost efficient solutions, SMC launches its JSY 5-port Solenoid Valve with the shortest valve width in the world at 6.4mm.

Voir plus

September 2019

SMC’s digital gap checker is Industry 4.0 ready with IO-Link communication

SMC’s latest digital gap checker, ISA3-L, features IO-Link compatability, offering manufacturers greater control of applications and more information at a glance with its 3-screen data display.

Voir plus
SMC reveals its smallest compact speed controller to date

SMC has responded to market demand for smaller components with the JAS compact speed controller. Its launch means SMC now offers a complete range of ‘compact’ solutions that also includes cylinders and small integrated auto switches.

Voir plus

June 2019

SMC accroît sa part de marché en Europe

SMC Corporation annonce une cinquième année consécutive de croissance du chiffre d'affaires de son activité européenne, enregistrant une augmentation de 6,3% pour atteindre un chiffre d'affaires annuel net de 745,87 millions d'euros.

Voir plus
SMC grows European market share

SMC Corporation announces its fifth year of consecutive sales growth for its European business, posting a 6.3% increase to deliver annual net sales of €745.87 million.

Voir plus

Avril 2019

On the occasion of SMC’s 60th Anniversary

Yoshiyuki Takada Chairman SMC Corporation

Voir plus
SMC launches energy efficient air pulse valve

SMC has added to its extensive valve range with the JSXFA, a high peak pressure pulse valve, that is also fast to respond and uses low air consumption, to guarantee energy savings.

Voir plus
A l'occasion des 60 ans de SMC Corporation

Communication de M. Yoshiyuki Takada, Président de SMC Corporation

Voir plus

Janvier 2019

SMC in the driving seat with innovative solutions at Tire Technology Expo 2019

TIRE TECHNOLOGY EXPO 2019 5 – 7 March 2019 Deutsche Messe Exhibition Centre, Hanover Hall 21, Booth 9064

Voir plus

Octobre 2018

SMC showcases life sciences solutions

COMPAMED 2018 12 -15 November 2018 Düsseldorf Trade Fair, Düsseldorf, Germany Hall 8B, Stand H04 Visitors to this year’s COMPAMED will have a chance to view SMC’s diverse range of specialist solutions for the Life Sciences industry.

Voir plus

Janvier 2018

SMC gets to grip with powerful solutions at Tire Technology Expo 2018

TIRE TECHNOLOGY EXPO 2018 20 - 22 February 2018 Hannover Hall 21, Booth 7045

Voir plus
SMC steps up control with its latest multi-axes step motor controller

SMC has extended its multi-axes control step motor controller range, with the launch of the JXC92. This new unit can control up to three electric actuators simultaneously, creating a range of savings and simplifying the process in terms of equipment, wiring, space and programming.

Voir plus
SMC’s latest centring unit helps to save space and air

The MACM is a new centring unit from SMC that helps to align and position heavy workpieces on the move, so manufacturers can install and operate more compact conveyor lines.

Voir plus
SMC launches highly adaptable blue silicone rubber vacuum pad

The latest vacuum pad from SMC is the ZP3P, which has been designed to offer optimum absorbing performance and efficient handling. It features a blue coloured, silicone rubber pad that prevents wrinkles and is compliant with the FDA 21CFR§177.2600 elution test.

Voir plus
SMC merges its digital pressure switch range in 2018 under the same design

SMC is building on the success of its ZSE20(F)/ISE20 pressure switch range that features 3-screen display, 3-step setting mode and selectable delay time function, with the ZSE20(F)#/ISE20# (A, B and C). The extended series will help operators deliver efficiencies in terms of control and time saving.

Voir plus

Décembre 2017

SMC’s new cylinder with lock unit guarantees easy handling

The MWB Series cylinder from SMC, features a separate lock unit that has been designed with the operator in mind. Versatility and simplicity are key to this latest design with installation and maintenance time kept to a minimum.

Voir plus
Don’t let static be an issue this winter

Static electricity is an invisible but costly problem for manufacturers that can cause both production issues and lower quality products. This issue can only get worse as winter sets in and temperatures plummet, warns SMC.

Voir plus

Novembre 2017

SMC launches digital flow switch for large flow

The latest digital flow switch to join the SMC family, PF3A7#H, monitors the consumption of the main line with a 100:1 ratio.

Voir plus
SMC remains in pole position with enhanced air slide table

SMC has launched an air slide table that is believed to be the most precise, compact and lightweight, offering outstanding performance.

Voir plus

Septembre 2017

SMC’s new soft start-up valve cuts energy consumption

SMC, the worldwide leading expert in pneumatics, has updated its AV directional control valve that consumes as little as 0.35W and is suitable for continuous energising.

Voir plus
SMC rolls out its most compact cylinder featuring a linear guide

SMC, the worldwide leading expert in pneumatics, has launched a compact cylinder with an integrated linear guide. The innovative MXZ Series benefits from using the design of a compact cylinder, coupled with a linear guide that delivers market leading accuracy and linearity.

Voir plus
SMC’s new 3-screen monitor is latest addition to its sensor family

SMC has introduced the PSE300AC Series to the monitor market. It simplifies the remote monitoring of different types of sensors being used on a factory floor. Thanks to the display colours and screen layout, the PSE300AC allows three different items to be watched at the same time, enabling operators to view the status of applications at a glance.

Voir plus
SMC’s latest main line filter features high filtration and water removal capabilities

SMC has launched a new stainless steel main line filter with 1 µm nominal filtration rating. The AFF#D Series can remove water droplets without the need for an additional water separator, creating greater efficiencies and space savings.

Voir plus
SMC brings solutions to life at COMPAMED 2017

COMPAMED 2017 13 -16 November 2017 Düsseldorf Trade Fair, Düsseldorf, Germany Hall 8B, Stand H04 Visitors to this year’s COMPAMED will have a chance to view SMC’s diverse range of specialist solutions for the Life Sciences industry.

Voir plus

Aout 2017

SMC’s latest valve offers a modular solution for FRL units

The latest VP#17 Series from SMC completes the portfolio of 3 port pressure relief valves for FRL (Filter Regulator Lubricator) units, where electrically operated valves are required.

Voir plus

Juillet 2017

SMC showcases the right tools for the best performance at EMO 2017

EMO 2017 18 - 23 September 2017 Hannover Exhibition Centre Hall 6, Stand H66 SMC, a global leader in pneumatic and electrical automation technology, will be taking a step into the future as it reveals its tool box of solutions for operators working towards Industry 4.0 at this year’s EMO.

Voir plus

Juin 2017

SMC’s launches new air saving speed controllers

SMC has launched two air saving speed controllers that reduce energy consumption and are as simple to operate as standard models.

Voir plus

May 2017

The call to the image is too long and obviously is incorrect

VXB Series, angle seat valve for air, steam and heated water that delivers an extended operating life, low leakage levels and a compact design, now providing an easy visual check too.

Voir plus
SMC helps customers ‘EXpand’ their communications

The sharp growth in manufacturing automation and the adoption of the Industrial Internet of Things has seen a rise in interest for SMC’s serial interface solutions.

Voir plus
SMC steps up with full suite of solutions to support every step of the packaging process

As SMC commits to work in partnership with its customers worldwide to drive productivity, performance and energy efficiency, the global automation expert has developed a full range of solutions that have the flexibility to adapt and evolve with its customers’ packaging needs.

Voir plus
SMC gives the power of motion to customers

SMC customers can feel the full force of its electric actuator range thanks to ongoing investment in its product portfolio that now delivers total movement and control for any application.

Voir plus
Keeping five steps ahead of energy efficiency

In our 24/7 economy and as Governments and industries battle with our thirst for ever increasing supplies of energy, the global automation specialist, SMC, commits to work in partnership with its customers to drive energy efficiency and reduce wastage.

Voir plus
SMC Gives Customers Peace of Mind For 2017

Industry is being offered ‘peace of mind’ in 2017 as SMC highlights the opportunity to improve production and ultimately costs through a focus on efficient temperature control.

Voir plus
SMC raises the bar at drinktec 2017 with versatile solutions

drinktec 2017 11 - 15 September 2017 Messe, Munich Hall B3, Stand 510 SMC, a global leader in pneumatic and electrical automation technology, will be serving up a range of flexible solutions dedicated to the beverage industry at this year’s drinktec from stand 510 in Hall B3.

Voir plus
SMC’s success continues following investment in R&D and recruitment

SMC, the worldwide leading expert in pneumatics, has recorded another year of growth across its global network, reporting total operating income of €1,187.81 million and net sales of €4,140.72 million [€633.9 million for Europe], an uplift of 3%.

Voir plus
SMC showcases its unique portfolio of cooling and tempering devices at Laser World 2017

LASER WORLD OF PHOTONICS 2017 26 to 29 June 2017 Munich Trade Fair Centre, Messe, Germany Hall B3, Stand 351 SMC will be revealing its diverse range of cooling and temperature controlling devices that combine both high and constant cooling capacity with optimum cost effectiveness at this year’s Laser World.

Voir plus

April 2017

SMC rolls out two new compact cylinders

SMC’s latest compact cylinders, the JMGP guide cylinder and the compact JCQ Series, have been designed with weight and space savings in mind. Both help to reduce machine sizes and costs, and deliver increased efficiency due to their lightweight nature which could enhance cycle time.

Voir plus

March 2017

SMC Launches New 2/3 Port Media Separated Valve

SMC’s new 2/3 Port media separated LVMK20/200 valve series has been designed to prevent armature sticking and corrosion that in the past has led to equipment or valve failure. By preventing fluid from entering the solenoid assembly, it remains pollution free from oil, metal and dust particles, improving overall performance and reliability.

Voir plus
SMC unpacks its customer solutions at INTERPACK 2017

INTERPACK 2017 4 to 10 May 2017 Messe, Düsseldorf, Germany Hall 15, Stand D58 Visitors to this year’s INTERPACK will have a chance to view SMC’s energy efficient automation solutions, machine safety components that meet ISO 13849, as well as clean design products for the food industry.

Voir plus

January 2017

Speedy set-up guaranteed with new smc controllers

Two new in-line speed controllers from SMC have been unveiled which are quick and easy to set-up and operate. The in-line type AS features a new push-lock knob, offering simple locking and setting. The AS-FS comes with an indicator that allows for accurate adjustments.

Voir plus
SMC Is The Perfect Component to Drive Exhibitors To Tire 2017

TIRE TECHNOLOGY EXPO 2017 14 - 16 February 2017 Hanover Hall 2, Stand 5088 SMC, a global leader in pneumatic and electrical automation technology, will be showcasing its range of products for the Tire industry, focusing on energy efficiency, machine safety and Industry 4.0, at this year’s Tire Technology Expo.

Voir plus