Pas de perturbation de la production de SMC en raison de la pénurie de gaz
SMC, leader en solutions pneumatiques avancées et autres produits d’automatisation, tient à faire savoir à ses clients que le potentiel de pénurie de gaz en Europe n’aura aucun impact sur ses calendriers de production. Le gaz n’est pas utilisé pour la fabrication dans l’usine européenne de SMC en République tchèque, mais uniquement pour chauffer les bâtiments.
Préoccupations relatives à l’offre
Outre la crise humanitaire résultant de la situation malheureuse en Ukraine, il existe également un nombre croissant de préoccupations économiques, principalement liées à l’approvisionnement en gaz. Cependant, dans l’usine moderne de SMC en République tchèque (ouverte en 2011), la seule utilisation du gaz est pour le chauffage, où le réservoir de gaz de l’usine est actuellement à 85% de sa capacité. Cela représente un approvisionnement de quatre mois, bien que sa période puisse être encore plus longue car l’usine a récemment introduit des mesures visant à réduire de 25% la consommation de gaz pour le chauffage: tous les locaux de SMC en Europe sont très économes en énergie. En outre, le gouvernement tchèque a récemment annoncé qu’il sécuriserait l’approvisionnement en gaz de l’industrie en priorité, tandis que le pays a également commencé à utiliser du gaz liquéfié.
La situation est similaire à l’entrepôt central européen de SMC en Belgique, où l’utilisation du gaz sert uniquement à chauffer les bâtiments d’entrepôt, qui sont tous bien isolés.
Stratégie de double sourcing
Les tensions dans la chaîne d’approvisionnement mondiale affectent bien sûr toutes les entreprises manufacturières, y compris celles qui fournissent des matériaux à SMC. Cependant, ici aussi, l’entreprise travaille activement pour minimiser toute perturbation potentielle. Par exemple, l’usine de SMC en République tchèque recherche des fournisseurs disponibles dans le monde entier, identifiant généralement des sources doubles en Europe et en Asie. Ainsi, si des matières premières telles que l’acier inoxydable sont soumises à des retards locaux en Europe, peut-être en raison de pénuries de gaz, SMC dispose d’un fournisseur alternatif disponible en Asie qui est capable de réagir sur des délais courts, offrant ainsi la tranquillité d’esprit aux clients.
En fin de compte, malgré un certain nombre de problèmes commerciaux très difficiles, SMC veut rassurer sur le fait qu’elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour donner la priorité aux clients et maintenir l’industrie en mouvement.
21 sept. 2022