Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Dijital hava yönetimi: bilginin yeniden tanımlanması

Herhangi bir üretim tesisi ekosisteminin kalbinde, dünya çapındaki üretim ve proses tesisleri için büyük bir öncelik olan enerji yönetimi kavramı bulunur. Dahası, enerji sürdürülebilirliği büyüyen bir kurumsal kaygı olduğundan, enerji israfınızı azaltacak ve karbon emisyonlarını azaltacak çözümlerin belirlenmesine gerçekten ihtiyaç duyulmaktadır. Makinelerin ve süreçlerin enerji tüketimini azaltmak için giderek daha önemli hale gelen stratejiler arasında daha iyi basınçlı hava yönetimi yer alıyor.

  Andy Still, Endüstri Projeleri Yöneticisi, Enerji, Avrupa

OCAK 2024

Günümüzde basınçlı hava yönetimi dijital ve kablosuz bir öncüldür. En yeni merkezi olmayan dijital modüller birçok seri haberleşme protokolünü destekler ve açık veri iletişimleri için OPC UA ile doğrudan bağlantı sağlayarak enerji tasarrufuna erişmeyi her zamankinden daha kolay hale getirir.

Ancak akıllı teknoloji seçimi sayesinde pek çok ek fayda elde edilebilir. Örneğin, şu anda birçok şirketin karşı karşıya olduğu zorluk, üretim operasyonlarına nasıl daha bütünsel bir bakış açısı kazandırılacağıdır. Bu zorluğun üstesinden gelmenin kanıtlanmış bir yolu hız, akış, basınç, sıcaklık ve diğer temel performans göstergelerini (KPI'ler) ölçmektir. Ölçme veri sağlar ve veriler de bu bilgilere dayanarak analiz etme ve stratejik iş kararları alma potansiyelini sağlar. Ölçmezseniz geliştiremezsiniz.

Özel önlemler
SMC AMS20/30/40/60 gibi gelişmiş dijital basınçlı hava yönetim sistemleri, EtherNet/IPTM, Profinet ve EtherCAT® gibi çeşitli iletişim protokolleri aracılığıyla dijital verilerinizi ölçme ve alma olanağı sağlayarak bu iş işlevini destekler. Dahası, entegre OPC UA sunucusuna entegre bir doğrudan bağlantı, bir PLC'yi atlamayı ve verileri doğrudan AI algoritmaları tarafından işlenmeye hazır bir bulut veya depolama sistemine göndermeyi mümkün kılar.

SMC'nin Hava Yönetim Sistemi AMS20/30/40/60 Serisi

 

Hava Yönetim Sistemi ile verileri 10Hz'de topluyoruz, ancak OPC UA aracılığıyla 1Hz'de paketleyip aktarıyoruz. Neden? Her Hz'in bir arabadaki bir kişiyi temsil ettiği bir otoyolu ağın bir temsili olarak hayal ederseniz, bu yolda 10 arabanın olması anlamına gelir. Bunun yerine bunu bir pakete koyup 1Hz'de aktarıyoruz; Aslında otoyol (şebeke) trafiğini en aza indirmek için artık içinde 10 kişilik bir minibüsümüz var.

Ölçek büyütme zamanı

Bunu daha da ileriye taşıyabiliriz çünkü en yeni dijital hava yönetimi modüllerinin etkileyici ölçeklenebilirliği sayesinde: her Hava Yönetim Sistemi ana ünitesine 10 adede kadar uzak üniteyi kablosuz olarak bağlamak mümkündür. Tekrar otoyol benzetmesini kullanırsak, artık aktarım gerektiren 100 veri setimiz daha (10 x 10Hz) var. Yetersiz kapasite nedeniyle 110 aracın yollarda kalmasını ve sonradan kaza yaşanmasını önlemek için bu verileri yeniden paketliyoruz. Artık otoyol kapasitesini etkilemeden veya sistemin genişletilmesini gerektirmeden (ve bunun yarattığı zaman ve maliyetten) 110 kişiyi taşıyan çok büyük bir 'otobüsümüz' var.

Dijitalleştirme ölçeklenebilirliğinin bir sonraki adımı, Hava Yönetim Sistemini bir otoyol olarak yeniden düşünmektir; ancak yalnızca SMC verileri için bir otoyol değil, aynı zamanda IO-Link yoluyla veri aktarma yeteneğine sahip herhangi bir şey. Bu yetenek, konsepti son derece güçlü kılıyor çünkü her üreticiden gelen verileri barındırmak için farklı otoyollar inşa etmemize gerek yok; hepsini büyük otobüsümüzde tek bir otoyol üzerinden aktarıyoruz. Bu mümkündür, çünkü her Hava Yönetim Sisteminin hub ünitesinin arka tarafında bir adet yedek IO-Link bağlantı noktası vardır ve bu da ağımıza (otoyol) 10 cihaz daha eklememize olanak tanır. Böylece otobüsümüze 100 yolcu daha ekleme olanağına sahip oluyoruz ve böylece bilgi otoyolumuzda şu anda 210 veri seti taşıyoruz.

Kaderine hükmet

Ama burada bitmiyor. Hatta ağa bir IO-Link kablosuz birimi (yepyeni bir gelişme) ekleyerek daha fazla SMC veya üçüncü taraf cihaz ekleme ve kablolar olmadan dijital mimarinizi daha da yükseltme olanağı sağlayabiliriz. Bu yetenek, bugün yalnızca basınçlı havanın dışında daha fazla alana genişlediğimiz anlamına geliyor. Titreşim, elektrik (akım trafosu), su kullanımı ve sürece ilişkin diğer maliyetli girdilerden yararlanılabilecek tüm veri noktalarını düşünün.

SMC'nin Kompakt Kablosuz Sistemi, Uzak IO Bağlantı Ünitesi EXW1 RL

 

Doğru teknoloji seçimleriyle artık bir fabrikanın ölçmesi gereken verilerin çoğunu veya tamamını ve tüm süreç girdilerini toplamak için cihazları karıştırıp eşleştirebiliyoruz. En önemlisi, kapasiteden ödün vermeden veya tesiste ek ağ altyapısı yükseltmeleri gerektirmeden bu verileri tek bir bağlantı yoluyla alıp aktarıyoruz: müşteriler için büyük avantaj sağlayan benzersiz bir pazar teklifi.

Discover how to "Energise your efficiency" with SMC

Andy Still | Industry Projects Manager, Energy, Europe

Andy, 1989'da okulu bıraktıktan sonra mekanik çıraklığını tamamladı ve ONC ve HNC nitelikleri üzerine çalıştı. 20 yılını üst düzey hareket kontrol endüstrisinde mikron altı sistemler satarak geçirdi. Son 13 yıldır pnömatik pazarında yer alıyor, bunlardan 10'u zaten SMC'de, burada satıştan üst düzey satışa ve bölge liderliğine geçti ve 2020'den bu yana Avrupa'da Enerji'de endüstri proje yöneticisi olarak görev yapıyor.

Andy, enerji verimliliği sorunlarıyla ilgilenmediği zamanlarda arkadaşlarıyla farklı bölgelere/ülkelere golf gezileri yapmaktan hoşlanıyor. “En iyisi olmayabilirim ama bu gerçekten harika bir dostluk bağıdır”. Andy ayrıca ara sıra arkadaşlarıyla müzik festivali/gösterisi yapmayı da seviyor.

Güncel haberleri takip etmek ister misiniz?

Aylık bültenimize kaydolun; seçkin içerikler ve daha fazlası düzenli olarak e-posta kutunuza gelsin.

 

Bizi takip edin 

       

 

Grafiksel olarak görün

 

İlginç bulabilirsiniz

 

Müşteri ortaklığı, optimum otomasyon çözümlerini destekler
 Dan Ives, Kıdemli Proje Mühendisi, Avrupa Teknik Merkezi
Daha fazlasını oku 

Save money by tackling compressed air inefficiency
By Filip Běhounek, Customised Services at SMC Czech Republic
Read more 

AMS: Smart consumption
By Danilo Giordana, Energy Efficiency Project Manager, SMC Italy
Read more 

SMC Uzmanlığı: Günlük zorluklarınızı anlama

Müşterilerimizin ürünlerimizi ne zaman hayata geçirdiğini okuyun