Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Basınçlı hava sisteminizde kademeli dijitalleşme süreci

Dijitalleşmeye ilgi duyuyor ama nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz?

Yalnız değilsiniz. Günümüzde birçok fabrika yöneticisi dijital dönüşümün giderek artan önemini anlıyor, ancak özellikle basınçlı hava sistemleri gibi hayati (ve sıklıkla göz ardı edilen) konularda ilk adımı nasıl atacakları konusunda belirsizlik yaşıyor. Maliyetler, sistem uyumluluğu ve operasyonel karmaşıklık gibi endişelerle karşı karşıya kalındığında, ilerlemek zor görünebilir.

SMC olarak bu zorlukların farkındayız. Bu nedenle, fabrikanızın ihtiyaçlarına uygun, mevzuata hazır ve uygulanabilir basınçlı hava dijitalleşme çözümleri sunuyoruz. İster manuel göstergelerle çalışıyor olun, ister IO-Link, kablosuz sistemler ya da merkezi veri toplama teknolojilerine geçiş aşamasında olun; amacımız sizi verimlilik, şeffaflık ve sürdürülebilirlik yolunda bir adım ileri taşımak.

Basınçlı hava sisteminizi dijitalleştirmek sadece yeni teknolojileri benimsemek değil; kontrolü ele geçirmek, enerji maliyetlerini azaltmak ve Endüstri 4.0 ile çevre düzenlemelerinin şekillendirdiği bir geleceğe hazırlanmak demektir.

SMC, size özel rehberlik ve kanıtlanmış çözümlerle dijitalleşme yolculuğunuzun her aşamasında yanınızda.

Basınçlı hava dijitalleşmesi nedir?

Günümüzün akıllı fabrikalarında dijitalleşme, sadece bir moda sözü değil, stratejik bir güçtür. Akıllı sensörler, endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT), veri analitiği ve ağ tabanlı kontrol sistemleri gibi teknolojiler aracılığıyla gerçek zamanlı veri toplanması ve entegrasyonunu içerir. Bu sayede üretim süreçlerinde daha yüksek görünürlük, kontrol ve operasyonel verimlilik sağlanır.

Basınçlı hava sistemlerinde dijitalleşmenin fabrikalara sağladığı avantajlar şunlardır:

  • Atıkları azaltmak

  • Hava sistemi performansını iyileştirmek

  • Ekipman ömrünü uzatmak

  • Arıza sürelerini en aza indirmek

Manuel kontroller ve tahminlere dayanmak yerine, üreticiler gerçek zamanlı performans verilerine erişebilir, sistem kontrolünü otomatikleştirebilir ve veriye dayalı bilinçli kararlar alabilir.

SMC’de basınçlı hava dijitalleşmesini üç ana aşamada ele alıyoruz:

1. Takip – Basınçlı hava sisteminizde anlık veri takibi

Basınçlı hava sisteminizde görünürlük kazanın. Basınç, akış hızı, sıcaklık ve nem gibi parametreleri takip etmek için sensörler kurun. Canlı panelleri görüntüleyin, anormallikler oluştuğunda uyarılar alın ve iyileştirme alanlarını hemen tespit etmeye başlayın.

Başlıca avantajlar:

  • Gerçek zamanlı durum takibi

  • Süreç iyileştirmesi için temel veri

2. Yönetim – Hava sisteminin otomatik yönetimi ve yanıt süreçleri

Gözlemden eyleme geçin. Basınç ayarlarını otomatikleştirin, uzaktan yapılandırmayı mümkün kılın ve performans sapmalarına yanıt veren geri bildirim döngüleri oluşturun.

Başlıca avantajlar:

  • Manuel müdahaleyi azaltmak

  • Süreç koşullarının stabil kalmasını sağlamak

  • Makine düzeyinde akıllı yönetim sağlamak

3. Verimlilik artışı – Enerji tasarrufu ve önleyici bakım

Elde edilen verileri verimlilik için kullanın. Geçmiş verilerle trendleri belirleyin, arızaları önceden tahmin edin ve enerji ile kaynak kullanımını en iyi hale getirin.

Başlıca avantajlar:

  • Arızaları önceden tahmin ederek bakım planlama

  • Enerji maliyetlerini düşürme

  • Daha uzun çalışma süresi ve sürdürülebilirlik

Dijitalleşme yolculuğunuza yeni başlıyor olun ya da halihazırda bağlı teknolojilere sahip olun, SMC fabrikanızın dijital olgunluk seviyesine uygun kademeli yükseltmeler ve uzman rehberlik ile ilerlemenizi destekler.

Fabrika operasyonlarınızın dijitalleşme sonrası nasıl iyileştiğini öğrenin.

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

SMC dijitalleşme çözümleri hakkında ayrıntılı bilgi edinin:

SMC’nin dijital mimarisi hakkında her şeyi öğrenin: Basınçlı hava dijitalleşmesine yönelik pratik ve ölçeklenebilir bir yaklaşım.

Basınçlı hava sisteminizi dijitalleştirmek karmaşık veya işleyişi aksatıcı olmak zorunda değil. SMC olarak, dijitalleşme yolculuğunuzun hangi aşamasında olursanız olun, özel ihtiyaçlarınıza uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış modüler ve ölçeklenebilir bir Dijital Mimari sunuyoruz.

  • Esnek entegrasyon

Dijitalleşme sürecinde her uygulama için geçerli tek bir çözüm yoktur. Bu nedenle SMC olarak ürün portföyümüzü, modüler yapıda, yüksek sistem uyumluluğuna sahip ve uygulama esnekliği sunacak şekilde tasarlıyoruz. Böylece, uygulamanızın ölçeği veya karmaşıklığı ne olursa olsun, ihtiyaçlarınıza uygun bir çözümü entegre etmenizi kolaylaştırıyoruz.

  • Zahmetsiz entegrasyon

Basınçlı hava sisteminizi IO-Link, kablosuz iletişim veya fieldbus protokolleri aracılığıyla endüstriyel ağa kolayca entegre edin. SMC çözümleri, mevcut PLC, SCADA ve MES sistemleriyle sorunsuz uyum sağlar; böylece minimum kesintiyle maksimum sistem uyumluluğu elde edilir.

  • Veri erişilebilirliği

Gerçek zamanlı basınçlı hava verilerine erişim sayesinde, ham verileri gösterge panoları, uyarılar ve geçmiş kayıtlar aracılığıyla anlamlı ve harekete geçirilebilir bilgilere dönüştürebilirsiniz. Tüm sistemi tek bir merkezi arayüzden kontrol edin ve birden fazla fabrika lokasyonunda kapsamlı görünürlük sağlayarak performansı tutarlı şekilde takip edin.

  • Açık mimari ve geleceğe dönük tasarım

Dijital mimarimiz, OPC UA gibi açık ve sektör standartı protokoller üzerine kuruludur. Bu sayede sorunsuz entegrasyon, uzun vadeli ölçeklenebilirlik ve tedarikçi bağımsız uyumluluk sağlar; böylece basınçlı hava sisteminiz, geleceğin teknolojilerine tam hazır olur.

SMC’nin Dijital Mimarisi, küçük adımlarla başlayıp akıllı bir şekilde büyüme esnekliği sunar; enerji tasarrufu, öngörücü bakım ve gelişmiş süreç kararlılığı gibi uzun vadeli avantajların kapısını aralar.

İster tek bir hattı yükseltiyor olun, ister tam kapsamlı bir akıllı fabrika inşa ediyor olun, size özel çözümler ve kanıtlanmış teknoloji ile rehberlik ediyoruz.

Diğer Şirketler SMC’nin Dijitalleşme Yaklaşımıyla Ne Gibi Başarılar Elde Etti?

Dijitalleşme yolculuğunuzun neresindesiniz?

Her fabrika dijitalleşme yolculuğuna aynı noktadan başlamaz. Bu nedenle SMC, üreticilerin mevcut dijitalleşme seviyelerini değerlendirmelerine ve sonraki adımlarını etkili bir şekilde planlamalarına yardımcı olacak, yapılandırılmış ve ölçeklenebilir bir yaklaşım sunar.

Sistemimiz, Dijital dönüşümün üç aşamalı gelişimi üzerine kuruludur. Fabrikanızın hangi seviyede olduğunu belirlemek, yatırımlarınızı önceliklendirmeye, uygulamayı kolaylaştırmaya ve yatırım getirisi (ROI) maksimize etmeye yardımcı olur.

Seviye 1 – Temel Dijitalleşme

Operasyonlar manuel kontroller ve bağımsız analog cihazlara dayanır. Sınırlı görünürlük vardır ve gerçek zamanlı verilere erişim yoktur.

  • Manuel basınç ve debi ölçümleri

  • Uyarı yok ve uzaktan erişim yok

  • Bakım reaktif (gerektiğinde yapılan)

Önerilen sonraki adımlar: Dijital basınç sensörleri, debi anahtarları ve temel durum izleme sistemlerinin uygulanması.

Seviye 2 – Orta Düzey Dijitalleşme

Bazı dijital bileşenler ve IO-Link cihazları kullanılıyor. Veriler yerel olarak toplanıyor, ancak henüz tamamen ağa bağlı veya merkezi bir sistemde değil.

  • Kısmi dijital izleme

  • Yerel geri besleme döngüleri

  • Enerji kullanım bilinci başlıyor

Önerilen sonraki adımlar: Cihazları IO-Link veya kablosuz sistemler aracılığıyla bağlamak, uzaktan yapılandırmayı etkinleştirmek ve performans karşılaştırmalarına başlamak.

Seviye 3 – İleri Düzey Dijitalleşme

Tam bağlantılı bir mimari, gerçek zamanlı veri alışverişi, öngörücü analizler ve fabrika çapında optimizasyon imkanı sağlar.

Önerilen sonraki adımlar: Elde edilen verileri tüm tesislerde yaygınlaştırmak, sanal kopyaları entegre etmek ve yapay zeka destekli analizlerle operasyonları hassas şekilde optimize etmek.

IO-Link, kablosuz iletişim protokolleri ve Hava Yönetim Sistemi (AMS) gibi teknolojiler sayesinde, SMC üreticilerin bu dijitalleşme aşamalarında kendi hızlarında ilerlemelerine minimum kesintiyle ve net bir yatırım geri dönüşü (ROI) ile olanak tanır.

Dijitalleşme, Basit Bir Diyalogla Başlar

SMC olarak, mevcut sisteminize göre bir sonraki en uygun adımı belirlemenize yardımcı olmak için kişiselleştirilmiş değerlendirmeler sunuyoruz. Bu süreç sade, pratik ve gereksiz karmaşadan uzaktır.