Por Clement Pucher, director del Grupo de Trabajo Europeo de Seguridad en Maquinaria
Si el objetivo de los circuitos de seguridad de las máquinas es proteger a los empleados de posibles daños, en SMC sabemos por experiencia que se pueden obtener muchos más beneficios creando una seguridad inherente a las máquinas, incluida una mayor rentabilidad. Esto se debe en gran medida a la posibilidad de aumentar la productividad gracias a las soluciones de ingeniería avanzadas.
Un diseño seguro y avanzado de las máquinas no solo aumenta la productividad, sino que también mejora el control de su funcionamiento. Además, una visión holística de las operaciones puede generar varios beneficios competitivos, algunos de los cuales son evidentes. Por ejemplo, un alto nivel de seguridad disminuye el riesgo de accidentes. Los accidentes laborales son costosos por diversas razones: posibles reclamaciones al seguro, pérdida de producción debido a la ausencia de trabajadores, necesidad de personal adicional para cubrir a los ausentes y gastos médicos.
También hay costes indirectos, como la pérdida de tiempo productivo relacionado con un accidente y el tiempo operativo perdido debido al accidente. Cualquier medida de reconversión necesaria para una máquina puede suponer una carga adicional. Estos costes repercuten en la rentabilidad final.
Por otro lado, sabemos que los circuitos de seguridad de las máquinas correctamente diseñados reducen los tiempos de inactividad imprevistos gracias a la calidad del sistema y de los componentes. Esta estrategia también disminuye los periodos cortos de inactividad planificada. Las prácticas y procedimientos de trabajo seguros y bien estudiados ayudan a proteger a los empleados. ¿Por qué? Porque las medidas de seguridad específicas protegen a las personas durante sus actividades laborales en los distintos modos de funcionamiento. Así, las paradas necesarias para la puesta a punto, las reparaciones, el mantenimiento o la limpieza son más claras, cortas y libres de posibles fuentes de peligro. Por ejemplo, con los circuitos de seguridad óptimos instalados, no es necesario cortar el suministro de aire comprimido para estas paradas breves, lo que reduce los tiempos de inactividad y aumenta la productividad en aproximadamente un 5-7%.
Además de mejorar el tiempo de actividad de la máquina, las funciones de seguridad también pueden aumentar la productividad al facilitar la localización de averías, reducir las piezas desechadas y mejorar la eficacia de los operarios.
Oportunidades internacionales
Otra ventaja que a menudo se pasa por alto de la seguridad bien implementada en las máquinas son las oportunidades internacionales. La seguridad de las máquinas no solo protege a los mercados europeos y a sus fabricantes, sino que también abre puertas a ventas internacionales. El comercio exterior fortalece la competitividad de las empresas europeas al tiempo que impulsa el desarrollo sostenible a nivel mundial.
Las previsiones estiman que el 90 % del crecimiento económico mundial en los próximos 10 a 15 años tendrá lugar fuera de la UE. Por lo tanto, unas máquinas tecnológicamente avanzadas y seguras suponen una ventaja competitiva para Europa, ya que la seguridad garantiza una alta disponibilidad de las máquinas y, a su vez, una mayor rentabilidad.
Por supuesto, los requisitos de seguridad laboral son cada vez más estrictos en todo el mundo. Más allá de la clara necesidad de evitar que los empleados sufran lesiones o situaciones más graves, existen varias razones que explican esta tendencia, entre otras, una mayor concienciación y sensibilidad pública respecto a las condiciones de trabajo, así como las exigencias de los acuerdos comerciales y las leyes económicas.
Colaboración Técnica
Con tantos factores a tener en cuenta, cada vez más fabricantes de equipos originales optan por el enfoque basado en el servicio y la experiencia de nuestros equipos de expertos en SMC. Sabemos que las asociaciones basadas en la confianza son fundamentales para el éxito de los proyectos. Superar los desafíos y contribuir al éxito de nuestros clientes es lo que nos motiva.
Nuestros expertos pueden asesorarle sobre las tendencias y normativas en materia de seguridad de las máquinas. Además, ofrecen orientación y respuestas a sus preguntas. La seguridad funcional es una parte clave del proceso de diseño, verificación y demostración de que los componentes y circuitos de una máquina relevantes para la seguridad cumplen con los requisitos de fiabilidad y reducción de riesgos.
Por eso, es fundamental definir primero las funciones de seguridad específicas relacionadas con la máquina o la aplicación. Una vez identificadas, se debe determinar el nivel de seguridad requerido, junto con los componentes óptimos necesarios para lograr una reducción aceptable del riesgo. Para confirmar que se han cumplido o superado los requisitos mínimos, es necesario realizar y documentar procedimientos de verificación. En este sentido, nuestros expertos en SMC y nuestras herramientas pueden ayudarle a implementar la seguridad funcional.
Soluciones de ingeniería
Además de la seguridad de las máquinas, nuestros clientes necesitan soluciones de ingeniería. No solo suministramos productos estándar adecuados y altamente fiables (validados), sino que también aportamos ideas innovadoras que crean valor añadido y ventajas competitivas.
Naturalmente, cada máquina es diferente y requiere un enfoque específico. Acompañamos a nuestros clientes a lo largo de todo el ciclo de vida de su máquina o sistema, ofreciendo soluciones competentes y profesionales para todas las cuestiones de seguridad relevantes. Desde máquinas diseñadas individualmente hasta sistemas muy complejos, no solo cumplimos todos los requisitos de seguridad para el usuario y el funcionamiento, sino también de flexibilidad y productividad.
Ofrecemos un enfoque integral. Por ejemplo, podemos llevar a cabo consultas sobre directivas y normas, ayudándote a resolver tus dudas sobre este tema crucial. Y lo que es más importante, también podemos asistirte en la definición de toda la cadena de seguridad, determinando todas las funciones de seguridad y conceptualizando su implantación de acuerdo con la norma ISO 13849 y las normativas de seguridad vigentes.
Electroválvula de 3 vías, descarga de presión residual con detección de posición de la válvula principal, conexión modular – Serie VP#46 de SMC
Soporte integral
La experiencia y los servicios de SMC incluyen todos los datos relevantes para la seguridad, como el MTTF (tiempo medio hasta el fallo) y B10 (parámetro estadístico que indica el número de ciclos a partir de los cuales el 10% de los componentes examinados pueden sufrir un fallo). Además, ofrecemos la biblioteca SMC SISTEMA, una herramienta de software gratuita para evaluar la integridad de la seguridad en aplicaciones de máquinas, proporcionada por el Instituto IFA de Seguridad y Salud en el Trabajo de Alemania.
Por supuesto, SMC brinda una asistencia completa para el diseño conceptual y la elaboración de esquemas de conexiones, así como para la comprobación y el análisis del sistema de seguridad. Te recomendamos que eches un vistazo a PneuSAFE, una herramienta online y gratuita de SMC que te guía en la selección de la solución que mejor se adapta a tu aplicación de seguridad cumpliendo la norma ISO-13849-1/2. Incluye además diseños verificados por TÜV para las funciones y aplicaciones de seguridad más comunes. Además, ponemos a tu disposición formación para garantizar unos conocimientos sólidos.
La seguridad de las máquinas es una parte integral e importante del proceso de desarrollo. Como socio tecnológico, SMC contribuye a implementar soluciones seguras, fiables y económicas, creando un valor añadido tangible y una mayor rentabilidad.