Sebbene i circuiti di sicurezza delle macchine servano a proteggere i dipendenti da eventuali danni, in SMC sappiamo per esperienza che è possibile ottenere molti altri vantaggi creando una sicurezza intrinseca delle macchine, tra cui una maggiore redditività. Questo è dovuto in gran parte alla possibilità di aumentare la produttività e di sfruttare soluzioni completamente ingegnerizzate.
di Clement Pucher, Manager European Working Group Safety Technology, SMC Europe
OTTOBRE 2022
Un design sicuro e avanzato della macchina si traduce in maggiore produttività e migliore controllo delle operazioni. Parallelamente, adottare una visione olistica porta a numerosi vantaggi competitivi, alcuni dei quali sono evidenti. Ad esempio, elevati livelli di sicurezza riducono il rischio di incidenti. Gli incidenti sul lavoro sono costosi per molte ragioni, ad esempio potenziali indenizzi assicurativi, perdita di produzione dovuta all'assenza dal lavoro, aggiunta di personale per coprire le assenze e le spese sanitarie.
Esistono anche costi indiretti, come il tempo produttivo perso in seguito a un incidente e l'operatività persa a causa di tale incidente. Eventuali misure di conversione necessarie a una macchina possono rappresentare un onere aggiuntivo. Questi costi incidono sulla vostra redditività complessiva.
Inoltre, sappiamo che i circuiti di sicurezza delle macchine progettati correttamente riducono i tempi di fermo macchina non pianificati, grazie alla qualità del sistema e dei componenti. Tuttavia, questa strategia consente di ridurre anche i brevi periodi di fermo macchina pianificati. Pratiche lavorative e procedure operative sicure, frutto di ricerche adeguate, aiutano a proteggere i dipendenti. Perché? Poiché specifiche misure di sicurezza proteggono il personale durante le attività lavorative in diverse modalità operative. Di conseguenza, ogni interruzione necessaria per operazioni di configurazione, riparazioni, procedure di manutenzione o pulizia risultano più chiare, più brevi e prove di potenziali fonti di pericolo. Ad esempio, implementando i circuiti di sicurezza ottimali non è necessario interrompere l'alimentazione di aria compressa per queste brevi pause, riducendo i tempi di fermo e aumentando così la produttività di circa 5-7%.
Oltre al miglioramento dell'operatività della macchina, le funzioni di sicurezza possono anche migliorare la produttività, ad esempio attraverso una più facile ricerca dei guasti, una riduzione degli scarti e una maggiore efficienza dell'operatore.
Opportunità internazioni
Un altro vantaggio spesso sottovalutato di una sicurezza delle macchine ben implementata: le opportunità internazionali.
La sicurezza delle macchine non solo protegge i mercati europei e i loro costruttori di macchine, ma offre anche opportunità di vendita a livello internazionale. Il commercio estero rafforza la competitività delle aziende europee, sfruttando nel contempo lo sviluppo sostenibile a livello globale.
Le previsioni stimano che il 90% delle crescita economica globale nei prossimi 10-15 anni avverrà al di fuori dell'Europa. Di conseguenza, macchine tecnologicamente avanzate e sicure rappresentano un vantaggio competitivo per l'Europa, poiché la sicurezza garantisce un'elevata disponibilità delle macchine e, di conseguenza, una maggiore redditività.
Naturalmente, i requisiti in termini di sicurezza sul posto di lavoro si fanno più rigorosi in tutto il mondo. Oltre alla chiara necessità di proteggere i dipendenti da infortuni o conseguenze più gravi, esistono molte ragioni dietro questa tendenza, tra cui una maggiore consapevolezza e sensibilità pubblica riguardo alle condizioni di lavoro, oltre a richiesta di accordi commerciali e normative economiche.
Partnership tecniche
Con così tanti aspetti da considerare, un numero crescente di OEM si affidano all'approccio basato su servizi e competenza dei team di esperti di SMC. Sappiamo che partnership tecniche affidabili, basate sulla fiducia, sono la chiave per il successo dei progetti. Affrontare le sfide e favorire il successo dei nostri clienti è la nostra principale fonte di motivazione.
I nostri esperti possono fornire informazioni sulle tendenze e le normative in materia di sicurezza delle macchine. Inoltre, offrono consulenza e supporto per rispondere alle vostre domande. La sicurezza funzionale è l'elemento fondamentale del processo di progettazione, collaudo e verifica, che garantisce che i componenti e i circuiti legati alla sicurezza di una macchina soddisfino i requisiti previsti di affidabilità e riduzione dei rischi.
Ecco perché occorre innanzitutto definire prima le funzioni di sicurezza specifiche relative alla macchina o all'applicazione. Una volta identificate, è necessario determinare il livello di sicurezza richiesto e i componenti ottimali indispensabili per ottenere una riduzione del rischio accettabile. Per assicurarsi che i requisiti minimi siano stati raggiunti o superati, è necessario eseguire e documentare le procedure di verifica. In questo contesto, gli esperti e gli strumenti di SMC possono supportarvi nell'implementazione della sicurezza funzionale.
Soluzioni ingegnerizzate
Dietro la sicurezza delle macchine, i nostri clienti necessitano di soluzioni ingegnerizzate.
Indubbiamente, forniamo prodotti standard adeguati e altamente affidabili (validati). Inoltre, forniamo idee innovative per generare valore aggiunto e vantaggi competitivi.
Non c'è dubbio: ogni macchina è diversa e richiede un approccio specifico. Accompagniamo i nostri clienti durante l'intero ciclo di vita della loro macchina o del loro sistema e, per ogni eventuale problema legato alla sicurezza, abbiamo a disposizione soluzioni competenti e professionali. Dalle macchine personalizzate, ai sistemi altamente complessi, non solo soddisfiamo tutti i requisiti di sicurezza per l'utente e per il funzionamento, ma anche quelli relativi a flessibilità e produttività.
Vi supportiamo con un approccio completo. Ad esempio, possiamo effettuare ricerche sulle direttive e sugli standard, aiutandovi a rispondere alle vostre domande su questo tema cruciale. Inoltre, possiamo assistervi nella definizione dell'intera catena di sicurezza, aiutandovi a determinare tutte le funzioni di sicurezza e a progettare la loro implementazione in conformità alla norma ISO 13849 (parti relative alla sicurezza dei sistemi di controllo) e alle normaive di sicurezza vigenti.
Valvola di scarico della pressione residua con monitoraggio diretto, tipo di connessione modulare - Serie VP#46
Supporto completo
Altri servizi e competenze di SMC includono tutti i dati rilevanti per la sicurezza, come MTTF (tempo media prima del guasto) e B10 (parametro statistico che indica il numero di cicli oltre il quale il 10% dei componenti esaminati può guastarsi). Inoltre, offriamo la libreria SMC SISTEMA, un software gratuito per valutare le applicazioni delle macchine in termini di integrità della sicurezza, fornito dall'Istituto tedesco per la salute e la sicurezza sul lavoro IFA.
SMC vi supporta in modo completo nella progettazione concettuale, nella realizzazione degli schemi elettrici, nonché nel collaudo e nell'analisi del sistema di sicurezza. Consiglio: date un'occhiata a PneuSAFE, il più recente strumento online gratuito di SMC con diverse soluzioni circuitali verificate dal TUV per le funzioni di sicurezza più comuni e le relative applicazioni. Infine, sono disponibili anche corsi di formazione per garantire un'efficace acquisizione delle conoscenze.
La socurezza delle macchine è parte integrante e importante del processo di sviluppo. In qualità di partner tecnologico comprovato e competente, SMC vi aiuta a implementare soluzioni sicure, affidabili ed economiche, creando valore aggiunto tangibile e maggiore redditività.