Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Soluzioni di automazione industriale per la produzione sostenibile di idrogeno

Garantire una produzione di idrogeno affidabile

In tutti i settori industriali, la transizione verso sistemi energetici a basse emissioni di carbonio sta ridefinendo le modalità di produzione, stoccaggio e utilizzo dell'energia a livello mondiale. La produzione di idrogeno verde è sempre più riconosciuta come un fattore chiave per la decarbonizzazione, in grado di sostenere le prestazioni industriali, l'affidabilità operativa e la produttività a lungo termine.

Man mano che le tecnologie ad idrogeno passano da una fase pilota all'implementazione su scala industriale, diventa fondamentale garantire un funzionamento stabile ed efficiente. Dalla produzione di idrogeno, ai processi a valle, un'automazione affidabile, un controllo preciso e una programmazione robusta dei sistemi sono elementi fondamentali per garantire un funzionamento sicuro ed efficiente nel lungo periodo.

Superare le sfide di automazione nella produzione di idrogeno

Noi di SMC comprendiamo appieno i requisiti tecnici e operativi delle applicazioni basate sull'idrogeno. Grazie all'esperienza decennale nel settore dell'automazione industriale, supportiamo progetti legati all'idrogeno lungo l'intera catena del valore, con soluzioni pensate per migliorare l'affidabilità, l'efficienza e la stabilità dei sistemi.

La catena del valore dell'idrogeno collega le energie rinnovabili alle applicazioni industriali ed energetiche. Dalla produzione allo stoccaggio, dal trasporto all'uso finale, ogni fase deve garantire prestazioni stabili, una gestione sicura e un controllo preciso dei processi per consentire una diffusione su larga scala.

Man mano che la produzione di idrogeno si diffonde nelle applicazioni industriali, gli operatori si trovano ad affrontare sfide come:

  • Disponibilità operativa - Ottimizzazione dei tempi di funzionamento del sistema e della stabilità operativa;
  • Produzione sicura di idrogeno - Riduzione dei rischi e garanzia della sicurezza funzionale;
  • Efficienza energetica - Riduzione al minimo delle perdite energetiche nei sistemi di raffreddamento e ausiliari.

L'automazione lungo tutta la catena del valore dell'idrogeno

La catena del valore dell'idrogeno collega le energie rinnovabili ad applicazioni industriali ed energetiche concrete. Dalla produzione dell'idrogeno, fino al suo utilizzo, ogni fase deve funzionare in modo affidabile ed efficiente per garantire che l'idrogeno possa essere impiegato su larga scala come vettore energetico pulito.

SMC supporta i progetti relativi all'idrogeno in tutte e quattro le fasi del processo (produzione, stoccaggio, trasporto, utilizzo) con soluzioni avanzate di automazione e controllo dei fluidi, progettate per garantire un funzionamento stabile ed efficiente.

Sebbene le nostre tecnologie siano pesenti in ogni fase del processo, il nostro focus principale è sulla produzione di idrogeno, dove il controllo preciso, il raffreddamento affidabile, la gestione della pressione e la movimentazione dei fluidi sono fondamentali per le prestazioni dell'impianto. Concentrandoci su questa fase del processo, che richiede il massimo livello di automazione, aiutiamo i clienti a realizzare sistemi per la produzione di idrogeno affidabili e scalabili, pronti per l'implementazione industriale.

  • Produzione

  • Stoccaggio

  • Trasporto

  • Utilizzo

Produzione

Impianti per la produzione di idrogeno (elettrolisi dell'acqua)

L'elettrolisi dell'acqua scinde l'acqua in idrogeno e ossigeno utilizzando energia elettrica da fonti rinnovabili: questo è il principio fondamentale per la produzione di idrogeno verde.

Un sistema di raffreddamento affidabile, un azionamento preciso delle valvole, il trattamento dell'aria e sistemi robusti di gestione dei fluidi sono essenziali per garantire un funzionamento stabile e per ottimizzare le prestazioni complessive dell'impianto.

Impianti per la produzione di idrogeno (elettrolisi dell'acqua)

Stoccaggio

Stoccaggio sicuro dell'idrogeno

L'idrogeno deve essere immaganizzato in modo sicuro e in condizioni controllate prima della distribuzione o dell'utilizzo.
I sistemi di stoccaggio richiedono ambienti a pressione controllata e materiali resistenti all'infragilimento da idrogeno per garantire l'affidabilità operativa su larga scala.

Stoccaggio sicuro dell'idrogeno

Trasporto

Trasporto sui rimorchi/portabombole

Il trasporto dell'idrogeno, spesso effettuato tramite rimorchi specializzati o sistemi di tubi portacisterne, richiede una gestione stabile del flusso, un contenimento sicuro della pressione e un monitoraggio costante lungo tutta la catena di distribuzione, al fine di garantire sicurezza e integrità del gas.

Trasporto sui rimorchi/portabombole

Utilizzo

Caldaie a idrogeno e vapore senza emissioni di CO₂

Nel punto di utilizzo, l'idrogeno alimenta caldaie industiali o applicazioni energetiche, producendo calore pulito o vapore privo di CO2. Un controllo preciso dell'erogazione e una integrazione sicura nei sistemi a valle sono fondamentali per garantire le prestazioni.

Caldaie a idrogeno e vapore senza emissioni di CO₂

Soluzioni per la produzione di idrogeno e per gli impianti ausiliari

La produzione di idrogeno tramite elettrolisi dell'acqua è un processo industriale altamente controllato che converte l'energia elettrica in idrogeno utilizzando l'acqua come materia prima. Per garantire un funzionamento stabile, efficiente e continuo, il sistema di elettrolisi si avvale di una combinazione di elettronica di potenza, trattamento dell'acqua, gestione termica e controllo preciso dei gas e dei servizi ausiliari.

Oltre all'elettrolizzatore stesso, gli impianti ausiliari circostanti svolgono un ruolo determinante nelle prestazioni complessive del sistema. La rettificazione di potenza, il raffreddamento, l'approvigionamento di acqua pura, la qualità dell'aria e la gestione dei gas devono funzionare in maniera coordinata per garantire efficienza, sicurezza e la purezza dell'idrogeno. Qualsiasi instabilità in questi sistemi ausiliari può influire direttamente sull'efficienza produttiva e sulla durata delle apparecchiature.

SMC supporta i sistemi di produzione di idrogeno con soluzioni di automazione, controllo dei fluidi e gestione termica progettate per migliorare l'affidabilità e la stabilità operativa. Grazie al controllo preciso di aria, acqua e gas, nonché a un sistema efficiente di raffreddamento e monitoraggio, SMC contribuisce a garantire che i processi di produzione di idrogeno si svolgano in modo fluido, sicuro ed efficiente, dall'avvio fino al funzionamento a pieno regime.

Principali tecnologie a supporto della produzione di idrogeno:

Raffreddamento

Azionamento e controllo valvole

Trattamento aria e controllo della pressione

Controllo dei fluidi

Le soluzioni SMC per realizzare una società del futuro basata sull'idrogeno

Scopri i prodotti e le tecnologie SMC a supporto dei sistemi di produzione di idrogeno.

 Clicca sull'immagine e scarica il leaflet.

 

Tutto quello che c'è da sapere sulla produzione di idrogeno

Come è possibile migliorare l'efficienza della produzione di idrogeno nei sistemi di elettrolisi?

L'efficienza nella produzione di idrogeno dipende in larga misura dalla stabilità dei sistemi di supporto, quali il raffreddamento, il controllo della pressione e la gestione dei fluidi. Il mantenimento di temperature operative ottimali, l'attuazione precisa delle valvole e la fornitura di aria pulita contribuiscono a ridurre le perdite di energia e a migliorare le prestazioni complessive del sistema.
Anche la scelta di componenti affidabili e una corretta progettazione del sistema sono fondamentali per massimizzare l'efficienza e ridurre al minimo i tempi di fermo.

Perché il raffreddamento è fondamentale negli impianti di produzione di idrogeno?

Durante l'elettrolisi, i raddrizzatori, gli elettrolizzatori e le apparecchiature ausiliarie generano una notevole quantità di calore. In assenza di un'efficace gestione termica, le temperature eccessive possono ridurre l'efficienza accelerare il deterioramento dei componenti e compromettere la stabilità operativa. 
L'utilizzo di refrigeratori industriali dedicati contribuisce a mantenere condizioni operative stabili a garantire una produzione costante di idrogeno.

Quali sono le cause più comuni dei tempi di inattività nei sistemi di produzione di idrogeno?

I tempi di fermo non programmati possono essere ricondotti a guasti nell'azionemento delle valvole, nei sistemi di raffreddamento, nella qualità dell'aria o nei componenti per la gestione dei fluidi. Aria contaminata, temperature instabili o un controllo inaffidabile delle valvole possono compromettere il processo. L'utilizzo di componenti affidabili e di alta qualità, unitamente a una corretta preparazione dell'aria ed a un adeguato controllo dei fluidi, può migliorare significativamente la disponibilità del sistema.

In che modo la qualità dell'aria di alimentazione influisce sulle prestazioni della produzione di idrogeno?

L'aria viene utilizzata per azionare le valvole e controllare le funzioni chiave del processo. Se l'aria compressa contiene umidità, olio o particelle, può causare l'usura dei componenti e malfunzionamenti. Un adeguato trattamento dell'aria e una corretta regolazione della pressione garantiscono un controllo stabile e sicuro del processo di produzione dell'idrogeno.

Quali sono i componenti essenziali per sistemi di produzione di idrogeno affidabili?

I sistemi di produzione di idrogeno si basano su diverse tecnologie, tra cui:

  • Sistemi di raffreddamento e regolazione della temperatura;
  • Componenti per l'azionamento e il controllo delle valvole;
  • Apparecchiature per il trattamento dell'aria e la regolazione della pressione;
  • Soluzioni per il controllo dei fluidi.

Questi componenti garantiscono un funzionamento sicuro, efficiente e continuo durante l'intero processo di produzione dell'idrogeno.

Inizia oggi stesso ad ottimizzare il tuo impianto per la produzione di idrogeno

SMC unisce competenza nel settore industriale e tecnologie avanzate per supportare le applicazioni legate alla produzione di idrogeno. Il nostro team può aiutarti a individuare le soluzioni più adatte per migliorare l'efficienza, l'affidabilità e le prestazioni operative.

Contatta i nostri esperti.