Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Lösungen für die industrielle Automatisierung zur nachhaltigen Wasserstoffproduktion

Für eine zuverlässige Wasserstoffproduktion

Branchenübergreifen und weltweit verändert der Übergang zu kohlenstoffärmeren Energiesystemen die Art und Weise, wie Energie erzeugt, gespeichert und genutzt wird. Grüner Wasserstoff gilt dabei zunehmend als Schlüsseltechnologie für die Dekarbonisierung industrieller Prozesse. Er kann dazu beitragen, die Leistungsfähigkeit von Anlagen zu sichern, die Betriebssicherheit zu erhöhen und die langfristige Produktivität zu stärken.

Mit dem Schritt von ersten Pilotprojekten hin zur industriellen Anwendung steigen jedoch auch die Anforderungen an die eingesetzte Technik. Eine stabile, effiziente und sichere Betriebsführung wird zum entscheidenden Erfolgsfaktor. Von der Wasserstofferzeugung bis zu nachgelagerten Prozessschritten kommt es auf zuverlässige Automatisierung, präzise Regelungstechnik und ein robustes Systemdesign an. Nur wenn alle Komponenten dauerhaft sicher und effizient zusammenwirken, lässt sich Wasserstoff im industriellen Maßstab wirtschaftlich nutzen.

Überwindung der Herausforderungen bei der Automatisierung in der Wasserstoffproduktion

SMC kennt die technischen und betrieblichen Anforderungen von Wasserstoffanwendungen aus langjähriger Erfahrung in der industriellen Automatisierung. Das Unternehmen unterstützt Projekte entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette mit Lösungen, die auf hohe Zuverlässigkeit, Energieeffizienz und stabile Prozesse ausgelegt sind.

Die Wasserstoff-Wertschöpfungskette verbindet erneuerbare Energien mit industriellen Anwendungen und energietechnischen Nutzungskonzepten. Sie reicht von der Erzeugung über Speicherung und Transport bis zur finalen Anwendung. Jede dieser Stufen erfordert eine konstante Prozessleistung, eine sichere Handhabung des Mediums und eine präzise Steuerung der Abläufe. Diese Faktoren sind entscheidend, damit Wasserstofftechnologien zuverlässig skaliert und dauerhaft in industrielle Prozesse integriert werden können.

Wenn die Produktion von grünem Wasserstoff vom Pilotmaßstab in den industriellen Betrieb übergeht, stehen Anlagenbetreiber vor zentralen Herausforderungen. Dazu zählen:

  • eine hohe Anlagenverfügbarkeit,
  • ein stabiler und möglichst unterbrechungsfreier Betrieb
  • sowie die sichere Beherrschung der Wasserstoffproduktion.
  • Ebenso wichtig ist die Reduzierung von Energieverlusten, etwa in Kühlkreisläufen und Nebenaggregaten.

Automatisierungslösungen leisten hier einen wesentlichen Beitrag, indem sie Prozesse präzise überwachen, steuern und stabilisieren.

Automatisierung entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette

Die Wasserstoff-Wertschöpfungskette verbindet erneuerbare Energien mit konkreten industriellen und energetischen Anwendungen. Von der Wasserstoffproduktion bis hin zur Endnutzung muss jede Stufe zuverlässig und effizient funktionieren, damit Wasserstoff in großem Maßstab als sauberer Energieträger eingesetzt werden kann.

Bei SMC unterstützen wir Wasserstoffprojekte in allen vier Phasen – Erzeugung, Speicherung, Transport und Nutzung von Wasserstoff – mit fortschrittlichen Automatisierungs- und Fluidsteuerungslösungen, die einen stabilen und effizienten Betrieb gewährleisten.

Zwar kommen unsere Technologien im gesamten Prozess zum Einsatz, doch liegt unser Hauptaugenmerk auf der Wasserstoffproduktion, wo präzise Regelung, zuverlässige Kühlung, Druckmanagement und Fluidhandhabung entscheidend für die Anlagenleistung sind. Indem wir uns auf diese am stärksten automatisierungsintensive Phase konzentrieren, helfen wir unseren Kunden dabei, zuverlässige und skalierbare Wasserstoffsysteme aufzubauen, die für den industriellen Einsatz bereit sind.

  • Produktion

  • Lagerung

  • Transport

  • Nutzung

Produktion

Anlagen zur Wasserstoffproduktion (Wasserelektrolyse)

Bei der Wasserelektrolyse wird Wasser mithilfe von Strom aus erneuerbaren Energien in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten – dies ist das Herzstück der Erzeugung von grünem Wasserstoff.

Zuverlässige Kühlung, präzise Ventilsteuerung, Luftaufbereitung und robuste Fluidhandhabungssysteme sind unerlässlich, um einen stabilen Betrieb zu gewährleisten und die Gesamtleistung der Anlage zu optimieren.

Anlagen zur Wasserstoffproduktion (Wasserelektrolyse)

Lagerung

Speicherung mit Wasserstoffspeicherlegierungen

Wasserstoff muss vor der Verteilung oder Nutzung unter kontrollierten Bedingungen sicher gelagert werden. Speichersysteme erfordern sichere Druckumgebungen und Materialien, die gegen Wasserstoffversprödung beständig sind, um eine hohe Betriebssicherheit im großen Maßstab zu gewährleisten.

Speicherung mit Wasserstoffspeicherlegierungen

Transport

Transport mit Anhängern / Gasflaschengestellen

Der Transport von Wasserstoff – häufig mittels Spezialanhängern oder Rohrgestellsystemen – erfordert ein stabiles Durchflussmanagement, eine sichere Druckaufrechterhaltung und eine Überwachung entlang der gesamten Lieferkette, um Sicherheit und Unversehrtheit zu gewährleisten.

Transport mit Anhängern / Gasflaschengestellen

Nutzung

Wasserstoffkessel und CO₂-freier Dampf

Am Anwendungsort wird Wasserstoff in Industriekesseln oder für Energieanwendungen genutzt, um saubere Wärme oder CO₂-freien Dampf zu erzeugen. Eine präzise Steuerung der Zufuhr und die sichere Integration in nachgeschaltete Systeme sind entscheidend für die Leistungsfähigkeit.

Wasserstoffkessel und CO₂-freier Dampf

Lösungen für die Wasserstoffproduktion und die Anlagenperipherie

Die Wasserstoffproduktion mittels Wasserelektrolyse ist ein hochgradig geregelter industrieller Prozess. Dabei wird elektrische Energie eingesetzt, um Wasser als zentralen Rohstoff in Wasserstoff umzuwandeln. Für einen stabilen, effizienten und kontinuierlichen Betrieb muss das Elektrolysesystem zuverlässig mit verschiedenen technischen Funktionen zusammenspielen. Dazu zählen die Leistungselektronik, die Wasseraufbereitung, das Wärmemanagement sowie die präzise Steuerung von Gasen und Hilfsmedien.

Neben dem Elektrolyseur selbst ist die Anlagenperipherie, die sogenannte Balance of Plant, entscheidend für die Gesamtleistung des Systems. Stromgleichrichtung, Kühlung, Reinwasserversorgung, Instrumentenluftqualität und Gashandhabung müssen exakt aufeinander abgestimmt sein, um Effizienz, Sicherheit und eine hohe Wasserstoffreinheit sicherzustellen. Instabilitäten in diesen unterstützenden Systemen können sich unmittelbar auf die Produktionseffizienz, die Prozesssicherheit und die Lebensdauer der Anlage auswirken.

SMC unterstützt Wasserstoffproduktionsanlagen mit Lösungen für Automatisierung, Fluidsteuerung und Wärmemanagement, die auf hohe Zuverlässigkeit und stabile Betriebsprozesse ausgelegt sind. Durch die präzise Regelung von Luft, Wasser und Gasen sowie durch effiziente Kühlung und kontinuierliche Überwachung trägt SMC dazu bei, dass Wasserstoffprozesse vom Anfahren bis zum Volllastbetrieb sicher, reibungslos und energieeffizient ablaufen.

Wichtige Technologien zur Unterstützung der Wasserstoffproduktion

Kühlung

Ventilbetätigung und -steuerung

Luftbehandlung und Druckregelung

Fluidtechnik und Rohrleitungsausrüstung

Lösungen von SMC für eine zukünftige Wasserstoffgesellschaft

SMC bietet Produkte und Technologien, die Wasserstoffproduktionssysteme zuverlässig unterstützen und auf die Anforderungen einer künftigen Wasserstoffgesellschaft ausgerichtet sind. Sie tragen dazu bei, Prozesse präzise zu steuern, Betriebsabläufe zu stabilisieren und die Effizienz entlang der Wasserstoffproduktion zu erhöhen.

Für weitere Informationen zu den Lösungen von SMC für die Wasserstoffproduktion

Klicken Sie auf das Bild.

 Wasserstoffindustrie Broschüre 

 

Häufig gestellte Fragen zur Wasserstoffproduktion und technische Einblicke

Wie lässt sich die Effizienz der Wasserstoffproduktion in Elektrolysesystemen verbessern?

Die Effizienz der Wasserstoffproduktion hängt in hohem Maße von der Stabilität der unterstützenden Systeme wie Kühlung, Druckregelung und Fluidmanagement ab. Die Aufrechterhaltung optimaler Betriebstemperaturen, die Gewährleistung einer präzisen Ventilbetätigung und die Bereitstellung sauberer, stabiler Instrumentenluft tragen dazu bei, Energieverluste zu reduzieren und die Gesamtleistung des Systems zu verbessern. Eine zuverlässige Auswahl der Komponenten und eine sachgerechte Systemauslegung sind ebenfalls unerlässlich, um die Effizienz zu maximieren und Ausfallzeiten zu minimieren.

Warum ist die Kühlung in Wasserstoffproduktionsanlagen so wichtig?

Bei der Elektrolyse entsteht durch Gleichrichter, Elektrolyseure und Zusatzgeräte erhebliche Wärme. Ohne ein wirksames Wärmemanagement können überhöhte Temperaturen den Wirkungsgrad verringern, den Verschleiß der Komponenten beschleunigen und die Betriebsstabilität beeinträchtigen. Der Einsatz spezieller industrieller Kältemaschinen trägt dazu bei, stabile Betriebsbedingungen aufrechtzuerhalten und eine gleichbleibende Wasserstoffproduktion zu gewährleisten.

Was sind die häufigsten Ursachen für Ausfallzeiten in Wasserstoffproduktionsanlagen?

Ungeplante Ausfallzeiten können auf Störungen bei der Ventilbetätigung, in Kühlsystemen, bei der Luftqualität oder bei Komponenten der Fluidtechnik zurückzuführen sein. Verunreinigte Instrumentenluft, instabile Temperaturen oder eine unzuverlässige Ventilsteuerung können den Prozess stören. Der Einsatz hochwertiger, zuverlässiger Komponenten sowie die Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Luftaufbereitung und Fluidsteuerung können die Anlagenverfügbarkeit erheblich verbessern.

Wie wirkt sich die Qualität der Prozessluft auf die Leistung bei der Wasserstoffproduktion aus?

Prozessluft wird zur Betätigung von Ventilen und zur Steuerung wichtiger Prozessfunktionen verwendet. Enthält die Druckluft Feuchtigkeit, Öl oder Partikel, kann dies zu Verschleiß an den Komponenten, Funktionsstörungen und einem unzuverlässigen Betrieb führen. Eine ordnungsgemäße Luftaufbereitung und Druckregelung gewährleistet eine stabile und sichere Steuerung des Wasserstoffproduktionsprozesses.

Welche Komponenten sind für zuverlässige Wasserstoffproduktionsanlagen unverzichtbar?

Systeme zur Wasserstoffproduktion stützen sich auf mehrere Schlüsseltechnologien, darunter:

  • Kühl- und Temperaturregelsysteme
  • Komponenten zur Ventilbetätigung und -steuerung
  • Anlagen zur Luftaufbereitung und Druckregelung
  • Lösungen für die Fluidsteuerung und hochreine Rohrleitungssysteme.

Diese Komponenten gewährleisten einen sicheren, effizienten und kontinuierlichen Betrieb während des gesamten Wasserstoffproduktionsprozesses.

Beginnen Sie noch heute mit der Optimierung Ihrer Wasserstoffproduktionsanlage

Mit SMC können Betreiber von Wasserstoffproduktionsanlagen gezielt daran arbeiten, Effizienz, Zuverlässigkeit und Betriebsleistung ihrer Systeme zu verbessern. Das Unternehmen verbindet langjährige industrielle Erfahrung mit fortschrittlichen Komponententechnologien und unterstützt damit Anwendungen entlang der Wasserstoffproduktion.

Das SMC Team hilft Ihnen dabei, die passenden Lösungen für Ihre Anlage zu identifizieren und technische Anforderungen sicher in die Praxis zu übertragen. 

Sprechen Sie mit einem Spezialisten für Wasserstoffanwendungen und erfahren Sie, wie sich Ihre Prozesse nachhaltig optimieren lassen.