Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Elektrische Automatisierungslösungen

Bewegung in jeder Facette

In der heutigen Industrielandschaft spielt die elektrische Antriebstechnik in vielen Fertigungs- und Logistikprozessen eine entscheidende Rolle. Aus diesem Grund bietet SMC ein umfassendes Portfolio an hochgradig anpassungsfähigen elektrischen Antriebskomponenten, die sich perfekt für verschiedene Bewegungen und Anwendungen eignen. Ob lineare Bewegung, Drehen, Greifen oder Stoppen - unsere elektrischen Antriebe erfüllen alle Ihre Anforderungen mit Präzision und Vielseitigkeit.

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der jede Bewegung durch elektrische Lösungen unterstützt wird.

Sind Sie neugierig auf eine maßgeschneiderte elektrische Lösung, die genau auf Sie zugeschnitten ist?  
Die hochmodernen elektrischen Antriebe von SMC sind ein Synonym für Flexibilität - sie funktionieren nicht nur, sondern passen sich auch an Ihre spezifischen Anforderungen an. Profitieren Sie von der Anpassungsfähigkeit unserer elektrischen Lösungen, die Ihnen die Kontrolle geben und bei denen sich das System an Ihre spezifischen Anweisungen anpasst.

Vorteile der elektrischen Antriebstechnologie von SMC 
Unser Angebot an elektrischen Lösungen umfasst batterielose Antriebe mit Absolutwertgebern, die eine regelmäßige Wartung überflüssig machen und einen kontinuierlichen Präzisionsbetrieb gewährleisten. Unsere motorlosen Antriebe zeichnen sich durch ein schlankes, effizientes Design aus - perfekt für Situationen, in denen Platz- und Energieeinsparungen entscheidend sind. In Verbindung mit STO-fähigen Steuerungen, die für zusätzliche Sicherheit sorgen, sind unsere Lösungen nicht nur anpassungsfähig, sondern auch für die Zukunft gerüstet.

Dank der breiten Palette an Mechanik und Steuerungen sowie ihrer unübertroffenen Flexibilität können wir mit gutem Gewissen behaupten, dass die elektrischen Antriebslösungen von SMC Ihnen viele Vorteile bieten:

  • Führen Sie jede Bewegung aus, überall und auf jede gewünschte Weise - eine Welt der Bewegung zu Ihrer Verfügung
  • Steuern Sie sie so, wie es Ihnen am besten passt - Digitale I/Os, IO-Link und Kommunikationsprotokolle wie PROFINET, EtherCAT® und EtherNet/IP™
  • Verbessern Sie die Sicherheit Ihrer Maschine - Unterfunktion Safe Torque Off mit SIL 3-, SIL CL- und PL e-Zertifizierungen
  • Machen Sie Ihre Fabrik intelligenter - Elektrische Lösungen von SMC sind Industrie 4.0 - freundlich.

Treten Sie ein in die Zukunft von Motion-Control mit SMC, wo Ihre Freiheit grenzenlos ist.

Unser Leistungsspektrum an Elektrischen Antrieben:

Gemeinsam wollen wir der Forderung Ihrer Branche nach immer schnelleren Produktionswechseln und höchster Produktivität gerecht werden.

Mit einem eigens spezialisierten Team für elektrische Lösungen und Antriebstechnik liegt unser Fokus auf der optimalen Lösung – ganz nach Ihren Bedürfnissen:

  • Komplette Auslegung von elektrischen Antriebssystemen
  • Design und lokale Fertigung von Sonderlösungen (z.B. SMC-Antriebe mit Fremdmotor)
  • Tests, Machbarkeitsanalysen und Dauerversuche in einem unserer Labore in Korneuburg
  • Unterstützung bei der Inbetriebnahme
  • Service, Support und Beratung - gerne auch bei Ihnen vor Ort

Mit unserem eigenen Labor können wir bei Bedarf Ihre Applikation vorab testen und maßgeschneiderte Aufbauten über einen längeren Zeitraum hinweg gründlich prüfen.

Weiterführende Informationen

 

Elektrische Antriebe und wichtige Trends

Broschüre mit Portfolio, Innovationen und Anwendungen herunterladen.

elektrische Antriebe Leaflet

  • Mechanics

  • Controller

  • Handling Portale

Mechanics

Führen Sie jede Bewegung aus, überall und wie Sie wollen

 

Controller

Steuern –  ganz nach Ihren Vorstellungen

 

Handling Portale

SMC Handling-Portale: Linienportale, Flächen- und Raumportale

Je nach Wunsch übernimmt SMC die gesamte technische Auslegung, das Design, die Entwicklung bis hin zur Fertigung von z.B. Mehrachshandlings- und Portal-Lösungen.

Unser Leistungsspektrum beinhaltet:

  • 3D Konzeptionierung
  • Auswahl, Design und Fertigung für Flansche (z.B. beim Einsatz von Fremdmotoren) und Verbindungskits
  • Auswahl und Konzeptionierung von Anbauteilen (z.B. Schleppketten)
  • Fertigung und Assemblierung nach Wunsch
    • Einzelteillieferung für die Montage direkt vor Ort
    • Teilmontage mit teilweiser Vormontierung
    • Komplettmontage
  • Test und Qualitätsprüfung vor Auslieferung

Produktbild anklicken, um zur Produktübersicht zu gelangen.

 

 

Erfahren Sie, wie elektrische Antriebe von SMC Ihre täglichen Anforderungen erfüllen.

  • General Automation

  • Life Science

  • Food

General Automation

Inspektion

Messdaten und Toleranzmessung

Inspektion

Allgemeine Automation / Werkstückprüfung

Vision-Systeme, beispielsweise Online-Positionskorrektur

Allgemeine Automation / Werkstückprüfung

Allgemeine Automation / Positionierung

Koordinierte Bewegungen

Allgemeine Automation / Positionierung

Allgemeine Automation / Positionierung

Hebeanwendungen, beispielsweise gleichzeitige Bewegung von vier elektrischen Achsen

Allgemeine Automation / Positionierung

Allgemeine Automation / Positionierung

Transfer großer Lasten mit hohen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen

Allgemeine Automation / Positionierung

Life Science

Life Science / Analyser

Handling, beispielsweise Pick & Place mit hoher Taktrate
Life Science / Analyser

Food

Förderband

Anpassungsfähigkeit an wechselnde Packungsgrößen

Förderband

Abfüllmaschine

Befüllung verschiedener Größen und Füllraten

Abfüllmaschine

 

Sie wünschen, wir spielen - Motorlose Antriebe für besonders hohe Flexibilität

Sie wollen die Vorteile der elektrischen Antriebstechnik von SMC nutzen, aber weiterhin Ihre bevorzugten oder bereits vorhandenen Motoren und Steuerungen einsetzen? Kein Problem! Wir bieten Ihnen eine Vielzahl unserer elektrischen Antriebe in motorloser Ausführung an. Diese Antriebe sind mit den Motoren vieler verschiedener Hersteller kompatibel und bieten Ihnen so eine extrem hohe Flexibilität.

Die Vorteile unserer motorlosen Antriebe

Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Anwendungen

Kombinieren Sie die motorlosen Achsen von SMC flexibel mit Ihrem bevorzugten Motor und der dazugehöriger und verbinden Sie so Ihr Steuerungs-Know-how mit den hochwertigen Mechaniken von SMC zu Ihrer individuellen Lösung. Dabei ist die Auswahl groß – die Achsen von SMC gibt es bereits für Motoren von über 15 verschiedenen Herstellern als einbaufertiges Set mit Kupplung für die Motorwelle. Eine Vielzahl weiterer Motoren ist über die Standard-Flansche kompatibel. Unsere Antriebsspezialisten unterstützen Sie gerne bei der Auswahl und Anpassung Ihrer SMC-Achsen.

Gewohnter SMC-Service und Qualität

Sämtliche Auslegungswerte beziehen sich auf eine getestete Laufleistung von mindestens 5000 km. Dank lokaler Fertigung und einem flächendeckenden Netz mit Spezialisten ist SMC der richtige Ansprechpartner für kundennahen Support und kundenspezifische Lösungen.

Unser lokales Engineering mit lokaler Fertigung ermöglicht die mechanische Adaption unserer motorlosen Achsen für praktisch alle beliebigen Motor- oder Getriebevarianten genau nach Ihren Vorstellungen. Als Kunde profitieren Sie dabei von unserer Expertise, einer Schonung Ihrer Ressourcen und einer maximalen Flexibilität.

Kompatibel mit Motoren folgender Hersteller (viele weitere auf Anfrage)

B&R Industrial Automation GmbH       Mitsubishi Electric Corporation
Beckhoff Automation GmbH      NIDEC SANKYO CORPORATION
Delta Electronics, Inc.   OMRON Corporation
FANUC CORPORATION   ORIENTAL MOTOR Co., Ltd.
FASTECH Co., Ltd.   Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)
FUJI ELECTRIC CO., LTD   SANYO DENKO CO., 
KEYENCE CORPORATION   Siemens AG
LTD. Panasonic Corporation   YASKAWA Electric Corporation
MinebeaMitsumi Inc.     

 

Einfache Umsetzung

Vom Anwender sind nur der Motor und die Montageschrauben des Motors bereitzustellen. Alle weiteren benötigten Anbauteile für die Paarung der Achse mit dem Motor sind im Lieferumfang motorloser Achsen von SMC enthalten.

 

Videos

Ups. Um unser Video sehen zu können, müssen Sie der Verwendung von Cookies zustimmen. Klicken Sie dazu einfach auf die Cookie-Einstellung und schon erleben Sie unsere Expertise in Aktion.

JXC Controller

Ups. Um unser Video sehen zu können, müssen Sie der Verwendung von Cookies zustimmen. Klicken Sie dazu einfach auf die Cookie-Einstellung und schon erleben Sie unsere Expertise in Aktion.

LE Series

Ups. Um unser Video sehen zu können, müssen Sie der Verwendung von Cookies zustimmen. Klicken Sie dazu einfach auf die Cookie-Einstellung und schon erleben Sie unsere Expertise in Aktion.

Mehrachs Controller

Ups. Um unser Video sehen zu können, müssen Sie der Verwendung von Cookies zustimmen. Klicken Sie dazu einfach auf die Cookie-Einstellung und schon erleben Sie unsere Expertise in Aktion.

LEKFS

Ups. Um unser Video sehen zu können, müssen Sie der Verwendung von Cookies zustimmen. Klicken Sie dazu einfach auf die Cookie-Einstellung und schon erleben Sie unsere Expertise in Aktion.

LEJS

Ups. Um unser Video sehen zu können, müssen Sie der Verwendung von Cookies zustimmen. Klicken Sie dazu einfach auf die Cookie-Einstellung und schon erleben Sie unsere Expertise in Aktion.

Branchenlösung Verpackungsindustrie

Ups. Um unser Video sehen zu können, müssen Sie der Verwendung von Cookies zustimmen. Klicken Sie dazu einfach auf die Cookie-Einstellung und schon erleben Sie unsere Expertise in Aktion.

Branchenlösung für Analysegeräte

Ups. Um unser Video sehen zu können, müssen Sie der Verwendung von Cookies zustimmen. Klicken Sie dazu einfach auf die Cookie-Einstellung und schon erleben Sie unsere Expertise in Aktion.

FAQ Bereich

FAQ – Controller, Signale und Ansteuerung

Wie wird bei der Verwendung eines PCs zur Eingabe von Schrittdaten für eine Steuerung der Serie JXC/LECA6 ein Positioniervorgang oder der Kraftmodus (Pushing) ausgewählt?

Geben Sie bei der Eingabe von Schrittdaten für einen Positioniervorgang eine "0" für die "Pushing Force" ein. Wenn eine andere Zahl als "0" (die Zahl, die eingegeben werden kann, ist je nach Modell unterschiedlich) eingegeben wird, wird auf Kraft und nicht auf Position geregelt.

Ist bei einem JXC/LECA6+LEFS ein Sensor für die Rückkehr zum Ursprung erforderlich?

Die Rückkehr zum Nullpunkt erfolgt durch eine Blockfahrt zum Nullpunkt am Hubende , sodass kein Sensor erforderlich ist. (Einstellbar ein- oder ausgefahren).
Nach Erreichen des mechanischen Anschlags fährt der Antrieb 2mm in die entgegengesetzte Richtung, dies ist der Nullpunkt. Es besteht aber auch die Möglichkeit mittels Sensor zu referenzieren.

Ist beim Controller der Serien JXC/LECA6 nach dem Ausschalten der Stromversorgung beim Neustart eine erneute Referenzfahrt erforderlich?

Die Stromversorgung der Steuerung ist in 2 Systeme aufgeteilt: die Motorstromversorgung (M 24 V) und die Steuerstromversorgung (C 24 V). Eine Rückkehr zum Ursprungsbetrieb ist nicht erforderlich, wenn nur die Motorstromversorgung (M 24 V) ausgeschaltet wird. Wird ein Controller der Serie JXC in Kombination mit einem elektrischen Antrieb mit Absolutencoder verwendet, kann das System komplett von der Stromversorgung getrennt werden. Es ist keine neue Referenzfahrt erforderlich.

Wie kann ein elektrischer Antrieb durch den Controller der Serie JXC/LECA6 zum Stillstand gebracht werden?

Es gibt 3 grundlegende Methoden, um einen elektrischen Antrieb mit einem Controller der Serie JXC/LECA6 zu stoppen:

  • Über die EMG-Klemme des Stromversorgungsanschlusses
  • Über RESET (Alarmrückstellung und Betriebsunterbrechung)
  • Durch Verwendung von HOLD (Betriebspause)

Ist bei Stellantrieben mit Haltebremse ein Steuersignal für die Entriegelung während des normalen Betriebs mit einer Steuerung der Serie JXC/LECA6 erforderlich?

Nein, ein Steuersignal ist nicht erforderlich. Ein Signal an der BK-RLS-Klemme zum Lösen der Bremse ist nur erforderlich, wenn die Bremse während der Einstellung oder in einem Notfall zwangsweise gelöst werden muss. Im Normalbetrieb sollte es ausgeschaltet bleiben.

Wie gebe ich Schrittdatennummern mit einer Steuerung der Serie JXC/LECA6/P1/P2/PMJ mittels einer SPS ein?

Verwenden Sie den 6-Punkt-Eingang (IN0 bis IN5) zur Eingabe des Binärbefehls. Einzelheiten zum Binärbefehl finden Sie in der "Tabelle der Schrittdatennummern". Hinweis) Bei Steuerungen der Serie LECP1/P2 gibt es nur einen 4-Punkt-Eingang (IN0 bis IN3).
Step Data Number Table

Kann eine Rückkehr zum Ausgangspunkt mit einem Steuergerät der Serie JXC/LECA6 wiederholt werden?

Wiederholte Referenzfahrten können durchgeführt werden. Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie den Abschluss von Referenzfahrtoperationen bei wiederholter Ausführung überprüfen können.

Überprüfung des Abschlusses der Referenzfahrt: Der Abschluss des Referenzierungsvorgangs wird durch ein SETON-Signal bestätigt.

Das SETON-Signal wird jedoch eingeschaltet, wenn er erste Referenmzvorgang abgeschlossen ist, und das Signal bleibt auch danach eingeschaltet. Um zu prüfen, ob ein wiederholter Referenzvorgang abgeschlossen ist, prüfen Sie den Anstieg und Abfall (EIN bis AUS) des BUSY-Signals und das EIN-Signal des INP-Signals.

Ist es bei den Steuerungen der Serie JXC/LECA6 möglich, mitten in einem Positioniervorgang zum nächsten Vorgang zu wechseln, ohne diesen vorher anzuhalten?

Sobald ein neuer Arbeitsgangbefehl erteilt wird, auch wenn dies während eines Positioniervorgangs geschieht, wird zum nächsten Arbeitsgang gewechselt. Diese Umschaltung erfolgt kontinuierlich, d.h. es kann ohne Unterbrechung verfahren werden. (Bei einer neuen Schrittnummer mit einer Änderung der Bewegungsrichtung kann er einmal anhalten, um die Richtung zu ändern).

Kann die Richtung der Rückkehr zum Ursprung bei einem Regler der Serie LECP1 geändert werden?

Die Referenzrichtung kann durch Ändern der "Referenz für die Drehrichtung" in den Parametereinstellungen geändert werden. Das Verfahren ist im Abschnitt "Einstellen der Parameter" in der Bedienungsanleitung des LECP1 beschrieben.

Die Referenzrichtung ändert sich nach dem Aus- und Einschalten des Geräts, nachdem die Parameter geändert wurden.

Hinweis: Wenn die Richtung der Referenzfahrt geändert wird, muss die vom Benutzer eingestellte Position zurückgesetzt werden.

Ist es bei Steuerungen der Serie LECP1/LECP2 möglich, während eines Positioniervorgangs zum nächsten Vorgang zu wechseln, ohne ihn vorher anzuhalten?

Sobald ein neuer Arbeitsgangbefehl erteilt wird, auch wenn dies während eines Positioniervorgangs geschieht, wird zum nächsten Arbeitsgang gewechselt. Diese Umschaltung erfolgt kontinuierlich, d.h. es kann ohne Unterbrechung verfahren werden. (Bei einer neuen Schrittnummer mit einer Änderung der Bewegungsrichtung kann er einmal anhalten, um die Richtung zu ändern.

Kann die Software zur Einstellung des Reglers von der SMC-Website heruntergeladen werden?

Die Software zur Einstellung der Regler/Treiber für die Serien LECP6, LECA6, LECPA, LECPMJ, und JXC kann von der SMC-Website heruntergeladen werden. USB-Treiber für Kommunikationskabel (JXC-W2A und LEC-W2A) können ebenfalls heruntergeladen werden.

Die Software zur Einstellung des Controllers kann von hier. heruntergeladen werden.

Hinweis: Auch wenn Sie die Software zur Einstellung des Reglers herunterladen haben, ist immer ein Kommunikationskabel (JXC-W2A oder LEC-W2A) oder ein USB-Kabel (JXC-W2-U oder LEC-W2-U) erforderlich. Hinweis 2) Die Software zur Einstellung der Steuerung kann in Japanisch, Englisch oder Chinesisch (vereinfacht) heruntergeladen werden.

Müssen die Steuerungen der Serie LECP1 für IN0 bis IN3 vollständig verdrahtet werden?

Da IN0 bis IN3 alle so eingestellt sind, dass sie zum Zeitpunkt der Rückkehr zum Ursprung eingeschaltet werden, sollten IN0 bis IN3 alle verdrahtet werden.

Kann bei Steuerungen der Serie JXC/LECP6 ein Schiebevorgang zur Bestimmung der Größe eines Werkstücks verwendet werden? Sollte auch der INP-Ausgang verwendet werden?

Der INP-Ausgang während des Schiebevorgangs ist ein Signal zum Abschluss des Schiebevorgangs und kann daher nicht zur Überprüfung der Position des Werkstücks verwendet werden. Verwenden Sie dazu ein AREA-Signal. Das AREA-Signal schaltet sich ein, wenn die aktuelle Position innerhalb des Bereichs AREA1 bis AREA2 liegt.

AREA1 und AREA2 können für jeden Schritt eingestellt werden.

Welche Verarbeitung findet auf der Seite des Master-Geräts (SPS) am E/A-Kabel (LEC-CN5-□) statt?

Das Terminal hat ein Flachkabel (1,27 mm Raster).
Das Pressschweißen von MIL-Steckern usw. ist möglich.

Was ist das "SVRE"-Signal der Steuerungen der Serie JXC/LECA6 und der Motortreiber der Serie LECPA?

Dies ist das Ausgangssignal von Klemme B11, das den EIN-Status des Servos anzeigt.
Es schaltet EIN, wenn der Servo EIN ist, und es schaltet AUS, wenn der Servo AUS ist.

Wird für die Steuerungen/Treiber der Serien JXC, LECA6, LECPA oder LECPMJ das Programmierhandgerät oder die Steuerungssoftware benötigt?

Da sie zur Erstellung der einzelnen Einstellungs-/Schrittdaten verwendet werden, sind beide erforderlich.

Beachten Sie, dass beide nicht im Lieferumfang der Steuerung enthalten sind. Die Teilenummer des Programmierhandgeräts lautet "LEC-T1-3JG(S)".

Die Einstellsoftware für den Regler war früher eine CD-ROM (separat erhältlich), kann aber jetzt von der SMC-Website heruntergeladen werden.

Die Software zur Einstellung der Steuerung finden Sie hier oder hier.

Ist es bei Reglern der Serie JXC/LECA6 möglich, mitten in einem Positioniervorgang (Schritt 0) anzuhalten und zum nächsten Positioniervorgang (Schritt 2) zu wechseln?

Wenn das "RESET"-Signal während des Betriebs eingeschaltet wird, wird der gerade ausgeführte Fahrbefehl abgebrochen und der Antrieb stoppt entsprechend dem eingestellten Wert "Max. Mit Hilfe dieses "RESET"-Signals können die folgenden Vorgänge durchgeführt werden:

1. Arbeitsanweisung Schritt Nr. 0 → 2. "RESET"-Signal EIN (Stopp während des Betriebs) → 3. Arbeitsanweisung Schritt Nr. 2

Welche Art von Signalen geben die Regler der Serie JXC/LECA6 bei Positioniervorgängen aus?

Die wichtigsten Ausgangssignale sind wie folgt. OUT-Signal: Wenn der DRIVE-Eingang ausgeschaltet wird, wird die Schrittnummer des aktuellen Betriebs (abgeschlossener Betrieb) ausgegeben. Das Signal ist nicht mit dem Abschluss des Vorgangs synchronisiert. Verwenden Sie diese Funktion, um die Schrittdaten des aktuellen Vorgangs (abgeschlossener Vorgang) zu überprüfen. INP-Signal: Dieses Signal wird ausgegeben, wenn der Positionierbereich erreicht wird.

Verwenden Sie diese Funktion, um den Abschluss eines Vorgangs zu überprüfen. Weitere Signale finden Sie in der Betriebsanleitung des Controllers.

Was sind die möglichen Ursachen dafür, dass sich bei einem Regler der Serie LECA6 das Stellglied um etwa 10 mm bewegt, wenn das Servo nach dem Einschalten der Stromversorgung eingeschaltet wird?

Der Aktuator des Typs Servomotor (24 VDC) führt beim ersten Servo EIN nach dem Einschalten der Stromversorgung einen Vorgang zur Überprüfung der Z-Phase des Motors durch.

Da dieses Z-Phasensignal ein Signal ist, das einmal pro Motor ausgegeben wird, bewegt sich der Motor während dieses Vorgangs um 1 bis 2 Umdrehungen. Der LEFS25AA ist zum Beispiel ein Aktuator mit einer Steigung von 12 mm, also bewegt er sich während dieses Vorgangs etwa 12 bis 24 mm.

Wenn die Stromversorgung des Motors nach der Rückkehr zum Nullpunkt wieder eingeschaltet wird (während die Stromversorgung der Steuerung noch eingeschaltet ist), muss dann ein weiterer Vorgang zur Rückkehr zum Nullpunkt durchgeführt werden?

Eine Rückkehr zum ursprünglichen Betrieb ist nicht erforderlich.

Wenn jedoch die Stromzufuhr unterbrochen wird, während der Motor (Stellantrieb) noch in Betrieb ist, kann ein Alarm ausgelöst werden. Führen Sie in diesem Fall eine weitere Rückkehr zum Ursprung durch.

Wenn ich das Stellglied auf eine andere Größe und einen anderen Hub umstelle, wie ändere ich dann die entsprechenden Stellglieder des Reglers entsprechend?

Die für die einzelnen Stellantriebe spezifischen Parameter werden bei der Auslieferung ab Werk im Steuergerät eingestellt. Wenn Sie die entsprechenden Stellantriebe ändern möchten, müssen Sie diese spezifischen Parameter zurücksetzen. Die Einstellung dieser Parameter muss in einem unserer Werke vorgenommen werden, um das Auftreten von Problemen zu vermeiden. Wenden Sie sich an Ihren SMC-Vertriebsmitarbeiter vor Ort, um eine Reparaturanfrage zu stellen.

Kann ein Stellglied mit einem Regler der Serie JXC/LECA6 angewiesen werden, rückwärts zu fahren, während es sich vorwärts bewegt?

Ein Wechsel zu einem anderen Vorgang ist möglich. Die Umschaltung kann erfolgen, indem ein Fahrbefehl zum Rückwärtsfahren erteilt wird, während sich der Antrieb vorwärts bewegt. Beachten Sie, dass ein Alarm ausgelöst wird, wenn der Antrieb nicht rechtzeitig abbremsen kann, um den angewiesenen Vorgang durchzuführen. Überprüfen Sie in diesem Fall die Betriebsdaten.

Beispiel: Positioniervorgang, Betriebsart ABS, Schritt Nr. 1 = 50 mm, Schritt Nr. 2 = 0 mm Der Stellantrieb fährt vorwärts, indem er Schritt Nr. 1 anweist, zu arbeiten, und wenn Schritt Nr. 2 angewiesen wird, zu arbeiten, bevor der Vorgang abgeschlossen ist, fährt er zurück und hält an der Position 0 mm an.

Was passiert, wenn der EMG-Eingang stromlos wird, während der elektrische Antrieb in Betrieb ist?

  1. Die Verzögerung erfolgt mit der maximalen Verzögerungsgeschwindigkeit.
  2. Der Betrieb stoppt.
  3. Der Servo wird ausgeschaltet. p ⇒
  4.  Der Servo wird ausgeschaltet.

Wie wird ein vertikal montierter elektrischer Stellantrieb mit Verriegelung verriegelt, wenn während des Betriebs der EMG Eingang stromlos wird?

Die Verzögerung erfolgt mit der maximalen Verzögerungsgeschwindigkeit. 1. Der Betrieb stoppt. 2. Der Antrieb blockiert. 3. Das Servo schaltet sich aus.

Hinweis: Die Steuerung wird so aktiviert, dass die Verriegelung aktiviert wird, bevor das Servo ausgeschaltet wird. bevor das Servo ausgeschaltet wird.

Was passiert, wenn während eines Positioniervorgangs gleichzeitig "Schritt Nr. IN_∗" und "DRIVE" gesetzt werden?

Die Steuerung bestimmt die zu verfahrenden Schrittzahlen anhand des IN_∗-Signals, wenn DRIVE auf ON geschaltet wird.

Wenn die Signale DRIVE und IN_* gleichzeitig eingegeben werden, kann die gewünschte Bewegung nicht ausgeführt werden, da die Steuerung die Schrittnummer aus dem IN-∗-Signal liest, bevor es vollständig eingegeben wurde.

Stellen Sie sicher, dass Sie DRIVE mindestens 15 ms nach der Eingabe des IN_∗-Signals auf ON setzen.

Was ist ein Bereichssignal (Ausgangssignal)?

Ein Bereichssignal kann ausgegeben werden, wenn der Stellantrieb zwischen 2 vorgegebenen Bereichen (Bereich 1 und Bereich 2) fährt. Es kann so eingestellt werden, dass es sowohl bei Positionier- als auch bei Schiebevorgängen ausgegeben wird. Siehe das unten stehende Beispiel.

Was ist der "numerische Daten definierte Betrieb" der Schrittmotorsteuerungen der Serien JXC91/JXCD1/JXCE1/JXCP1?

Dadurch kann der Schrittmotorcontroller der Serie JXC91/JXCD1/JXCE1/JXCP1 mit Werten wie der Zielposition und -geschwindigkeit aus der SPS arbeiten. Der Betrieb erfolgt gemäß den Positions- und Geschwindigkeitsdaten der Master-SPS, anstatt Schrittdaten zu verwenden, die zuvor mit einem PC oder einer Teaching Box bearbeitet (umgeschrieben) wurden.

Um wie viel kann die Kommunikationsgeschwindigkeit bei einer Schrittmotorsteuerung der Serie JXCD1 durch direkte Kommunikation mit einer DeviceNet-Master-Kommunikationseinheit im Vergleich zur Verwendung einer Gateway-Einheit verbessert werden?

Es gibt keine Verzögerung in der Kommunikationsantwortzeit (30 ms pro Regler) zwischen dem Gateway und dem Regler.

Warum wurde den Schrittmotorsteuerungen der Serien JXC91/JXCD1/JXCE1/JXCP1 ein Konvertierungskabel (P5062-5) für den seriellen E/A-Anschluss (SI) zum Anschluss der Steuerung an einen PC oder eine Teaching Box hinzugefügt?

Da der Kommunikationsanschluss (Kommunikation IN/OUT) der Schrittmotorsteuerungen der Serien JXC91/JXCD1/JXCE1/JXCP1 je nach Art des Feldnetzwerks zu einem RJ45-Anschluss wird, wird ein Rundstecker als serieller E/A-Anschluss (SI) verwendet, um Fehlverdrahtungen zu vermeiden.

Die Teilenummer des Konvertierungskabels für den Anschluss einer Teaching Box (LEC-T1) usw. an diesen Rundstecker lautet "P5062-5".

Dieses Konvertierungskabel ist ein spezielles Kabel; verwenden Sie keine anderen im Handel erhältlichen Produkte.

Hinweis 1) Controller-Einstellungssatz: Ein Konvertierungskabel (P5062-5) ist für das JXC-W2 nicht erforderlich.

Hinweis 2) Controller-Einstellungskit: Für den LEC-W2 ist ein Konvertierungskabel (P5062-5) erforderlich. Die Kataloge der Serien JXC91/JXCD1/JXCE1/JXCP1 finden Sie hier.

Kann die Rückkehr in die Ausgangsposition eines elektrischen Stellantriebs von der Rücklaufseite (Motorseite) zur ausgefahrenen Seite geändert werden?

Ändern Sie den Parameter "Richtung der Rückkehr zum Ursprung". Die Standardeinstellung für Standardprodukte ist "2" (CCW). Ändern Sie diese Einstellung auf "1" (CW). Der Verfahrbereich ändert sich, wenn die Richtung der Rückführung zum Ursprung geändert wird. Überprüfen Sie unbedingt die Werte für "Hub (+)" und "Hub (-)" (Basisparameter). Überprüfen Sie auch die Schrittdaten entsprechend dem neuen Verfahrbereich. Hinweis) Die Stromversorgung muss aus- und wieder eingeschaltet werden, damit die neuen Einstellungen wirksam werden.

Kann der alte Controller-Einstellungssatz (LEC-W2) mit Windows 10 verwendet werden? Oder sollte ich auf das Kommunikationskabel für Windows 10 im Katalog wechseln?

Wir empfehlen die Verwendung des JXC-W2A oder LEC-W2A (Windows 10 Kommunikationskabel) für die Verwendung mit Windows 10. Laden Sie nach dem Kauf des Kabels den Treiber für das Kommunikationskabel (JXC-W2A oder LEC-W2A) auf einen USB-Stick herunter, und installieren Sie ihn. Für das alte Kommunikationskabel (JXC-W2A oder LEC-W2A) kann die Installation eines Treibers für Windows 8.1 auf einem Windows 10-PC möglich sein, der Betrieb ist jedoch nicht garantiert.

Die Software zur Einstellung des Controllers kann hier heruntergeladen werden. Hinweis) Das LEC-W2 USB-Kabel (LEC-W2-U) ist für die Verwendung mit Windows 10 vorgesehen. Anwendbare Serien: LECP6, LECA6, LECPA, und LECPMJ

Wie stelle ich die IP-Adresse der Schrittmotorsteuerungen der Serien JXC91/JXC92/JXC93 ein?

Beachten Sie die folgenden Punkte in den jeweiligen Bedienungsanleitungen.
JXC91: Kapitel 4, 4-1, Methode der Ersteinstellung
JXC92: Kapitel 5, 5-1, Methode der Ersteinstellung
JXC93: Kapitel 5, 5-1, Methode der Ersteinstellung
Die Bedienungsanleitungen der Serien JXC91, JXC92 und JXC93 finden Sie hier.

Verwenden Sie die folgende Software zur Einstellung der IP-Adresse, wenn Sie den Fernsteuerungsmodus oder den DHCP-Modus verwenden oder wenn Sie eine andere IP-Adresse als 192.168.1.* verwenden.

Verwenden Sie den interaktiven Typ EX9-ZSW-IPC1, um die IP-Adressen mit der EtherNet/IP ™-kompatiblen IP-Adresseinstellungssoftware einzustellen und gleichzeitig das angeschlossene Gerät (MAC-Adresse) zu überprüfen.

Um die IP-Adressen mit Hilfe der MAC-Adressliste auf einmal einzustellen, verwenden Sie den Voreinstellungstyp EX9-ZSW-IPC2, EX9-ZSW-IPC1 oder EX9-ZSW-IPC2. Die Bedienungsanleitungen finden Sie hier.

FAQ – Alarme, Fehlermeldungen und Troubleshooting

Wenn die ACT Controller Software zur Einstellung der Controller der Serie JXC/LECA6 beim Starten folgende Fehlermeldungen liefert: "Normaler Modus: COM port open failed!" und "Easy Mode: Controller is not connected“, was kann der Grund dafür sein?

Die Nummer des Kommunikationsanschlusses (COM Port) variiert je nach USB-Anschluss des PCs. Überprüfen Sie dies, wenn Sie die Kommunikationseinheit anschließen. Wenn "Normal" oder "Easy" gestartet wird, prüft die Software automatisch den ausgewählten COM Port. Die Kommunikation kann jedoch nicht durchgeführt werden, wenn die Kommunikationseinstellung der COM-Port-Nummer unterschiedlich ist. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung "Controller Setting Kit: JXC-W/LEC-W Setting Software" auf der SMC-Website, die Sie hier oder hier finden können.

Was sind die möglichen Ursachen dafür, dass bei der ersten Inbetriebnahme eines Reglers der Serie JXC/LECA6 der Servo nicht eingeschaltet wird und sich der elektrische Antrieb nicht bewegt, und was kann man tun, um dies zu beheben?

Prüfen Sie, ob die EMG-Klemme des Stromversorgungsanschlusses (CN1) verbunden ist. Der Antrieb wird angehalten, wenn dieses Signal ausgeschaltet ist. Wenn das EMG-Signal nicht eingeschaltet ist, schaltet sich der Servo nicht in Regelung.

Was sind die möglichen Ursachen dafür, dass ein Controller der Serie JXC/LECA6 die Referenzier-Richtung nicht ändertund was kann getan werden, um dies zu beheben?

Um die Referenzier-Richtung zu ändern, schalten Sie das Gerät nach der Parameteränderung für die Richtung aus und wieder ein. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung der Serie JXC/LECA6. Das Betriebshandbuch finden Sie hier oder hier.

Was sind die möglichen Ursachen dafür, dass ein elektrischer Stellantrieb der Serie LE□ im Probebetrieb nicht anläuft (der Betrieb ist anormal)? Der Antrieb ist ein Schrittmotortreiber der Serie LECPA mit Impulseingang.

Um die Rücklaufrichtung zu ändern, schalten Sie das Gerät aus und dann wieder ein. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung der Serie LECP6 (Parameter für die Rückkehr zum Nullpunkt). Das Betriebshandbuch finden Sie hier.

Während der Einrichtung der Steuerung eines elektrischen Stellantriebs der Serie LE□ ist das LEC-G (Gateway-Einheit) hochgefahren, aber die Kommunikation kann nicht durchgeführt werden. Was sind die möglichen Ursachen dafür?

Haben Sie die Ersteinstellung abgeschlossen? Überprüfen Sie die Schaltereinstellung (Kommunikationsgeschwindigkeit, Stationsnummer und Adresse), die Einstellung des Kommunikationsschalters und die Einstellungsverfahren des Reglers (LEC) im Abschnitt "Ersteinstellung" in der Bedienungsanleitung, die Sie hier finden.

Was sind die möglichen Ursachen dafür, dass ein Alarm ausgelöst wird, wenn SETUP (Rückkehr zum Ursprung) 1s nach SVON eingeschaltet wird?

Der Inhalt des Alarms ist wahrscheinlich "Servo OFF (1-098)". Nach SVON kann es einige Sekunden dauern, bis SVRE ON (Überprüfung der Geberbestromung) erfolgt. Schalten Sie SETUP ein, nachdem Sie den SVRE ON-Ausgang überprüft haben.

Was sind die möglichen Ursachen dafür, dass während eines Schiebevorgangs ein Alarm "Posn failed (1-149)" ausgelöst wird?

Wenn das Werkstück vor der Pressstartposition gepresst wird, wird der Alarm "Posn failed (1-149)" erzeugt.

Überprüfen Sie die Startposition des Pressens.

Was sind die möglichen Ursachen dafür, dass bei Reglern der Serie JXC/LECA6 kein SVRE ausgegeben wird (Servo ON tritt nicht auf)?

Wenn keine 24 VDC am EMG oder M 24 V anliegen, wird SVON nicht aktiviert.

Überprüfen Sie das EMG- oder M 24-Signal.

Was sind die möglichen Ursachen dafür, dass ein Controller der Serie JXC/LECA6, der mit dem Controller Configuration Kit an einen PC angeschlossen ist, nicht online geschaltet werden kann (keine Kommunikation möglich)?

Überprüfen Sie die Kommunikationseinstellungen des PCs und des Controllers. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung auf der SMC-Website. Wenn das Problem weiterhin besteht, kann eine Neuinstallation erforderlich sein.

Ist es möglich, den Basisparameter zu ändern, nachdem die Rücklaufrichtung eines elektrischen Stellantriebs geändert wurde? (Auch wenn eine Adresse angegeben ist, bewegt sich der Antrieb nicht und es wird ein Alarm ausgelöst).

Auch wenn die Richtung der Rückkehr zum Ursprung geändert wird, bleibt die positive/negative Bedeutung der Position erhalten. Daher ist es erforderlich, den Basisparameter, der den beweglichen Bereich bestimmt, zu ändern, wenn die Richtung der Rückführung zum Ursprung geändert wird. Weitere Einzelheiten finden Sie in den folgenden Dokumenten.

Was bedeutet es, wenn der Positionsabweichungszähler einen Überlaufalarm erzeugt (1-196)?

Dieser Fehler tritt auf, wenn eine Verzögerung von mehr als dem angegebenen Wert im Verhältnis zu der Zeit auftritt, in der der Antrieb voraussichtlich die Zielposition erreicht.

Was bedeutet es, wenn der Ankunftszeitfehler-Alarm generiert wird (1-149)?

Dieser Fehler tritt auf, wenn eine Verzögerung von mehr als dem angegebenen Wert im Verhältnis zu der Zeit auftritt, in der der Antrieb voraussichtlich die Zielposition erreicht.

Was bedeutet es, wenn der Geberfehler-Alarm generiert wird (1-192)?

Dieser Fehler tritt auf, wenn ein Fehler bei der Kommunikation mit dem Encoder vorliegt.

 

Was bedeutet es, wenn der Alarm "Phasenerkennung deaktiviert" ausgelöst wird (1-193)?

Dieser Fehler tritt auf, wenn die Ausrichtung der Magnetpole nicht korrekt durchgeführt wurde.

 

Wie lautet der Alarmcode der Schrittmotorsteuerung der Serie JXC51/61?

Die Steuerungen der Serien JXC51/61 und LECP6 melden einen Alarm über ein Alarm-Ausgangssignal (negativer Logikausgang). Der Alarminhalt und die Alarmcodes können im Einstellungssatz der Steuerung überprüft werden. In der Teaching Box wird jedoch nur der Alarminhalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung der Serie JXC51/61 im Abschnitt "Alarmdetails".

Die Betriebsanleitung für die JXC51/61-Serie finden Sie hier.
Die Betriebsanleitung für die LECP6-Serie finden Sie hier.

FAQ – Mechanik und Allgemeines

Gibt es eine Möglichkeit, bewegliche Teile, wie z. B. einen Stellantriebstisch, manuell zu betätigen, wenn kein Controller angeschlossen ist?

Bei einem Stellantrieb mit kleinem Vorsprung ist es schwierig, ein bewegliches Teil wie z. B. einen Tisch mit externer Kraft zu bewegen. Stecken Sie in diesem Fall einen Schlitzschraubendreher in die Handbetätigungsschraube am Motorteil und drehen Sie sie, um ihn zu betätigen.

Wenn es sich um einen Stellantrieb mit Verriegelung handelt, schließen Sie das Verriegelungskabel an die Steuerung an, legen Sie 24 VDC an die Klemme "Unlock/BK-RLS" an, verriegeln Sie und führen Sie dann den Vorgang durch. Wenn die Verriegelung gelöst wird, während sich der Stellantrieb in vertikaler Richtung befindet, kann das bewegliche Teil unter seinem eigenen Gewicht herunterfallen.

Führen Sie die Entriegelung erst durch, nachdem Sie für ausreichende Sicherheit gesorgt haben. Wenn der Stellantrieb bei angeschlossener Steuerung von Hand bewegt wird, kann die induzierte Spannung des Motors die Steuerung beeinflussen. Schließen Sie das Kabel des Stellantriebs nicht an CN2 (Motoranschluss) des Reglers an, wenn Sie ihn von Hand bewegen.

Wenn sich bei elektrischen Schrittmotorantrieben der LE-Serie die Position des Tisches oder eines anderen beweglichen Teils aufgrund einer externen Kraft verschiebt, weicht dann auch die nächste Zielposition vom eingestellten Wert ab?

Da die Position durch den Encoder überprüft wird, kommt es nicht zu einer Fehlausrichtung. Es kann jedoch ein Alarm ausgelöst werden, um Sie auf die Verschiebung des beweglichen Teils aufgrund einer externen Kraft aufmerksam zu machen.

Ist es möglich, ein handelsübliches Kabel zu verwenden, um einen PC mit einem Controller der Serien JXC, LECP6, LECA6, LECPA oder LECPMJ zu verbinden?

Nein, sie können nicht mit einem handelsüblichen Kabel verbunden werden. Das Verbindungskabel zwischen dem PC und dem Steuergerät ist ein spezielles Kabel. Bestellen Sie ein JXC-W2A oder LEC-W2A Kommunikationskabel. Hinweis) Die Verbindung mit einem handelsüblichen Kabel (LAN-Kabel [RJ45] usw.) kann zu einer Fehlfunktion des Produkts führen.

Was ist der Unterschied zwischen einem RESET- und einem STOP-Vorgang?

Bei RESET hingegen verlangsamt er und hält dann an. Diese Verzögerung ist der Wert der "maximalen Beschleunigung" (Basisparameter).

Der Servo bleibt in diesem Fall nach dem Anhalten eingeschaltet.

Haben die Stellantriebe der LE-Serie einen eingebauten Nullpunktsensor?

Ein Nullpunktsensor ist nicht vorhanden. Wenn ein Referenzpunktsensor für die Verwendung in Verbindung mit einem Motortreiber der LECS-Serie erforderlich ist, montieren Sie einen separaten Sensor.

Wenn die Rückkehr zum Nullpunkt in Verbindung mit einer Steuerung der Serie JXC oder einem Motortreiber der Serie LECPA verwendet wird, ist kein Nullpunktsensor erforderlich, da die Rückkehr zum Nullpunkt durch einen Schiebevorgang erfolgt.

Rückstellung zum Ursprung durch Schieben: Wenn der Tisch gegen das Hubende geschoben wird und seine Position als Nullpunkt-Referenzposition verwendet wird.

Gibt es außer den Roboterkabeln noch andere Antriebskabel?

Es gibt 2 Arten von Antriebskabeln: Robotikkabel (biegesteif) und Standardkabel. Beide können ausgewählt werden

Wie groß ist der Biegeradius des Kabels?

Der Biegeradius von LE-CP-□, LE-CE-□ und LE-CA-□-Kabeln sollte 50 mm oder mehr betragen.

Der Biegeradius von LE-CSM-□-, LE-CSB-□- und LE-CSE-□-Kabeln ist dem Abschnitt "Lebensdauer der Kabel" in der Betriebsanleitung der LECS-□-Serie zu entnehmen.

Fällt der Tisch (die Stange) unter sein eigenes Gewicht, wenn der Antrieb senkrecht montiert ist?

Das Haltemoment wird erzeugt, wenn der Servo eingeschaltet ist.

Wenn das Gewicht des Werkstücks geringer ist als die vertikal transportierbare Masse, wird es daher nicht fallen. Wenn der Servo ausgeschaltet (angehalten) ist, wird kein Haltemoment erzeugt, so dass das Werkstück fällt. Wählen Sie einen Typ mit einer Bremse für die vertikale Montage.

Ist es in Ordnung, den Tisch von Hand zu drehen, wenn am anderen Ende ein Drehtisch der Serie LER montiert wird?

Wenn der Tisch manuell geschwenkt wird, kann der Antriebsteil beschädigt werden. Schwenken Sie den Tisch mit den Schrauben für die Handbetätigung auf beiden Seiten des Geräts.

Kann ein elektrischer Stellantrieb der Serie LEF waagerecht an der Decke montiert werden?

Bei der Montage an der Decke erfolgt die Auswahl wie bei den anderen Methoden der horizontalen Montage. Beachten Sie jedoch, dass sich das Dichtungsband verbiegen kann, wenn der Hub zu groß ist.

Wie kann ich die Verriegelung eines elektrischen Stellantriebs mit einer Bremse steuern?

Siehe die Abbildung unten. Das Servo wird ausgeschaltet, nachdem der Antrieb gestoppt und die Sperre aktiviert wurde.

Wie funktioniert bei elektrischen Stellantrieben die Methode der Rückkehr zum Ursprung durch Druck?

Die Stange oder das bewegliche Teil bewegt sich bis zum mechanischen Ende. 2. Es wird erkannt, dass sich der Motor nicht mehr weiter drehen kann. 3. Es wird festgestellt, dass die Steuerung das mechanische Ende erreicht hat. 4. Ein Rückwärtslauf wird entsprechend der für jedes Modell eingestellten Rücklaufmenge durchgeführt. 5. Die Koordinaten im Steuergerät werden auf "0" zurückgesetzt. 6. Nach Abschluss der Rückfahrt wird SETON ausgegeben.

Was ist der Unterschied zwischen Positioniervorgängen und Schubvorgängen bei elektrischen Antrieben?

Ein Positionierungsvorgang bewegt den Aktuator in Richtung der Zielposition und hält ihn an der Zielposition an. Bei einem Schiebevorgang wird der Aktuator in Richtung der Startposition für den Schiebevorgang bewegt und der Schiebevorgang mit dem eingestellten Schub von der Startposition für den Schiebevorgang aus durchgeführt.

Was geschieht bei einem Schiebevorgang?

Ein Schubvorgang ist ein Vorgang, bei dem der Aktuator von der Zielposition aus mit der Schubgeschwindigkeit durch den Prozess Beschleunigung → konstante Geschwindigkeit → Verzögerung bewegt wird. Der Aktuator wird mit der Zielschubkraft geschoben, während er in Kontakt mit dem zu schiebenden Objekt steht.

Was ist der Unterschied zwischen der ABS- (absolut) und der INC- (inkrementellen) Schrittdaten-Operationsmethode?

ABS und INC haben unterschiedliche Kriterien für die Festlegung der Zielposition. Weitere Einzelheiten finden Sie in den folgenden Dokumenten.

Wie hoch ist die Biegebruchfestigkeit der Antriebskabel der Serie LE□?

Die Roboterkabel der Serie LE (flexible Kabel) sind unter den Bedingungen der folgenden Biegetests als problemlos bestätigt worden. Beachten Sie jedoch, dass die Lebensdauer in Abhängigkeit von den Betriebsbedingungen und der Umgebung variieren kann. (1) U-förmiger Gleitbiegetest: mehr als 10.000.000 Zyklen (Testbedingungen: Biegeradius = Kabelaußendurchmesser ø5,5 x 6 mal, Gleitstrecke = 300 mm, ca. 40 mal/min) (2) 90-Grad-Biegeversuch: mehr als 10.000.000 Zyklen (Testbedingungen: Biegeradius = Kabelaußendurchmesser ø5,5 x 6-fach, Belastung 0,9 kg, ca. 30 mal/min)

Anmerkung 1) Das Motorkabel von ca. 300 mm Länge, das aus dem Stellantrieb (Motor) herauskommt, ist kein flexibles Kabel, daher muss es gesichert werden. Anmerkung 2) Für das Stellantriebskabel kann entweder ein Roboterkabel oder ein Standardkabel gewählt werden; die obigen Tests wurden mit einem Roboterkabel durchgeführt.

Ich möchte den Heizwert des Steuergeräts (LEC, JXC, usw.) wissen.

Baureihe LECP: 40W JXC*1: 40 W JXC*H: 55 W JXC*F: 40 W Anmerkung) Der Wert ist einheitlich, unabhängig vom verwendeten Aktuator.

Hinweis: Dies ist ein Richtwert für die Konstruktion von Verteilerschränken.

FAQ – Serie LAT3, LEFS und LEY

Das Gehäuse meines Kardenmotors der Serie LAT3 mit 50 mm Hub ist dicker als bei den anderen. Wurde die Führung geändert?

Die von Ihnen verwendete Führung ist die gleiche wie die der Typen mit 10/20/30 mm Hub.

Das Gehäuse ist dicker, weil die interne Struktur geändert wurde, um die Gesamtlänge zu verkürzen.

Was ist der Unterschied zwischen der Standard- (30 μm) und der Hochpräzisionssensorauflösung (5 μm, 1,25 μm) der Cardmotoren der Serie LAT3? Kann derselbe Controller auch für beide Typen verwendet werden?

Die Längenmessgeräte unterscheiden sich.
Andere mechanische Teile sind gleich, und es gibt keinen Unterschied im Aussehen. Auch der Controller ist unabhängig von der Sensorauflösung gleich.

Gibt es Kartenmotormodelle der Serie LAT3 mit 10/20/30 mm Hub und einer Sensorauflösung von 5 μm?

Derzeit ist für diese Auflösung nur ein Hub von 50 mm verfügbar.

Benötigen die Kartenmotoren der LAT3-Serie einen Abschlusswiderstand, wenn sie über serielle Kommunikation betrieben werden?

Ja, ein Abschlußwiderstand ist erforderlich. Die Kommunikationsschaltung der Motorsteuerungskarte der Serie LATCA verfügt nicht über einen eingebauten Abschlusswiderstand.

Wenn kein Abschlusswiderstand vorhanden ist, kommt es zu Störungen bei der Kommunikation.

Ein SMC-Abschlusswiderstand (LEC-CGR) kann bestellt werden, oder ein Abschlusswiderstand kann separat vom Kunden vorbereitet werden.

Hinweis: "LEC-CGR" ist eine optionale Teilenummer der Gateway-Einheit von SMC (LEC-G).

Handelt es sich bei dem Kabel für den Kartenmotor der Serie LAT3 (LATH1) um ein Roboterkabel?

Obwohl es sich nicht speziell um ein "Roboterkabel" handelt, weist das Betätigungskabel unter unseren Testbedingungen eine Biegefestigkeit von mehr als 3 Millionen Mal auf. Weitere Informationen zu den Testbedingungen von SMC erhalten Sie von SMC.

Ist es möglich, die Einzelteile (motorseitige Nabe, Zylinderschraube mit Innensechskant, Distanzring, Zahnriemen usw.) zu bestellen, die bei einem motorlosen Elektroantrieb der LEFS-Serie mitgeliefert wurden? Wenn ja, muss ich dann die Teilenummer "LEF-AP□□□-N□" auf dem Beutel mit den Einzelteilen verwenden?

Ja, die Teile können mit der Teilenummer "LEF-AP□□□-N□" auf dem Beutel bestellt werden, der mit dem motorlosen elektrischen Stellantrieb der LEFS-Serie geliefert wurde. Die Tabelle "Bauteile" finden Sie im Abschnitt "Motormontageteile" des Katalogs für motorlose elektrische Stellantriebe der Serie LEFS. Anmerkung 1) Dies gilt auch für den LEY-AP□ und den LEJ-AP□ der motorlosen LEY- und LEJ-Serie. Anmerkung 2) Bisher waren die Teilenummer "LEF-AP□" und die Teilenummer auf dem Beutel mit den Bauteilen unterschiedlich, aber jetzt können Sie sie unter dieser Nummer bestellen.

Können elektrische Stangenantriebe der Serie LEY oder elektrische Stangenantriebe der Serie LEYG mit einer Führung Zwischenhübe unterstützen?

Für Standardantriebe der Serien LEY und LEYG (einschließlich des motorlosen Typs) können von den Standardhüben abweichende Hübe in 5-mm-Schritten innerhalb des im Katalog aufgeführten Hubbereichs als Sonderbestellung gefertigt werden. Verwenden Sie bei der Bestellung das Suffix "-X1" für die Sonderbestellnummer. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem örtlichen SMC-Verkaufsbüro oder -Händler.