Descubre más
Todo sobre:
¿Necesitas ayuda con la selección?
Soluciones industriales
Industrias
Ecosistema Digital SMC
Documentación
Guías de selección
Herramientas de soporte
Novedades
Cultura de empresa
Sobre SMC
Cilindros tándem SMC
Un cilindro tándem es un cilindro fabricado con dos cilindros neumáticos en línea permitiendo duplicar la fuerza de salida.
El diámetro del émbolo se mantiene constante, lo que permite mantener la compatibilidad con accesorios estándar.
La longitud del cilindro aumenta, pero se obtiene una fuerza multiplicada sin necesidad de aumentar el consumo de aire proporcionalmente al diámetro.
Este diseño permite alcanzar fuerzas equivalentes a cilindros de mayor tamaño, pero con una solución más compacta y energéticamente eficiente.
Los cilindros tándem son adecuados para aplicaciones en las que se requiere una gran fuerza en espacios reducidos, por ejemplo:
Además de los cilindros tándem, SMC ofrece otras soluciones diseñadas para aplicaciones que requieren gran potencia:
“ La situación estratégica de la principal fábrica de SMC en Europa, garantiza un rápido suministro a más de 30 países en el continente europeo. En nuestra planta de Chequia, producimos actualmente más de 500.000 cilindros especiales al año.
Nos dedicamos a fabricar los mejores cilindros neumáticos del mercado y tenemos la capacidad de adaptar nuestros componentes a los requerimientos específicos de cada cliente”.
Tipo tándem multiposición
Alta potencia
Los cilindros que se muestran aquí son cilindros multiposicionales que pueden utilizarse en configuración tándem (ejecución XC11). Es decir, se trata de dos cilindros alineados cuyos vástagos no están conectados solidariamente.
Si se selecciona la misma carrera para ambos, se obtiene un cilindro capaz de duplicar la fuerza en la carrera de avance, lo que resulta especialmente útil en aplicaciones de inserción, prensado o empuje. Además, ofrece la ventaja de poder reducir el consumo energético en el retorno, ya que es posible accionar únicamente uno de los dos émbolos.
En caso de necesitar el doble de fuerza tanto en la carrera de avance como en la de retorno, consulta con SMC sobre los cilindros tándem (ejecución XC12).
Serie CP96
Serie C96
Serie CG1-Z
Serie CQ2
Serie CQS
Serie CM2
Serie CS2
Serie MB-Z
Serie CQE
Serie MGZ