Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Nutzen Sie unsere Fernassistenz für Ihre Anlagen

Obwohl die Industriekommunikation viele weitreichendere Vorteile bietet, besteht einer ihrer direkt nutzbaren Vorzüge darin, dass sie Fernassistenz ermöglicht. Wenn Sie ein System mit integriertem SMC-Webserver installieren, kann auf die protokollierten Daten zugegriffen und somit ganz einfach die mögliche Ursache vorliegender Fehler oder Fehlfunktionen analysiert werden. Unser Webserver bietet schnellen ROI sowohl für Anwender als auch für Maschinenbauer – es werden hohe Reisekosten vermieden und äußerst kurze Reaktionszeiten sind möglich.

  Von Massimo Gazzaniga, Technical Support Engineer Mechatronics & Network Manager, SMC Italien


Wie funktioniert es?
Das Lesen von Daten über unseren Webserver ist ganz einfach: Sie benötigen lediglich einen herkömmlichen PC mit einer Netzwerkkarte.
Mit dem Webserver von SMC können Sie verschiedene Arten von Daten lesen, je nachdem, welche Komponente verwendet wird. Einige Ventilinseln mit serieller Schnittstelle und Controller für elektrische Antriebe haben so einen Webserver integriert.

Welche Art von Daten erhalten Sie?
Bei den Controllern für elektrische Antriebe sind die wichtigsten auszulesenden Datensätze die Geschwindigkeit, die Position und das Drehmoment. Ebenfalls erwähnenswert sind die Möglichkeiten, Parametereinstellungen zu ändern, für eine sehr schnelle Maschinenabnahme in Fernanwendungen (über den Webserver) und um gängige Alarme in Bezug auf Antriebe weiterzuleiten, wie zum Beispiel Überlastung.

Einige unserer Busknoten mit serieller Schnittstelle wie die modulare EX600-Serie haben ebenfalls einen Webserver onboard. Damit können z. B. bei Modulen mit analogen Ein- bzw. Ausgängen die Wertebereiche angepasst werden. Dabei ist anzumerken, dass auf das IO-Link-Master-Modul ebenfalls über den Webserver per Profinet bzw. Ethernet/IP zugegriffen werden kann, um die IO-Link-Daten verschiedener Ausführungen von Sensoren und Komponenten abzufragen. Die Fähigkeit, Ihre Ventile ohne Verwendung einer SPS zu steuern, ist ebenfalls entscheidend.

Darstellung: Systemkonfiguration IO-Link von SMC

 

Zahlreiche Vorteile
Wenn eine geeignete IIoT-Plattform vorhanden ist, generieren unsere Komponenten eine große Menge an Daten. Sie bieten unzählige Vorteile für die Anwender – wie intelligente Wartung oder Energieeinsparungen. Kurzum, alle Anwendungen können von unseren intelligenten Komponenten mit Funktionen für die Kommunikation über industrielle Protokolle profitieren.

Als ein nächster Schritt bei SMC Italien begonnen, Augmented-Reality-(AR)-Brillen zu verwenden, um dem Anwender bei der Durchführung von Aufgaben für Wartung oder Problemlösung mit Unterstützung eines SMC-Experten zu helfen. Wie Sie sehen, bemühen wir uns stets, unseren Kunden einfache, kostengünstige Lösungen mit einem Mehrwert bereitzustellen, die durch verbesserte Effizienz einen echten Unterschied bei Betriebsabläufen machen. Es ist Zeit für mehr Kommunikation.

Von Massimo Gazzaniga | Technical Support Engineer Mechatronics & Network Manager, SMC Italien

"Seit meiner Kindheit ist Elektrizität meine Leidenschaft, mit 8 Jahren bekam ich einen Schock, als ich versuchte, den Lichtschalter in meinem Schlafzimmer zu reparieren, und mit 12 Jahren arbeitete ich an den ersten kleinen Programme mit dem Commodore 64" – 25 Jahre Berufserfahrung in der Industrieautomation, Erstellung von SPS-Software und immer fasziniert von der Welt der Verdrahtung, der Prozesse, der Energie und der Kommunikationsprotokolle. Ein sehr nützliches Rüstzeug in dieser von Industrie 4.0 und Smart Factory geprägten Zeit. Massimo stellt sich all diesen Herausforderungenin der Mechatronik und im technischen Support für serielle Schnittstellengeräte bei SMC Italien.  Massimos Hobbys sind Laufen und Schwimmen und beim Spielen mit seiner Tochter Margherita selbst ab und an Kind zu sein.

Sie wollen auf dem Laufenden bleiben?

Melden Sie sich für unseren monatlichen Newsletter an und erhalten Sie diese und weitere Inhalte direkt in Ihre Mailbox.

 

Follow us

 

 

Nützliche Zusatzinfos

Drahtlos, nicht ratlos – die Zeit der Zweifel ist vorbei
Von Alejandro Molinero, Product Manager, SMC Spain
Read more 

Den Wechsel auf IO-Link leicht gemacht
Von Bruno Salami, Product Manager Electrical Axis & Fieldbus, SMC France
Read more 

Erfahren Sie mehr darüber, wo unsere Kunden unsere Produkte zum Leben erwecken