Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Kontrollierte Landwirtschaft – Lösungen für einen stabilen und zuverlässigen Betrieb

Automatisierungs- und Prozesssteuerungslösungen für einen zuverlässigen Betrieb in bestehenden CEA- und Vertikalfarmanlagen

Was ist kontrollierte Landwirtschaft (Controlled Environment Agriculture, CEA)?

Kontrollierte Landwirtschaft (CEA) bezeichnet einen modernen Ansatz für den Pflanzenanbau und die Pflanzenproduktion, bei dem Technologien eingesetzt werden, um die Wachstumsbedingungen in geschlossenen Anlagen wie Gewächshäusern, geschützten Anbauflächen, vertikalen Farmen und Wachstumskammern zu optimieren.

Durch die präzise Steuerung von Faktoren wie Licht, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Kohlendioxid und Nährstoffzufuhr bietet CEA verschiedene Vorteile, darunter einen ganzjährigen, gleichbleibenden Anbau bei geringerer Abhängigkeit von äußeren klimatischen Bedingungen. 

SMC bietet Automatisierungs- und Prozesssteuerungslösungen für CEA-Anlagen und Indoor-Landwirtschaftsumgebungen. Dazu gehören Anwendungen in der vertikalen Landwirtschaft und vertikalen Anbausystemen. Indem wir dazu beitragen, wichtige Wachstumsparameter zu stabilisieren und die Wiederholbarkeit zu verbessern, unterstützen wir kritische Prozesse mit lösungsorientierten Technologien in Systemen der kontrollierten Umweltlandwirtschaft und der vertikalen Anbautechnik.

Prozessautomatisierung und Steuerung für die kontrollierte Landwirtschaft

Die kontrollierte Landwirtschaft (Controlled Environment Agriculture, CEA) wächst rasant. Der Treiber ist dabei eine wachsende Weltbevölkerung und der steigende Bedarf an effizienter, nachhaltiger und bezahlbarer Lebensmittelproduktion.
Besonders dynamisch entwickelt sich die vertikale Landwirtschaft. Hier entscheiden präzise gesteuerte Prozesse über Ertrag und Qualität. Moderne Anlagen setzen deshalb konsequent auf Automatisierung: von der exakten Klimasteuerung bis hin zu robotergestützten Ernteprozessen.
SMC unterstützt diese Entwicklung mit leistungsfähigen Automatisierungs- und Steuerungslösungen. Sie sorgen für stabile Bedingungen, reproduzierbare Ergebnisse und einen wirtschaftlichen Betrieb – unabhängig von äußeren Einflüssen.

Automatisierungs und Steuerungslösungen zur Bewältigung betrieblicher Herausforderungen in der CEA

SMC adressiert zentrale betriebliche Herausforderungen in der kontrollierten Landwirtschaft mit durchdachten Lösungen für Automatisierung und Prozesssteuerung. Ziel ist es, kritische Parameter stabil zu halten, Prozesse reproduzierbar zu machen und einen zuverlässigen Dauerbetrieb sicherzustellen sowohl in vertikalen Landwirtschaftssystemen als auch in bestehenden Anlagen.
Instabiles Raumklima
Schwankungen bei Temperatur, Luftfeuchte und Luftströmung führen zu lokalen Klimazonen, die das Pflanzenwachstum beeinträchtigen.
SMC ermöglicht eine präzise Regelung von Luftströmung, Temperatur und Luftfeuchte im geschlossenen Kreislauf. So entstehen gleichmäßige Bedingungen in allen Anbaubereichen.
CO₂ und Gasmanagement
Ungenaue Dosierung oder ungleichmäßige Verteilung von Gasen mindern die Effizienz der Photosynthese.
SMC sorgt für eine kontrollierte Gasverteilung sowie zuverlässige Druckregelung und Absperrung. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige CO₂ Konzentration auf Pflanzenebene.
Genauigkeit bei Bewässerung und Nährstoffdosierung
Schwankender Durchfluss oder ungenaue Konzentrationen führen zu ungleichmäßigem Wachstum und unnötigem Ressourcenverbrauch.
SMC ermöglicht eine exakte Steuerung von Durchfluss, Druck und Dosierung. So wird die Versorgung der Pflanzen wiederholbar und effizient.
Hoher manueller Arbeitsaufwand
Viele Arbeitsschritte wie Pflanzen, Umpflanzen, Handhabung und Ernte sind oft repetitiv und personalintensiv.
SMC unterstützt Automatisierung und moderne Handhabungslösungen. Das reduziert den Aufwand und erhöht gleichzeitig die Prozessqualität.
Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
Hohe Luftfeuchte und Temperaturschwankungen beschleunigen Verschleiß und führen zu Ausfällen.
SMC bietet robuste Komponenten, die für solche Bedingungen ausgelegt sind. Das erhöht die Anlagenverfügbarkeit und reduziert Stillstandszeiten.
Eingeschränkte Prozesstransparenz
Ohne kontinuierliche Daten bleiben Abweichungen oft lange unentdeckt.
SMC integriert Sensorik und industrielle Kommunikationslösungen für eine lückenlose Überwachung. Kritische Parameter werden in Echtzeit sichtbar und steuerbar.

 

Prozessorientierte Lösungen für die kontrollierte Landwirtschaft

Erfahren Sie, wie SMC den Einsatz von CEA unterstützt

Häufig gestellte Fragen

Was sind die Vorteile der kontrollierten Landwirtschaft?

Die Vorteile bestehen darin, dass die kontrollierte Landwirtschaft den Erzeugern hilft, durch präzise Steuerung von Licht, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO₂ und Nährstoffzufuhr stabile Bedingungen für einen ganzjährigen, gleichbleibenden Anbau zu ermöglichen und die Abhängigkeit von äußeren klimatischen Bedingungen verringert.

Was ist vertikale Landwirtschaft?

Vertikale Landwirtschaft ist eine Form der kontrollierten Umweltlandwirtschaft (CEA), bei der Pflanzen in vertikal übereinander angeordneten Ebenen in Innenräumen unter Einsatz von künstlicher Beleuchtung und Klimatisierung angebaut werden. Sie ermöglicht eine ganzjährige Nahrungsmittelproduktion bei geringerem Land-, Wasser- und Ressourcenverbrauch.

Was versteht man unter geschützter Kultur?

Unter geschützter Kultur versteht man den Anbau von Pflanzen in geschlossenen oder überdachten Anlagen, wie beispielsweise Gewächshäusern, in denen wichtige Umweltfaktoren präziser gesteuert werden können als im Freilandanbau. Im Rahmen der kontrollierten Landwirtschaft (Controlled Environment Agriculture, CEA) sorgt die geschützte Kultur für stabile Anbaubedingungen, indem sie den Erzeugern hilft, Parameter wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Licht, CO₂ und Nährstoffzufuhr zu steuern, um die Konsistenz zu verbessern und die Abhängigkeit von äußeren klimatischen Bedingungen zu verringern.

Wie kann ich die Umgebungsbedingungen stabil halten?

Die Aufrechterhaltung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftzirkulation ist entscheidend. Automatisierungs- und Überwachungssysteme, wie sie beispielsweise von SMC angeboten werden, tragen dazu bei, die Bedingungen in vertikalen Anbausystemen und anderen landwirtschaftlichen Innenräumen konstant und zuverlässig zu halten.

Wie lässt sich die Zuverlässigkeit der Anlagen in anspruchsvollen Umgebungen verbessern?

Der Einsatz sensorgesteuerter Regelungen und intelligenter Dosierungssysteme trägt dazu bei, eine präzise Wasser- und Nährstoffzufuhr sicherzustellen und Verschwendung bei Anwendungen der kontrollierten Landwirtschaft zu reduzieren.

Vertrauen Sie SMC und übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre kontrollierte Landwirtschaft

SMC ist ein weltweit führender Anbieter von Automatisierungslösungen. Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen setzen auf SMC, wenn es um Präzision, Sicherheit und langfristige Zuverlässigkeit geht.
Auch in der kontrollierten Landwirtschaft unterstützt SMC Betreiber dabei, ihre Prozesse stabiler, effizienter und wirtschaftlicher zu gestalten. Von der präzisen Steuerung der Umgebungsbedingungen über die Automatisierung zentraler Anbauprozesse bis zur Optimierung des Materialflusses schafft SMC die technische Grundlage für eine konstante und hochwertige Produktion.
Sensorik, Steuerungstechnik und Automatisierungslösungen greifen dabei nahtlos ineinander. So lassen sich kritische Parameter kontinuierlich überwachen, Abweichungen frühzeitig erkennen und Prozesse gezielt verbessern. Das erhöht die Betriebssicherheit, reduziert manuelle Eingriffe und hilft, Ressourcen effizient einzusetzen.
Ob neue Anlage, vertikales Anbausystem oder bestehende CEA Infrastruktur: SMC begleitet Sie bei der Auswahl, Auslegung und Integration der passenden Lösungen.
Sprechen Sie mit unseren Experten. Gemeinsam entwickeln wir ein Automatisierungskonzept, das zu Ihrer Anlage, Ihren Prozessen und Ihren Produktionszielen passt.