Yeni SMC VPX400 Serisi Emniyet Egzoz Vanası Makine Güvenliğini ve Verimliliğini Artırır
SMC, endüstriyel pnömatik sistemlerde havanın hızlı bir şekilde dışarı atılmasını ve üstün güvenliğin sağlanmasını sağlamak üzere tasarlanmış VPX400 Serisi Emniyet Egzoz Vanasını piyasaya sürdü. Acil durdurma senaryoları için ideal olan VPX400, kalan havanın hızlı bir şekilde uzaklaştırılmasını sağlayarak depolanan pnömatik enerjiyle ilişkili riskleri azaltır ve operatörler için güvenliği artırır.
Acil durdurma durumlarında, VPX400 valfin ikincil tarafındaki havayı hızla boşaltır ve pnömatik enerjinin bağlı ekipmandan güvenli bir şekilde çıkarılmasını sağlar. Valfin ikili yedeklilik sistemi, bir valfin arızalanması gibi olası olmayan bir durumda bile işlevselliğin devam etmesini sağlar ve bu da onu, artık hava basıncından kaynaklanan risklerin belirlendiği uygulamalarda güvenilir bir güvenlik çözümü haline getirir.
VPX400, işlevsel güvenlik için Kategori 3 ve 4 gerekliliklerini karşılayarak ISO 13849-1 ile tamamen uyumludur. Bu, müşterilerin ihtiyaç duyulan bileşen sayısını azaltarak güvenlik kontrol sistemlerini basitleştirmelerine olanak tanır. Valf önceden sertifikalandırılmıştır ve üreticiler için entegrasyon sürecini kolaylaştırır.
Kompakt, Verimli ve Modüler
Küçük ayak izine rağmen, VPX400 etkileyici bir performans sunar. Büyük egzoz akış kapasitesi, hızlı bir şekilde enerji kesilmesini sağlayarak, duruş süresini önemli ölçüde azaltır ve operasyonel güvenliği artırır. Vana ayrıca, makineler ilk çalıştırıldığında ani pnömatik aktüatör hareketlerini önleyen yumuşak bir başlatma işlevi de içerir ve operatörler veya makinelere verilen zarar riskini azaltır.
Modüler entegrasyon için tasarlanan VPX400, SMC'nin AC-D Serisi hava hazırlama ekipmanıyla sorunsuz bir şekilde eşleşerek montaj süresini ve kurulum alanını en aza indirir. Vananın diğer hava hazırlama bileşenleriyle uyumluluğu, ek bağlantı parçaları ve borulara olan ihtiyacı azaltır, montaj sürecini kolaylaştırır ve sızıntı olasılığını azaltır.
Gelişmiş Güvenlik için Kullanıcı Dostu Özellikler
Teknik avantajlarına ek olarak, VPX400, vananın çalışma durumu hakkında anında görsel geri bildirim sağlayan yerel bir LED durum göstergesi ile donatılmıştır. Bu, arızaların hızlı bir şekilde tanımlanmasını, sorun gidermenin basitleştirilmesini ve kesinti süresinin azaltılmasını sağlar. Dahası, VPX400'ün düşük güç tüketimi (dahili vana kanalı başına sadece 0,2 Watt) minimum enerji kullanımını garanti ederek hem maliyet verimliliğini hem de sürdürülebilirlik çabalarını destekler.
Zorlu Ortamlar İçin Tasarlandı
IP65'e kadar koruma sağlayan VPX400, zorlu ortamlara dayanacak şekilde üretilmiştir. Tozlu veya ıslak koşullarda olsun, vana doğrudan makineye monte edilebilecek kadar dayanıklıdır ve ek muhafazalara olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Ayrıca, vananın M12 güç konektörü kurulumu basitleştirir, kablolama hataları riskini azaltır ve değerli kurulum süresinden tasarruf sağlar.
SMC'nin VPX400 Serisi Emniyet Egzoz Vanası, mevcut sistemlerle sorunsuz bir şekilde entegre olan, çok çeşitli endüstriyel uygulamalarda hem güvenliği hem de operasyonel verimliliği artıran kapsamlı ve güvenilir bir çözümdür.
Dijital kataloğumuzda SMC'nin VPX400'ü hakkında daha fazla bilgi edinin.
16 May 2025