Sürdürülebilir Üretim İçin Enerji Maliyetlerini Azaltmak Elzemdir
Endüstriyel üretimde yüksek enerji maliyetleri kaçınılmaz olmak zorunda değil. Mevcut sistemleri optimize ederek, yeni ekipman yatırımı yapmadan; önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlanabilir. Bir vaka çalışmasında, sadece basınçlı hava sistemlerimizdeki basıncı hassas şekilde ayarlayarak enerji tüketimini %28 oranında azaltmayı başardık. Bu yaklaşım, enerji tasarrufunun; yüksek maliyete sebebiyet veren makine yükseltmelerine gerek kalmadan da sağlanabileceğini göstermektedir.
Petr Čečák - Özel Hizmetler, SMC Çekya
TEMMUZ 2025
Neden Daha Fazla Basınç, Daha Fazla Sorun Demek?
Pek çok endüstriyel ortamda, pnömatik sistemlerin çalışma basıncı genellikle ihtiyaçtan duyulan değerin üzerinde olacak şekilde ayarlanmıştır. Her ne kadar 7,5 bar yaygın bir standart olsa da, bu genellikle kompresörde gereksiz enerji tüketimine yol açar. SMC verilerine göre, basıncın sadece 1 bar azaltılması, %8’e varan enerji tasarrufu sağlayabilir. Yüksek hava basıncını korumak, basınçlı hava için daha yüksek enerji maliyetleri anlamına gelir ve bu durum operasyonel verimliliği önemli ölçüde etkiler.
Çözümümüz basitti: Tüm tesiste basıncı daha etkili bir düzeye ayarlamak.

Basıncı Adım Adım Optimize Etmek: Risksiz Kontrollü Süreç
Basınç optimizasyonunda sistemli ve güvenli bir yaklaşımla ilerledik. Altı aylık bir süre boyunca, besleme basıncı kademeli olarak her seferinde 0,1 bar azaltıldı. Bu kontrollü süreç sayesinde, sistemin kararlılığını izleme ve üretim üzerinde olumsuz bir etki oluşmadığından emin olma imkânı sağlandı. Ayrıca, hava sisteminin belirli bölgelerinde stratejik olarak yerleştirilen basınç yükselticiler (booster) sayesinde yalnızca ihtiyaç duyulan alanlarda lokal basınç artışı sağladık. Bu sayede daha yüksek hava basıncı gerektiren uygulamalarda (örneğin vakum sistemleri, üfleyiciler ve bazı aktüatörler) performans korunurken, genel sistem basıncını düşürmek mümkün oldu.
Sonuçlar: Daha Az Enerji Tüketimi, Daha Yüksek Verim
Optimizasyon tamamlandığında ortaya çıkan tablo şuydu:
- Çalışma Basıncı: İlk çalışma basıncı 7,5 bar idi. Yapılan azaltmanın ardından basınç 6,0 bar seviyesine optimize edildi; bu da 1,5 bar’lık bir düşüş anlamına geliyor.
- Enerji Tüketimi: Optimizasyon öncesinde, 1 m³ basınçlı hava üretmek için gereken enerji 0,121 kWh idi. Optimizasyon sonrasında bu değer 0,087 kWh’ye düştü ve bu da enerji tüketiminde %28’lik bir azalma anlamına geliyor.
- Ekipman Değişikliğine Gerek Kalmadı: Diğer yöntemlerin çoğu makine değişiklikleri veya yeni ekipman gerektirirken, bizim çözümümüzde mevcut makinelerde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Optimizasyon, basınç seviyelerinin ayarlanmasına ve hava sistemi verimliliğinin artırılmasına odaklandı.
- Verimlilik Üzerindeki Etkisi: Optimizasyon süreci boyunca, makine performansında veya verimlilikte herhangi bir azalma gözlemlenmedi.
Bu enerji tasarrufları, sadece işletme maliyetlerini azaltmakla kalmadı; aynı zamanda sistem bileşenlerinin ömrünü uzattı, kaçak kayıplarını azalttı ve genel operasyonel kararlılığı artırdı. Ayrıca, basınç düşürme operatör güvenliği açısından da iyileştirmeler sağlayabilmektedir.
Neden Bu Yöntem Etkili? Çünkü Enerji Optimizasyonu Hem İşletme Hem Çevre Açısından Kazançlı
Basınçlı hava, imalatta en çok enerji harcayan yardımcı hizmetlerden biridir. Sadece Avrupa’da, basınçlı hava üretimi için yılda yaklaşık 87 TWh elektrik tüketilmekte ve bu da 84.000 kiloton CO₂ emisyonuna yol açmaktadır. Buna rağmen, birçok sistem gereksiz derecede yüksek basınç seviyelerinde çalışmaya devam etmekte ve bu da aşırı enerji tüketimine neden olmaktadır. Hava basıncını optimize ederek, enerji kullanımını ve karbon emisyonlarını önemli ölçüde azaltabilir, böylece hem finansal hem de çevresel faydalar sağlayabiliriz.
Pnömatik Sistemlerde Hava Basıncının Düşürülmesinin Avantajları
- Enerji Tasarrufu: Basınç 1 bar düşürüldüğünde, enerji tüketiminde %8’e kadar tasarruf sağlanabilir.
- Daha Düşük İşletme Maliyetleri: Enerji tüketimindeki anlık azalma, operasyonel maliyetlerde doğrudan düşüş sağlar.
- Daha Uzun Ekipman Ömrü:: Uygun basınç ayarı, parçaların yıpranmasını minimize ederek hizmet ömrünü artırır.
- Daha Az CO₂ Emisyonu: Azalan enerji tüketimi, sera gazı emisyonlarının azalmasına yol açar.
- Artan Kararlılık ve Güvenlik: Düşürülen basınç, daha az kaçak sorununa ve daha stabil bir işletme sağlar.
Başlangıç Rehberi: Test Edilmiş Basınç Optimizasyonu Yöntemi
Sisteminizi optimize etmeye başlamanız için aşağıdaki yöntem izlenebilir:
- Güncel Tüketim Analizi: Mevcut basınç, akış oranları ve giriş verilerini inceleyin.
- Basıncın Kademeli Olarak Düşürülmesi: Sistem kararlılığını sağlamak için basıncı küçük adımlarla (örneğin, 0,1 bar) düşürün.
- Yardımcı Teknolojilerden Yararlanın: Lokal yüksek basınç ihtiyaçları için basınç artırıcılar ve hava tanklarını devreye alın.
- Takip Et ve Ayarla: Sistem performansı ve kalitesini kesintisiz gözlemleyerek istenen sonuçların elde edilmesini sağlayın.
- Standartları Yeniden Belirleyin: Düşük basınçları destekleyen ekipmanları tercih ederek yeni basınç standartları oluşturun.
İhtiyaçlar belirlendikten sonra makinelerin ayrı ayrı optimizasyonu
SMC, optimizasyon süreci boyunca; ilk ölçüm ve sistem tasarımından uygulama ve sürekli eğitime kadar kapsamlı destek sunar.
Sık Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri
“Makinelerimiz yüksek basınca göre tasarlandı.” Ancak birçok modern makine, 4 bar gibi düşük basınç seviyelerinde bile etkili performans gösterir.
“Belirli uygulamalar yüksek basınç gerektiriyor.” Basınç artırıcılar, sistemin genel basıncını değiştirmeden, lokal olarak basıncı yükseltmeyi sağlar.
“Bu maliyetli ve karmaşık olacaktır.” Basıncı düşürmek, yeni makinelere yatırım yapmaktan genellikle çok daha ekonomiktir ve mevcut ekipmanları değiştirmeden yapılabilir.
SMC VBA serisi basınç yükselticiler
Daha Düşük Basıncın Gücünü Kullanarak Maksimum Tasarruf Elde Edin
7,5 bardan 6,0 bara basıncın düşürülmesinin sonuçları açıktı: verimlilikten ödün vermeden %28 enerji tasarrufu sağlandı. Bu basit ama etkili optimizasyon, operasyonel verimliliğiniz üzerinde büyük bir etki yaratabilir. Maliyetlerinizi nasıl azaltabileceğinizi ve enerji verimliliğinizi nasıl artırabileceğinizi öğrenmek isterseniz, bugün bizimle iletişime geçin. Uzmanlarımız, basınçlı hava sisteminizi optimize etmenize ve gerçek tasarruflar elde etmenize yardımcı olabilir.
SMC – 4 bar ile uyumlu. Sürdürülebilir bir geleceğe adım atın. Change the pressure to change the future.