Kompakt SMC iyonlaştırıcı entegre valf sunar
Küresel otomasyon uzmanı SMC'nin yeni IZS51 serisi çubuk tipi iyonlaştırıcısı ile makine üreticileri ve son kullanıcılar, tam entegre valf ünitesi seçeneğiyle kompakt bir cihaz kullanarak hızlı statik yük nötralizasyonunun keyfini çıkarabilirler. Kombine iyonlaştırıcı/valf, bekleme modunda sıfır akış tüketiminin yanı sıra alan ve kablolamada daha da fazla tasarruf anlamına gelir.
İyonlaştırıcılar olgun bir teknoloji olsa da, hala inovasyon için yer var. Yeni SMC IZS51 serisi çubuk tipi iyonlaştırıcı, entegre bir valf ünitesi seçeneği sunarak öncülük ediyor. Geleneksel iyonlaştırıcılar, iyon üretimini ve hava beslemesini durdurmak için ayrı bir valf gerektirir, bu da ekstra yer kaplar ve ek kablolama gerektirir. SMC, IZS51'i entegre iki portlu bir valf ile sunarak makine üreticileri ve tesis mühendisleri için bu sorunu çözdü.
IZS51 iyonlaştırıcı kullanıcıları için bir diğer gelişme de IO-Link uyumluluğudur. Artık iyon dengesini izlemek ve IO-Link döngüsel verilerini kullanarak cihaz arızalarını tespit etmek mümkün ve bu da önleyici bakım stratejilerine geçişi kolaylaştırıyor. IO-Link iletişimi ayrıca kullanıcıların parametreleri uzaktan ve hızlı bir şekilde ayarlamasına olanak tanır.
Kullanım kolaylığı temasını sürdüren SMC'nin entegre çubuk tipi iyonlaştırıcısı, kurulum rutinleri sırasında hataları ve zamanı azaltmaya yardımcı olurken aynı zamanda tek bakışta durum izleme için bir LCD ekran sunar. Geliştirilmiş kullanıcı arayüzü, bakım gereksinimleri veya çıkış sinyallerinin doğrulanması gibi temel işlevlerin kontrol edilmesini kolaylaştırır.
Küçülmenin olumlu yönleri
SMC IZS51 iyonlaştırıcının düz profili, mevcut modele kıyasla hem yükseklik hem de genişlik boyutlarında bir azalma sunar. Sadece 70 x 28 mm olması, dar alanlarda daha kolay kurulum sağlaması büyük bir avantajdır. Ayrıca, elektrik kablolarını (M12 konnektörü) ve hava borusunu aynı tarafa yapılandırma olanağı, kurulum sırasında tıkanıklıkların önlenmesine yardımcı olur.
Yeni bir kartuş tasarımı, dikkate değer bir avantaj daha sağlar. Havayı yayıcının etrafında yoğunlaştırarak (yayıcı kirliliğini azaltmak için) ve iyon iletimi için yardımcı hava kullanarak, fabrikalar bakım saatlerini azaltabilir. Kısacası, bu yenilikçi konsept, yayıcıyı temiz tutarak hızlı deşarj sürelerinin korunmasına yardımcı olur. Bir bakım algılama işlevi, üç algılama seviyesi seçeneğiyle yayıcı kirliliğini sürekli olarak izler.
Hızla
SMC IZS51 performans açısından da beklentileri karşılıyor. Yayıcı ucu etrafındaki optimize edilmiş hava akışı, önceki nesil modele kıyasla iyon transfer verimliliğini artırıyor. Koşullara, hedef nesneye ve kurulum mesafesine bağlı olarak IZS51, statik nötrleştirmeyi sadece 0,1 saniyede gerçekleştirebiliyor; bu da SMC'nin mevcut çözümünden yaklaşık %14 daha hızlı.
Plastik ve yarı iletken gibi endüstriler, parça taşıma/besleme, montaj, kalıplama, biçimlendirme ve dönüştürme gibi süreçleri etkileyen statik yükten büyük ölçüde etkileniyor. İyonlaştırıcılarının boyut, kurulum kolaylığı, iletişim yetenekleri, bakım kolaylığı ve hız gibi ölçütlerde beklentileri karşıladığından emin olmak isteyenler için yeni SMC IZS51 entegre çubuk tipi iyonlaştırıcı incelemeye dayanıyor.
Dijital kataloğumuzda SMC'nin PSH'si hakkında daha fazla bilgi edinin.
1 Mar 2025