SMC presenta il nuovo sistema wireless compatto serie EXW1
SMC presenta il nuovo sistema wireless compatto della serie EXW1 con un campo di comunicazione aumentato fino a 100 m. Simile per tecnologia all'attuale EX600-W, il modello EXW1 è più piccolo, più leggero, compatibile con i bus di campo e con caratteristiche migliorate che aumentano l'attuale gamma di prodotti.
SMC ha sviluppato l'esclusivo sistema in bus di campo wireless come soluzione comprovata in risposta alle esigenze delle moderne linee di produzione, che richiedono grande mobilità e libertà di movimento tra l'uso crescente di robot e altre apparecchiature dove le soluzioni cablate diventano un incubo. La nuova serie EXW1 incorpora ulteriori innovazioni in risposta ai feedback ricevuti dai clienti sul modello EX600-W. Porta avanti il concetto di sistema in bus di campo wireless decentralizzato, offrendo una velocità di trasmissione fino a 1 Mbps (250 kbps nel caso dell'EX600-W) e consentendo di collegare fino a 880 ingressi/880 uscite a una base, senza dover utilizzare cavi di comunicazione. Le dimensioni di entrambe le unità base e remote della serie EXW1 sono state ridotte dell'86% in termini di volume e dell'83% in termini di peso, rispetto al modello modulare EX600-W. L'EXW1 è un sistema di segnali I/O che può essere utilizzato in combinazione con EX600-W, offrendo così una maggiore flessibilità che consente di aggiungere manifold di elettrovalvole e moduli master IO-Link per soddisfare le varie esigenze delle applicazioni.
Comunicazione affidabile
Come l'EX600-W, anche l'EXW1 offre una comunicazione stabile e sicura, ma un campo di comunicazione esteso fino a 100 m, che facilita il collegamento con un'ampia gamma di dispositivi di ingresso/uscita sparsi per lo stabilimento. Come il modello precedente, anche l'EXW1 trasmette attraverso la propagazione delle onde radio nella banda di alta frequenza ISM a 2,4 GHz, una banda non commerciale riservata a scopi industriali, scentifici e medici. Utilizza le funzioni di frequency hopping (FH) e di selezione del canale di frequenza (FCS), che impediscono le interferenze di altri dispositivi wireless, oltre alla crittografia dei dati che evita l'accesso non autorizzato dall'esterno. Grazie alla possibilità di aggiungere un'antenna esterna (IP67), l'unità base/remote wireless può essere installata anche in un contenitore schermato da metallo o in un pannello/quadro di controllo in un ambiente gravoso o polveroso, senza compromettere il campo di comunicazione o le prestazioni. Grazie alla sua compattezza e leggerezza, EXW1 è particolarmente adatto al montaggio su strutture di presa o parti mobili di robot. Con una migliore velocità di comunicazione, tempi di risposta e capacità di trasmissione dei dati, l'EXW1 è estremamente adattabile a tutti i settori industriali e a tutte le apparecchiature, rispondendo alle crescenti esigenze dei progettisti di apparecchiature e dei tecnici di produzione e manutenzione. EXW1 può essere ampiamente utilizzato in qualsiasi settore industriale che abbia la flessibilità di comunicare con varie reti e le versioni compatibili con IO-Link aggiungono una capacità di comunicazione ancora maggiore.
Il sistema in bus di campo wireless di SMC risolve i problemi associati ai cavi nelle parti mobili dei macchinari, come le tavole rotanti o i bracci robotici per il cambio utensili. Queste includono l'elevato rischio di danneggiamento/disconnessione dei cavi nelle parti in movimento, le complicazioni derivanti dall'eccessivo cablaggio, la mancanza di spazio e la scarsità di personale specializzato per la risoluzione dei problemi. La conseguente perdita di comunicazione dovuta a cavi rotti o scollegati non solo porta a una perdita di produttività, ma costa anche tempo e risorse per la sostituzione dei cavi e per ripristinare tutte le connessioni.
Il sistema wireless decentralizzato consente di mantenere la produttività senza interruzioni e di risparmiare denaro grazie alla riduzione di cablaggi, connettori e altre apparecchiature ausiliarie, come i giunti rotanti. Anche se nella stessa area di comunicazione sono in uso più unità base wireless, come nel caso dell'automazione di fabbrica, ogni base wireless è in grado di comunicare efficacemente con le unità remote a cui è abbinato.
In sintesi, EXW1 offre le seguenti caratteristiche:
- Compattezza e leggerezza
- Maggiore campo di comunicazione
- Antenna esterna
- Tempo di risposta di comunicazione più rapido
- Può essere utilizzato in combinazione con i modelli EX600-W già esistenti
1-nov-2022