¿Cuántos costes energéticos permanecen ocultos cuando nadie cuestiona cómo se consume el aire comprimido? La experiencia de nuestra planta de Vyškov demuestra cómo los principios de 4BAR factory permiten ganar visibilidad sobre el consumo, optimizar su uso e identificar nuevas oportunidades de eficiencia industrial.
Por Mário Jakubec, Facility and Development Manager, SMC República Checa
NOVIEMBRE 2026
El aire comprimido es uno de los 4 recursos energéticos más importantes en cualquier planta de producción. Sin embargo, en muchas fábricas sigue siendo una de las utilidades menos visibles y analizadas. En un contexto en el que la digitalización industrial, la eficiencia energética y la toma de decisiones basada en datos son factores clave para la competitividad, disponer de información precisa sobre su consumo se ha convertido en una necesidad estratégica.
Con esta visión, SMC está impulsando el concepto 4BAR factory, una iniciativa que combina monitorización, conectividad, análisis de datos y conocimiento aplicado para transformar la gestión del aire comprimido en una fuente de eficiencia y competitividad industrial. Más allá de la reducción de presión, el objetivo es optimizar de forma integral cómo se genera, distribuye y consume el aire comprimido. Cuando estos principios se aplican de manera conjunta, los fabricantes pueden alcanzar ahorros energéticos de hasta un 50%, además de mejorar la estabilidad operativa y reducir su huella ambiental.
De hecho, la metodología 4BAR factory se está aplicando en distintas instalaciones productivas de SMC. En nuestra planta central de producción europea de Vyškov (República Checa), hemos puesto en marcha este enfoque en un entorno real de fabricación para comprender mejor cómo se utiliza el aire comprimido, dónde se producen pérdidas y qué oportunidades existen para mejorar la eficiencia.
Planta de producción de SMC en Vyškov, República Checa
Combinando medición, análisis y optimización continua, hemos transformado el consumo de aire comprimido en datos visibles y cuantificables. Una información clave para tomar decisiones basadas en evidencias y avanzar hacia una producción más eficiente, sostenible y competitiva.
¿Qué implica el camino hacia una 4BAR factory?
El concepto 4BAR factory suele asociarse a la reducción de presión. Sin embargo, su alcance va mucho más allá.
Uno de los primeros objetivos es identificar qué máquinas podían operar de forma fiable a 0,4 MPa (4 bar), qué aplicaciones requerían soluciones específicas, como multiplicadores de presión que permiten incrementar la presión únicamente donde es necesario y cuáles todavía no estaban preparadas para dar este paso.
Medir antes de mejorar
Siguiendo el principio de "datos antes que suposiciones", el primer paso consistió en obtener una visión clara y objetiva de cómo se estaba utilizando el aire comprimido en toda la planta.
Para ello, seleccionamos 70 máquinas con mayor potencial de análisis y mejora. Actualmente, 54 equipos disponen de sistemas de monitorización instalados, lo que proporciona visibilidad sobre el 77 % de los equipos incluidos en esta fase del proyecto.
La información recopilada permite comparar consumos, detectar desviaciones y verificar si las presiones de trabajo son adecuadas para cada aplicación. Pero, sobre todo, nos proporciona una base sólida para tomar decisiones fundamentadas en datos reales.
Una arquitectura de monitorización escalable
A medida que aumentó la cobertura de monitorización, incorporamos comunicaciones inalámbricas para simplificar el despliegue en el taller de mecanizado.
Frente a una instalación convencional cableada, esta solución evitó la instalación de aproximadamente 4.000 metros de cableado, reduciendo los costes de implementación en torno a 10.000 € y ahorrando cerca de 128 horas de trabajo de instalación.
El resultado es una arquitectura de monitorización escalable que puede ampliarse fácilmente sin interferir en la actividad productiva y resiliente a cambios de layout futuros.
Air Management System: convertir los datos en acción
Además de impulsar la mejora continua, la monitorización permanente aporta una ventaja adicional: permite identificar anomalías de forma inmediata.
En la planta de Vyškov, nuestro Air Management System detectó un incremento de siete veces en el consumo de aire comprimido de una máquina CNC. Gracias al análisis de los datos disponibles, el equipo identificó rápidamente la causa: una válvula de alimentación que requería mantenimiento.
La incidencia se resolvió en aproximadamente una hora, evitando pérdidas de aire comprimido que podrían haber pasado desapercibidas durante mucho más tiempo.
Este caso pone de manifiesto una de las grandes fortalezas de 4BAR factory: transformar el aire comprimido de un recurso invisible en un activo medible, controlable y optimizable.
Menor presión, mismo rendimiento
En muchas instalaciones industriales es habitual trabajar con presiones superiores a las realmente necesarias. Cada bar adicional implica un mayor esfuerzo para la sala de compresores, un incremento del consumo energético y unos costes operativos más elevados.
Gracias al análisis de los datos obtenidos durante la fase de monitorización, pudimos determinar la presión mínima necesaria para garantizar un funcionamiento fiable. Los resultados mostraron que 52 de las 70 máquinas analizadas podían operar por debajo de 0,5 MPa, lo que representa el 74 % de los equipos evaluados.
Uno de los ejemplos más significativos fue el de los centros de mecanizado destinados a la fabricación de actuadores neumáticos de la serie MB de SMC. El análisis confirmó que era posible mantener el rendimiento del proceso trabajando entre 0,4 y 0,5 MPa, frente a los 0,6 MPa originales, reduciendo el consumo de aire comprimido hasta en un 25 %.
La conclusión es clara: la presión de trabajo debe definirse en función de las necesidades reales del proceso y no por inercia, hábitos históricos o márgenes excesivos de seguridad.
Los datos del análisis se recopilaron durante el funcionamiento normal de la máquina
Eliminar consumos innecesarios durante los periodos de inactividad
Los datos también revelaron consumos de aire comprimido cuando determinados equipos no estaban produciendo.
En varias máquinas CNC, el suministro de aire permanecía activo incluso durante periodos de parada. Para solucionarlo, se implementó una válvula de corte automática que aísla el suministro cuando la máquina no está en funcionamiento.
Esta optimización permitió reducir el consumo en aproximadamente 75.000 m³ de aire comprimido al año.
Se detectó una situación similar en otro equipo donde una función de soplado permanecía activa de forma continua, independientemente del estado de la máquina. Al vincular esta función directamente a la secuencia de trabajo, el aire comprimido solo se consume cuando realmente es necesario, generando un ahorro adicional cercano a 108.800 m³ anuales.
Estos ejemplos demuestran la importancia de analizar no solo cómo se utiliza el aire comprimido durante la producción, sino también cómo se consume cuando no se está produciendo.
Diseñar pensando en los 4 bar
La iniciativa no se limita a optimizar los equipos existentes. En Vyškov ya se establece una presión de trabajo de 0,4 MPa como requisito para nuevas máquinas, garantizando que las futuras inversiones estén alineadas con los principios de 4BAR factory desde su diseño.
Convertir la experiencia en evidencia
Muchos de los retos abordados en la planta de Vyškov son los mismos a los que se enfrentan cada día fabricantes de todo el mundo.
Aplicar los principios de 4BAR factory en nuestras propias instalaciones nos permite adquirir experiencia práctica en condiciones reales de producción, validar soluciones y comprender de primera mano las oportunidades y desafíos que existen en la gestión del aire comprimido.
La experiencia de Vyškov con la metodología 4BAR factory demuestra que los ahorros sostenibles no siempre requieren grandes inversiones. En muchos casos, la clave está en medir, analizar y mejorar de forma continua. Por eso, cada avance logrado en nuestros entornos de fabricación se convierte en conocimiento contrastado que puede trasladarse a nuevas aplicaciones industriales con mayores garantías y menor incertidumbre.
Esa es la visión de 4BAR factory: convertir el aire comprimido en una palanca estratégica capaz de generar ahorros energéticos de hasta un 50%, reducir las emisiones asociadas a la producción y reforzar la competitividad industrial a largo plazo.
Cuestionar cada bar de aire comprimido es, en realidad, una forma de cuestionar cómo se consume la energía. Y ahí es donde empieza la transformación.
¿Y si tu proyecto fuera el próximo protagonista del Certamen de sostenibilidad SMC 4BAR factory?
Monitorizar. Analizar. Optimizar. Son los principios que han guiado la experiencia de Vyškov y los mismos que están detrás de muchos proyectos de sostenibilidad desarrollados cada día en la industria.
El Certamen de Sostenibilidad SMC 4BAR factory pone en valor y reconoce proyectos que transforman la monitorización, el análisis y la mejora continua en avances medibles para la sostenibilidad industrial.
Si tu organización está impulsando proyectos de mejora energética, optimización del aire comprimido, digitalización, descarbonización o eficiencia de procesos, queremos conocer vuestra experiencia y dar visibilidad a los resultados que estáis logrando.
Porque las mejores ideas para transformar la industria están en las fábricas, en los equipos y en los proyectos que demuestran, día a día, que es posible producir más con menos recursos.
Presenta tu candidatura y comparte tu experiencia: