SMC'nin görünürlüğü artırmak, basınçlı hava kullanımını optimize etmek ve verimlilik için yeni fırsatlar keşfetmek adına 4BAR fabrika konseptini nasıl uyguladığını keşfedin.
Mário Jakubec,Tesis ve Geliştirme Müdürü, SMC Czech Republic
EYLÜL 2026
Basınçlı hava, bir üretim tesisindeki en önemli altyapı bileşenlerinden biri olmasına rağmen, üretim süreçleri, makine performansı veya enerji tüketimi kadar nadiren sorgulanır. 4BAR fabrika ilkeleri, seçilen SMC üretim tesislerinde hali hazırda uygulanmaktadır. SMC'nin Çek Cumhuriyeti Vyškov'daki Avrupa merkezi üretim tesisinde, basınçlı havanın nasıl kullanıldığını, kayıpların nerede meydana geldiğini ve ne tür iyileştirme fırsatlarının bulunduğunu daha iyi anlamak için bu yaklaşımı kendi üretim ortamımızda uyguladık.
SMC'nin Çek Cumhuriyeti'nin Vyškov kentindeki üretim tesisi
Ölçüm, analiz ve sürekli optimizasyonu bir araya getirerek basınçlı hava tüketimini görünür, ölçülebilir verilere dönüştürdük ve bu içgörüleri daha verimli fabrika operasyonlarını desteklemek için kullandık.
4BAR fabrikasına giden yolculuk neleri kapsıyor?
4BAR fabrika konsepti genellikle basınç düşürme ile ilişkilendirilir. Ancak bu yaklaşım, yalnızca basıncı düşürmenin çok daha ötesine geçer.
İlk hedeflerden biri; hangi makinelerin 0,4 MPa (4 bar) basınçta güvenle çalışabileceğini, hangi uygulamaların basınç takviye cihazları (pressure booster) gibi ek destek teknolojilerine ihtiyaç duyduğunu ve hangilerinin henüz dönüşüme hazır olmadığını anlamaktı.
İyileştirmeden önce ölçüm yapmak
"Varsayımlar yerine veriler" ilkesinden yola çıkarak atılan ilk adım, basınçlı havanın fabrika genelinde nasıl kullanıldığına dair net bir anlayış geliştirmek oldu.
Bunu gerçekleştirmek için analiz ve iyileştirme potansiyeli en yüksek 70 makine belirlendi. Şu anda bunların 54'üne izleme ekipmanları kurulmaktadır. Bu sayede projenin bu aşamasına dahil edilen ekipmanların %77'sinde görünürlük sağlandı.
Toplanan veriler, teknisyenlerimizin tüketim seviyelerini karşılaştırmasına, sapmaları tespit etmesine ve çalışma basınçlarının her bir uygulama için uygun olup olmadığını doğrulamasına olanak tanıdı. En önemlisi bu çalışma, varsayımlara değil gerçeklere dayalı kararlar almak için gereken bilgiyi sağladı.
Ölçeklenebilir izleme mimarisi
İzleme kapsamı arttıkça, makine atölyesi genelinde kurulumu kolaylaştırmak adına kablosuz iletişim benimsendi.
Geleneksel kablolu kurulumla karşılaştırıldığında bu çözüm, yaklaşık 4.000 metrelik kablo ihtiyacını ortadan kaldırarak uygulama maliyetlerini yaklaşık 10.000 € azalttı ve yaklaşık 128 saatlik montaj işçiliğinden tasarruf sağladı.
Sonuç olarak, faal bir üretim ortamında verimli bir şekilde genişletilebilen ölçeklenebilir bir izleme mimarisi elde edildi.
Hava Yönetim Sistemi: Veriyi eyleme dönüştürmek
Sürekli izleme, uzun vadeli optimizasyonu desteklemenin yanı sıra anormal çalışma koşullarını anında görünür kılarak değerli bir teşhis/diyagnostik olanağı sunar.
SMC Vyškov'da, Hava Yönetim Sistemi bir CNC makinesinde basınçlı hava tüketiminde yedi katlık bir artış tespit etti. Ekip, mevcut verileri analiz ederek sorunun kök nedenini hızla belirledi: Arızalı bir besleme valfi.
Sorun yaklaşık bir saat içinde çözülerek, aksi takdirde uzun süre fark edilmeden kalabilecek gereksiz basınçlı hava kayıplarının önüne geçildi.
Bu örnek, Hava Yönetim Sistemimizin ve 4BAR fabrika yaklaşımının en önemli güçlü yanlarından birini ortaya koydu: Basınçlı havayı görünmez bir altyapı hizmeti olmaktan çıkarıp ölçülebilir ve kontrol edilebilir bir kaynağa dönüştürmek.
Daha düşük basınç, aynı performans
Endüstriyel ortamlarda makinelerin gerekenden daha yüksek basınçlarda çalıştırılması sıkça rastlanan bir durumdur. Gereksiz her ilave bar, kompresör odasındaki enerji talebini artırır, işletme maliyetlerini yükseltir ve basınçlı hava altyapısına ek yük bindirir.
İzleme aşamasında toplanan verileri analiz ederek, güvenilir operasyon için gereken minimum basıncı doğrulayabildik. Elde edilen bulgular, seçilen 70 makineden 52'sinin 0,5 MPa'nın altında çalışabileceğini gösterdi; bu da projenin bu aşamasına dahil edilen ekipmanların %74'ünü temsil etmektedir.
Bu duruma ilişkin örneklerden biri, SMC'nin MB serisi pnömatik aktüatörünü üreten işleme merkezlerinde yaşandı. Çalışma koşullarının değerlendirilmesi, proses performansının orijinal 0,6 MPa yerine 0,4 ile 0,5 MPa arasındaki basınçlarda da korunabileceğini doğruladı ve basınçlı hava tüketimini %25'e varan oranlarda azalttı.
Bulgular, 4BAR fabrika konseptinin temel ilkelerinden birini doğruladı: Çalışma basıncı, alışkanlıklar veya geçmiş ayarlar yerine gerçek proses gereksinimlerine göre belirlenmelidir.
Analiz verileri normal makine çalışması sırasında toplandı.
Atıl dönemlerdeki gereksiz tüketimin ortadan kaldırılması
İzleme verileri, ekipmanın aktif olarak üretim yapmadığı durumlarda da basınçlı hava tüketiminin gerçekleştiğini ortaya koydu.
Seçilen CNC makinelerinde proses talebi olmamasına rağmen atıl dönemlerde de basınçlı hava beslenmeye devam ediyordu. Bunu çözmek amacıyla, makine çalışmadığı anlarda hava beslemesini kesen otomatik bir kapatma valfi devreye alındı.
Bu optimizasyon, basınçlı hava tüketimini yılda yaklaşık 75.000 m³ azalttı.
Benzer bir fırsat, bir prob hava üfleme işlevinin makine durumundan bağımsız olarak sürekli çalıştığı başka bir makinede tespit edildi. Hava üfleme işlevinin doğrudan makine sekansına bağlanmasıyla, basınçlı havanın yalnızca ihtiyaç duyulduğunda tüketilmesi sağlandı ve yılda yaklaşık 108.800 m³ ilave tasarruf elde edildi.
Bu örnekler, basınçlı havanın yalnızca üretim sırasında nasıl kullanıldığını değil, üretim yapılmadığı anlarda nasıl tüketildiğini de anlamanın önemini göstermektedir.
4 bar için tasarım yapmak
Proje, yalnızca mevcut ekipmanların optimize edilmesiyle sınırlı değildir. SMC Vyškov, yeni makineler için gereksinimleri tanımlarken çalışma basıncını 0,4 MPa olarak şart koşmakta; böylece gelecekteki yatırımların en başından itibaren 4BAR fabrika konseptinin ilkeleriyle uyumlu olmasını sağlamaktadır.
Deneyimi kanıta dönüştürmek
SMC Vyškov'da ele alınan zorlukların birçoğu, dünya genelindeki üretim tesislerinin karşılaştığı zorluklarla aynıdır.
4BAR fabrika ilkelerini kendi operasyonlarımızda uygulayarak, müşterilerimizin her gün karşı karşıya kaldığı aynı üretim koşulları altında pratik deneyim kazanıyoruz.
Bu proje; sürdürülebilir basınçlı hava tasarrufunun büyük yatırımlardan ziyade genellikle ölçüm, analiz ve sürekli iyileştirme yoluyla elde edildiğini kanıtlamaktadır. En önemlisi bu çalışma, kendi üretim ortamımızda test edilmiş, doğrulanmış ve kanıtlanmış çözümlerle müşterilerimizi desteklememize olanak tanımaktadır.