Valvola pneumatica ad impulsi ad alta efficienza energetica
                  SMC ha ampliato la gamma con la valvola ad impulsi ad alta pressione JSXFA che risponde in tempi brevi e presenta un ridotto consumo d'aria, per garantire un risparmio energetico
Il problema della rimozione di particelle estranee laddove è richiesto un getto d'aria è appena diventato più facile per gli operatori degli impianti in quanto SMC lancia la valvola ad impulsi JSXFA.
Pensando alla produttività operativa, la valvola JSFXA è stata progettata per rimuovere le particelle da una gamma completa di filtri (sacco, cartuccia, manica, ceramica e fibra metallica sinterizzata) in modo rapido e con un ridotto consumo energetico.
Una maggiore efficienza dell'impulso d'aria è ottenuta grazie all'alta pressione di picco, mentre il ridotto consumo d'aria supporta gli obiettivi ambientali.
Si risparmia moltissimo in termini di costi, manutenzione e tempi di installazione grazie alla lunga vita operativa dei 10 milioni di cicli, alla membrana senza molla e al raccordo a compressione. Inoltre, la JSFXA è estremamente resistente e adattabile alle diverse condizioni di lavoro, gestendo portate elevate ed una gamma di temperature del fluido da -40 a 60 ºC.
“Siamo alla continua ricerca di soluzioni che aiutano i nostri clienti a rimanere competitivi in un mercato globale – ha sottolineato Dario Salacone, Area Sales Manager SMC -. La valvola JSFXA è una soluzione compatta in grado di assicurare risparmio energetico e ridotto consumo di aria”.
                       4 ott 2019