Serie ZL, gli eiettori leggeri e compatti di SMC
                  SMC ha rinnovato la gamma dei propri eiettori multistadio in risposta alla domanda di riduzione del peso derivante dal crescente utilizzo della robotica, rendendoli compatti e leggeri nel design, ma grandi in termini di potenza di aspirazione.
Il diffusore a tre stadi della serie ZL offre una portata di aspirazione maggiore del 250% rispetto al modello monostadio e, inoltre, la portata massima di aspirazione arriva fino a 600 l/min, rendendo la serie di eiettori ideale per la manipolazione di pezzi con superfici porose o irregolari.
I nuovi eiettori multistadio sono leggeri e compatti. Il carico sulle parti mobili dei robot industriali è ridotto, e inoltre sono integrati in un'unica unità il diffusore a tre stadi, il vacuostato,le valcole di alimentazione e rottura del vuoto, il filtro e il silenziatore.
Tutte queste caratteristiche rendono il componente particolarmente adatto per contribuire al ridimensionamento delle macchine.
La nuova serie ZL riduce anche il consumo d'aria, senza però compromettere la portata di aspirazione. Il risparmio energetico, infatti, si ottiene riducendo la pressione di alimentazione per il livello di vuoto massimo a soli 0,33 MPa, grazie al quale il consumo è di soli 57 l/min.
Inoltre, i modelli ZL3 e ZL6 hanno la possibilità di montare un vacuostato digitale con funzione di risparmio energetico che riduce il consumo d'aria fino al 90% interrompendo l'alimentazione dell'aria quando si raggiunge il vuoto desiderato.
Infine, i nuovi eiettori di SMC permettono una riduzione delle tempistiche di manutenzione e di ispezione.
Nel modello ZL1 non sono più necessari utensili per la sostituzione del silenziatore e del filtro modulare, mentre i modelli ZL3 e ZL6 facilitano la derivazione delle connessioni grazie alla possibilità di selezionare il doppio attacco del vuoto, portando quindi a un ulteriore risparmio di manodopera.
La nuova serie ZL consente di lavorare in modo collaborativo e senza soluzione di continuità con i cobot, salvaguardando così il vantaggio competitivo in termini di qualità, costo ed efficienza., sottolinea Roberto Rubiliani, Product Manager di SMC Italia.
                       22 giu 2020