Flussostato digitale per grandi portate PF3A7#H
PF3A7#H è una delle ultime novità della famiglia di flussostati di SMC.
Il prodotto copre un ampio campo di misura della portata e dispone di un display chiaro e di facile lettura, fondamentale per il monitoraggio della linea principale, delle linee derivate e di apparecchiature specifiche.
Con un rapporto di portata di 100:1, definito come il rapporto tra la portata massima e il punto minimo di misura, PF3A7#H è in grado di rilevare le perdite e di monitorare il consumo d'aria della linea principale in un solo prodotto.
Inoltre, grazie alla compatibilità IO-Link, insieme all'uscita analogica, vengono fornite informazioni più dettagliate sulle prestazioni dell'applicazione. L'ingresso esterno può azzerare il valore accumulato, il valore massimo e il valore minimo senza bisogno di manipolazioni.
La struttura a foro passante in lega di alluminio, infine, rende il flussostato PF3A7#H molto resistente: la costruzione del bypass riduce i livelli di aria umida e di materiale estraneo, assicurando una maggiore durata.
Questo flussostato di nuova generazione offre maggiore flessibilità e funzionalità, pur essendo molto semplice da impostare e utilizzare, sottolinea Betis Zeneli, Product Manager di SMC Italia. Inoltre, è una soluzione che risponde alle esigenze di efficienza energetica e di riduzione dei costi operativi.
27-ott-2020