La pistola di soffiaggio IBG assicura un deciso risparmio energetico
SMC ha presentato una nuova pistola di soffiaggio a impatto IBG, dispositivo che soffia con un impulso di aria più breve e forte rispetto alle classiche soluzioni di soffiaggio.
Tra le problematiche riscontrate in diverse industrie di processo e meccaniche possiamo infatti rilevare la generazione di particelle: la pistola IBG consente di rimuovere lo sporco in modo efficiente e veloce.
Il prodotto, inoltre, consente un notevole risparmio energetico, utilizzando fino all'87% di aria in meno rispetto a qualsiasi altra pistola di soffiaggio standard, e grazie alla piccola quantità di aria necessaria per generare un getto veloce e stabile, ad alta precisione e che pulisce efficacemente i trucioli di metallo, lo sporco e le goccioline di acqua.
In aggiunta, grazie al serbatoio pneumatico incorporato, la serie IBG raggiunge una pressione massima tre volte superiore rispetto a quella del modello precedente VMG.
La pistola IBG ofrre, infine, flessibilità, in quanto la pressione massima può essere regolata con cinque diversi livelli disponibili per soddifare le esigenze di vari processi all'interno di un impianto.
Siamo sempre alla ricerca di soluzioni per aiutare i clienti a migliorare la produttività e l'efficienza energetica. Sottolinea Betis Zeneli, Product Manager di SMC Italia. Le particelle di sporco generate da molti processi industriali incidono sulle prestazioni dei macchinari e si ripercuotono sulla produttività, in quanto richiedono un fermo macchine per pulire i componenti interessati. Ciò implica costi e rallentamenti. La pistola IBG risolve questi problemi riducendo significativamente i tempi di pulizia e accelerando la produzione.
19 mar 2021