SMC presenta l'unità "tutto in uno" per la gestione del vuoto
SMC continua a creare componenti che guidano l'efficienza produttiva attraverso l'innovazione e il design.
La nuova serie ZK2-A rinnova il sistema eiettore/gestione linea vuoto con un'unità particolarmente leggera, compatta e a bassa rumorosità.
La nuova unità per il vuoto è stata progettata pensando alla flessibilità di utilizzo, ed è intercambiabile con l'attuale serie ZK2. Restano, infatti, inalterate le caratteristiche originali di risparmio energetico, tra cui un vacuostato digitale che riduce il consumo d'aria fino al 90% e un eiettore a due stadi che aumenta il flusso di aspirazione fino al 50%.
La nuova versione ha però diverse caratteristiche che aiutano a migliorare la produttività, il montaggio, la manutenzione e tutte le operazioni di rilevazione, regolazione e gestione del vuoto.
In aggiunta, i clienti possono beneficiare della facilità di retrofitting della serie ZK2-A, in quanto i componenti possono essere aggiunti o sostituiti come, ad esempio, le stazioni del manifold sul supporto guida DIN, l'eiettore stesso e il vacuostato.
Le molteplici possibilità di configurazione rendono il prodotto ideale per innumerevoli applicazioni come il packaging, il pick & place e la movimentazione di pannelli. Inoltre, l'unità per il vuoto ZK2-A è indicata nel caso in cui lo spazio sulle attrezzature sia limitato o sulle parti mobili dei robot dove risulta necessario ridurre pesi e momenti.
La serie ZK2-A ha tutti i vantaggi dell'originale progetto "tutto in uno", con componenti integrati e cablaggio ridotto che rendono questa unità particolarmente compatta e leggera. Sottolinea Roberto Rubiliani, Product Manager di SMC Italia. Inoltre, è stato previsto un silenziatore di scarico molto efficace che contribuisce a migliorare la portata di aspirazione fino al 20%, creando ambienti di lavoro più sani e risparmiando energia.
15 lug 2020