Von einer Technologie für die automobile Großserienfertigung hat sich die Robotik zu einem branchenübergreifenden Baustein moderner Produktionssysteme entwickelt. Heute übernehmen Roboter Aufgaben in der Elektronikfertigung, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, in Life-Science-Anwendungen, in der Logistik sowie in der Landwirtschaft und der Energiewirtschaft.
Unternehmen nutzen diese Technologie, um Produktivität und Prozessstabilität zu erhöhen, personelle Engpässe auszugleichen und ihre Fertigung an wechselnde Marktbedingungen anzupassen. Denn kürzere Produktlebenszyklen, eine wachsende Variantenvielfalt und dynamische Kundenanforderungen stellen klassische Automatisierungskonzepte zunehmend infrage. Gefragt sind Systeme, die sich schnell umrüsten, modular erweitern und flexibel für neue Aufgaben konfigurieren lassen.
Gerade an der Schnittstelle zwischen Roboter und Werkstück entscheidet sich, wie anpassungsfähig eine Anwendung tatsächlich ist. Deshalb gewinnt intelligentes End-of-Arm-Tooling für die flexible Automation zunehmend an Bedeutung.
Von Markus Steigerwald, Manager of Robotics Initiatives Europe, SMC Deutschland
OKTOBER 2026
Roboter übernehmen längst nicht mehr nur Aufgaben in der klassischen Fertigung, Qualitätsprüfung oder Verpackung. Ihr Einsatzspektrum reicht heute vom Bergbau und der Raumfahrt über die Chirurgie und Laborforschung bis zur automatisierten Obsternte. So unterschiedlich diese Anwendungen auch sind, sie stellen eine gemeinsame Anforderung an die Robotik: Flexibilität.
Eine entscheidende Rolle spielt dabei das End-of-Arm-Tooling, insbesondere der Greifer als Schnittstelle zwischen Roboter und Werkstück. Seine Auswahl beeinflusst maßgeblich, welche Aufgaben ein Roboter zuverlässig übernehmen kann und wie schnell sich eine Anlage an neue Produkte oder Prozesse anpassen lässt. Bei der Wahl eines Greifertechnologie-Anbieters kommt es deshalb nicht allein auf das einzelne Produkt an. Ebenso wichtig sind ein breites Portfolio, nachgewiesene Kompetenz bei kundenspezifischen Lösungen und eine umfassende technische Beratung.
Die Automobilindustrie zeigt seit vielen Jahren, welches Potenzial in konsequenter Automatisierung steckt. Sie zählt nach wie vor zu den wichtigsten Anwendern der Robotik. Neben dem Schweißen und Lackieren übernehmen Roboter dort zahlreiche weitere Aufgaben, etwa bei der Montage, Bearbeitung und Teilehandhabung sowie beim Be- und Entladen von Maschinen.
Zunehmend nutzen auch Unternehmen aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, den Life Sciences und der Landwirtschaft diese Möglichkeiten. Mit Robotik steigern sie Produktivität und Effizienz, verbessern die Arbeitssicherheit und sichern eine gleichbleibend hohe Produktqualität. Gleichzeitig wächst der Bedarf an flexiblen Produktionslinien, die eine hohe Variantenvielfalt auch bei kleineren Stückzahlen wirtschaftlich bewältigen. So können Hersteller schneller und effizienter auf sich verändernde Kundenanforderungen reagieren.
Roboter in einer Verpackungsanwendung: Die drahtlose Kommunikation ermöglicht eine zuverlässige serielle Datenübertragung und mehr Flexibilität beim Wechsel des End-of-Arm-Toolings (EOAT).
Erweiterung der Möglichkeiten über den Automobilbereich hinaus
Die Automobilindustrie zählt weiterhin zu den größten Anwendern von Robotik. Wesentliche Wachstumsimpulse kommen heute jedoch aus Branchen, in denen eine besonders hohe Produktionsflexibilität gefragt ist. Viele Unternehmen fertigen zunehmend eine große Variantenvielfalt in kleineren Stückzahlen. Produkte und Formate wechseln häufiger, während Produktionslinien schnell an neue Marktanforderungen angepassen werden müssen.
Gleichzeitig bewegen Personalengpässe in vielen Ländern und Branchen, steigende Qualitätsanforderungen und wachsender Kostendruck Unternehmen dazu, auch solche Prozesse zu automatisieren, die bislang als zu komplex oder unwirtschaftlich galten. Dadurch erschließt die Robotik neue Anwendungsfelder. Sie hilft Unternehmen, Kapazitäten flexibler anzupassen, eine gleichbleibend hohe Qualität zu sichern und ihre Produktion auch bei personellen oder betrieblichen Engpässen aufrechtzuerhalten.
KI-gesteuerte Robotik
Industrieroboter führen längst nicht mehr nur dieselbe vorprogrammierte Bewegung aus. Ausgestattet mit künstlicher Intelligenz, Bildverarbeitung und moderner Datenanalyse können sie Werkstücke erkennen, auf Veränderungen im Prozess reagieren und die Qualitätskontrolle unterstützen. Das erweitert ihr Einsatzspektrum und verbessert vor allem bei wiederkehrenden Aufgaben die Genauigkeit und Reproduzierbarkeit.
Das zeigt sich etwa beim Griff in ungeordnet bereitgestellte Behälter, bei variantenreichen Montageprozessen oder bei der automatisierten Prüfung von Bauteilen. Auch im innerbetrieblichen Materialtransport gewinnen intelligente Robotersysteme an Bedeutung. Gleichzeitig erzeugen sie Daten über Taktzeiten, Prozesszustände, Fehler und Anlagenverfügbarkeit.
In digitalen Fertigungsumgebungen werden diese Informationen zu einem wichtigen Produktionsfaktor. Sie helfen dabei, Abläufe zu optimieren, Wartungsbedarf frühzeitig zu erkennen und die Gesamtanlageneffektivität zu verbessern. Robotik entwickelt sich damit zu einem zentralen Bestandteil von Industrie 4.0: Sie bewegt nicht nur Werkstücke, sondern macht Produktionsprozesse messbarer und besser steuerbar.
Flexible Greiflösungen für wechselnde Produktionsanforderungen
Fortschritte in der Roboterprogrammierung und industriellen Bildverarbeitung haben die Flexibilität von Robotersystemen deutlich erhöht. Dennoch bleibt das End-of-Arm-Tooling eine der entscheidenden Komponenten jeder Roboteranwendung. Als direkte Schnittstelle zwischen Roboter und Produkt beeinflusst der Greifer maßgeblich die Prozesssicherheit, die Umrüstzeiten und die Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems.
In modernen Produktionsumgebungen muss ein einzelner Roboter häufig unterschiedliche Produkte, Materialien oder Verpackungsformate handhaben. Viele Anwendungen erfordern deshalb Greiflösungen, die gezielt an das jeweilige Werkstück und die spezifischen Anforderungen des Handhabungsprozesses angepasst sind.
Bei SMC umfasst etwa jedes zweite Greiferprojekt kundenspezifische Anpassungen. Unsere Engineering-Teams arbeiten dafür eng mit Maschinenbauern, Systemintegratoren und Anwendern zusammen. Gemeinsam entwickeln sie Greiflösungen, die mehr Flexibilität ermöglichen und zugleich zuverlässig, sicher und einfach in bestehende oder neue Automatisierungssysteme integriert werden können.
Schnelle Umrüstungen für eine flexible Fertigung
Eine wesentliche Voraussetzung für flexible Fertigungsprozesse ist der schnelle Wechsel zwischen unterschiedlichen Produkten und Produktionslosen. Automatische Werkzeugwechselsysteme ermöglichen es, einen Roboter für mehrere Aufgaben einzusetzen. Gleichzeitig reduzieren sie Stillstandszeiten, da manuelle Eingriffe beim Wechsel entfallen oder auf ein Minimum begrenzt werden.
Der pneumatische Greifer MHF2-X7076A von SMC mit integrierter Fingerwechselfunktion wurde speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen schnelle, zuverlässige und reproduzierbare Wechsel entscheidend sind. Die Greiferfinger lassen sich automatisch austauschen, während die pneumatischen und elektrischen Anschlüsse in den Greiferkörper integriert bleiben. Das kann Leckagerisiken verringern, die Zuverlässigkeit der Verbindungen erhöhen und die Wechselzeiten verkürzen.
Eine solche Lösung unterstützt Unternehmen dabei, ihre Produktion flexibler an wechselnde Anforderungen anzupassen, ohne Abstriche bei Qualität, Prozesssicherheit und Anlagenverfügbarkeit zu machen.
Pneumatischer Parallelgreifer mit Fingerwechselvorrischtung – Serie MHF2-X7076A
Drahtlose Kommunikation für die Robotik der nächsten Generation
Je flexibler und datenbasierter Produktionssysteme werden, desto wichtiger ist eine zuverlässige Kommunikation zwischen Robotersteuerung und End-of-Arm-Tooling. Insbesondere bei kontinuierlichen Bewegungen, Werkzeugwechseln oder rotierenden Anwendungen können Kabel und Steckverbindungen stark beansprucht werden. Kabelbedingte Störungen bergen dann das Risiko ungeplanter Stillstände und eines erhöhten Wartungsaufwands.
Für diese Anforderungen bietet SMC das kompakte und leichte Wireless-System EXW1. Es wurde speziell für die industrielle Automation und den Einsatz an bewegten Maschinenkomponenten entwickelt. Zwischen feststehenden und bewegten Anlagenteilen überträgt das System die Kommunikationsdaten drahtlos. Damit entfallen an diesen Übergängen die entsprechenden Datenkabel und Steckverbindungen. Das vereinfacht die Installation, reduziert den Wartungsaufwand und senkt das Risiko kabelbedingter Unterbrechungen.
Das EXW1 arbeitet im 2,4-GHz-ISM-Band und nutzt Frequenzsprungverfahren sowie verschlüsselte Kommunikation. Dies ermöglicht eine zuverlässige und störungsarme Datenübertragung auch in anspruchsvollen industriellen Umgebungen. Je nach Ausführung und Einsatzbedingungen sind Kommunikationsreichweiten von bis zu 100 Metern, Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1 Mbit/s und Reaktionszeiten ab 2 Millisekunden möglich. Damit eignet sich das System auch für leistungsfähige Roboter- und Automatisierungsanwendungen.
Ein weiterer Vorteil ist die hohe Integrationsfähigkeit. Das EXW1 unterstützt unter anderem EtherNet/IP™, PROFINET, EtherCAT® und OPC UA. Über entsprechende Module lassen sich zudem IO-Link-Geräte sowie digitale und analoge Ein- und Ausgänge einbinden. Dies erleichtert die Integration in vernetzte, datenbasierte Produktionsumgebungen und kann den Aufwand für Maschinenkonstruktion, Installation und Inbetriebnahme reduzieren.
Ob bei automatischen Werkzeugwechslern, Förderband-Tracking-Systemen oder modularen Produktionszellen: Das EXW1 unterstützt flexibel erweiterbare und zukunftsorientierte Automatisierungskonzepte. Weniger Kommunikationskabel an bewegten Komponenten können die Wartung vereinfachen, die Anlagenverfügbarkeit erhöhen und dazu beitragen, die Gesamtbetriebskosten über den Lebenszyklus der Anlage zu senken.
Die Wireless-Einheit von SMC – EXW1-Serie
Auch künftig konzentriert sich unsere Forschung und Entwicklung darauf, Systeme modularer zu gestalten, Greiferwechsel zu beschleunigen und das Risiko ungeplanter Stillstände zu verringern. Denn mit der Weiterentwicklung der Robotik steigen auch die Anforderungen an Technologiepartner: Gefragt sind sowohl bewährte Standardkomponenten als auch anwendungsspezifisch angepasste Automatisierungslösungen.
SMC bietet deshalb mehr als einzelne Komponenten. Unsere Expertise in Pneumatik, elektrischer Antriebstechnik und industrieller Kommunikation unterstützt Kunden dabei, unterschiedliche Technologien aufeinander abzustimmen, die Integration zu vereinfachen und Automatisierungsprojekte schneller umzusetzen.
Mit kontinuierlichen Investitionen in Greiftechnik, drahtlose Kommunikation, elektrische Antriebe und intelligente Automatisierungstechnologien verfolgt SMC ein klares Ziel: Kunden beim Aufbau flexibler, effizienter und langfristig anpassungsfähiger Produktionssysteme zu unterstützen.
Dass etwa jede zweite robotische Greiflösung von SMC kundenspezifische Anpassungen umfasst, unterstreicht unseren praxisorientierten Ansatz. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir Lösungen für konkrete Automatisierungsaufgaben und schaffen damit wichtige Voraussetzungen für die nächste Generation industrieller Robotikanwendungen.