SMC eröffnet Industrial Application Center in Dresden: Neuer Raum für vernetzte Entwicklung und industrielle Automatisierung im Silicon Saxony
Mit dem Industrial Application Center stärkt SMC seine Innovationskraft und bietet Unternehmen in Dresden einen Ort, an dem sie gemeinsam effiziente Automatisierungslösungen für zukunftssichere Produktionsprozesse entwickeln.
Die SMC Deutschland GmbH hat in Dresden ein neues Industrial Application Center (IAC) eröffnet und erweitert damit ihre Präsenz im Technologiecluster Silicon Saxony. Auf über 180 Quadratmetern entsteht ein Co‑Creation Hub, der industrielle Anwendungen und beteiligte Akteure von Produktionsprozessen zusammenbringt.
Anders als klassische Testzentren, bietet das IAC eine praxisorientierte Umgebung, in der Applikationen real betrieben, Bewegungs‑ und Steuerabläufe demonstriert sowie typische Szenarien aus dem Produktionsalltag simuliert werden können. So lassen sich Schaltungen, Zylinder, elektrische Achsen, Sensoren oder Vakuumkomponenten für Automatisierungsprozesse unmittelbar im Zusammenspiel erleben.
„Dresden gehört zu den wichtigsten Mikroelektronikstandorten Europas. Wir schaffen hier einen Ort, an dem End‑User, Maschinenbauer und SMC Expertinnen und Experten gemeinsam an technischen Lösungen arbeiten können“, sagt Robert Angel, Managing Director SMC Deutschland GmbH. „Das IAC verfolgt als zentraler Innovationshub das Ziel, Abstimmungsprozesse zu beschleunigen und Wissenstransfer zu stärken, damit frühe Entscheidungen klar in Richtung zukunftsweisender, umsetzungsorientierter Ergebnisse gelenkt werden können.“
Das IAC richtet sich an Unternehmen aus vielfältigen Branchen wie Halbleiterfertigung, Automotive, Maschinenbau und Lebensmittelverarbeitung. Hier finden Workshops, Schulungen, Projektbesprechungen und technische Abstimmungen statt – immer mit dem Ziel, Anforderungen gemeinsam präzise zu definieren und Applikationen passgenau zu entwickeln.
Mit dem IAC setzt SMC ein klares Zeichen für den Standort Sachsen und schafft eine Plattform, die Industrie, Forschung und technologische Entwicklung eng verzahnt. Das Dresdner IAC ergänzt das bestehende Zentrum am Hauptsitz von SMC in Egelsbach und stärkt das deutschlandweite Netzwerk anwendungsorientierter Entwicklungsarbeit für die Automatisierungsindustrie.
Im Rahmen der Eröffnung überreichten die Geschäftsführung von SMC Deutschland und das Team des IAC Dresden zudem einen Spendenscheck an den Verein „Wegen uns e.V.“, der sich in Dresden für Pflege- und Adoptivkinder sowie für die aufnehmenden Familien engagiert.
Betreut wird das IAC von einem Kernteam, das projektabhängig durch weitere Spezialistinnen und Spezialisten aus der Region unterstützt wird. Die flexible Struktur ermöglicht es, je nach Aufgabenstellung genau die Expertise einzubinden, die für Kundenprojekte erforderlich ist.
„Unser Anspruch ist es, einen Raum zu schaffen, in dem industrielle Herausforderungen nicht nur besprochen, sondern im direkten Zusammenspiel von Applikation, Engineering und Praxis greifbar werden“, erklärt Matthias Ronacher, Senior Vice President Direct Sales. „So entsteht ein gemeinsamer Entwicklungsprozess, der technische Tiefe, direkte Interaktion und reale industrielle Bedingungen wirkungsvoll miteinander verbindet.“
Ein virtueller 360° Grad Rundgang durch das IAC in Egelsbach ist bereits online hier verfügbar.

Abb. 1: Robert Angel, Geschäftsführer von SMC Deutschland, und Stefan Voigt, Standortleiter des IAC in Dresden, heben bei der Eröffnung des Industrial Application Centers in Dresden die Bedeutung moderner Automatisierungs- und Mikroelektroniktechnologien für den Wirtschaftsstandort Sachsen hervor.

Abb.2: Gäste aus Industrie, Politik und regionaler Wirtschaft bei der feierlichen Eröffnung des neuen Industrial Application Center am 29. Januar 2026.

Abb. 3: SMC bietet innovative Lösungen für die Automatisierungsindustrie und ist mit einem IAC jetzt auch in Dresden vertreten.
Foto: SMC Deutschland GmbH
Mehr über SMC Deutschland
Jessica Giordano
30.01.2026