Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Menos suposiciones, más certezas. Digitalice su aire comprimido

IC 80  Por Karol Malicki | Responsable de Asistencia Técnica de Ventas, SMC Polonia

 

JUNIO 2026

Si no mide su consumo de aire comprimido, está tomando decisiones a ciegas. ¿La buena noticia? Conseguir una visibilidad real es mucho más fácil y valioso de lo que podría imaginar.

Vamos a dejarlo claro: no se puede gestionar lo que no se mide. Es cierto que está sometido a la presión de mejorar la eficiencia, reducir costes, cumplir los objetivos de sostenibilidad o, simplemente, mantener la producción en marcha sin contratiempos. Pero cuando preguntamos: «¿Sabe exactamente cuál es el rendimiento de su aire comprimido a nivel de máquina?», la respuesta que solemos escuchar en nuestras visitas a las instalaciones es… «la verdad es que no».

Y eso es totalmente comprensible. El aire comprimido es uno de esos servicios que cumple silenciosamente con su función en segundo plano. Hasta que deja de hacerlo. El problema es que, sin datos reales, se basa en suposiciones. Puede que piense que su sistema es eficiente. Puede que sospeche que hay fugas o caídas de presión. Pero sin mediciones, en realidad no lo sabe.

La digitalización cambia eso. Sustituye las conjeturas por datos, y ahí es donde empiezan las verdaderas mejoras.

Por qué es importante
He aquí algo que merece la pena tener en cuenta: la generación de aire comprimido suele suponer nada menos que un 20 % del consumo energético total de una fábrica. Y cuando desglosamos aún más estos datos, la cosa se pone aún más interesante. Solo el soplado de aire puede representar más del 40 % del consumo de aire comprimido, mientras que los actuadores suponen alrededor del 14 % y las aplicaciones de vacío, aproximadamente el 9 %.

Gráfico extraído del catálogo de SMC «Propuesta para el ahorro energético en fábricas»

 

Por lo tanto, si le interesa la eficiencia energética o la reducción de CO₂, el aire comprimido no es un factor menor. Es un factor muy importante. Pero aquí está el problema: muchas fábricas siguen midiendo el consumo de aire únicamente en el compresor.

Eso ofrece una visión general, pero no dice lo que realmente está ocurriendo en la planta de producción.

¿Dónde se está desperdiciando aire? ¿Qué máquinas consumen más de lo que deberían? ¿Está pagando por ineficiencias sin darte cuenta? Para responder a esas preguntas, hay que profundizar más.

Un análisis en profundidad
Aquí es donde la digitalización empieza realmente a marcar la diferencia. En lugar de un único punto de medición, ayudamos a supervisar el aire comprimido a nivel de máquina, que es donde se encuentran los datos realmente relevantes. Al instalar sensores de caudal, sensores de presión y dispositivos de control de humedad en puntos críticos, empieza a construir una visión clara y basada en datos de sus operaciones.

Y una vez que esos datos están disponibles en formato digital, todo cambia. Podrá ver el consumo real por máquina o proceso, comprender la estabilidad de la presión en toda su red y detectar los primeros indicios de desgaste de los componentes o de desequilibrio del sistema. De repente, ya no se limitas a reaccionar ante los problemas, sino que se anticipa a ellos.

No se trata solo de energía
Ahora bien, algunos de ustedes ya están centrados en la eficiencia energética. Quizá tengán objetivos de reducción de CO₂, metas internas de sostenibilidad o facturas de servicios públicos cada vez más elevadas que abordar. En esos casos, la digitalización supone una ventaja evidente. Podemos visitar sus instalaciones, realizar una preauditoría, medir los puntos clave y calcular el retorno de la inversión (ROI) basándonos en datos reales, no en estimaciones. A partir de ahí, se trata de introducir mejoras específicas, ya sea optimizando los dispositivos, mejorando la eficiencia del soplado de aire o perfeccionando la distribución.

Pero aquí viene lo interesante: no todo el mundo parte de la energía como prioridad. A veces, el verdadero reto es la producción. Si se enfrenta a tiempos de ciclo irregulares, problemas de calidad o paradas inexplicables, el aire comprimido podría ser parte del problema.

Gracias a la digitalización, puede vincular directamente el consumo de aire y el comportamiento de la presión con el rendimiento de las máquinas. Esto significa que puede identificar la causa raíz de la inestabilidad del proceso, evitar defectos de calidad relacionados con las variaciones de presión e incluso calcular el coste real del aire por producto. Se acabaron las aproximaciones y las estimaciones. Solo cifras reales para respaldar decisiones reales.

Anticípese a los problemas
Una de las mayores ventajas de digitalizar su sistema de aire comprimido es la rapidez con la que permite detectar problemas y tomar medidas. Una caída gradual de la presión, por ejemplo, podría indicar problemas de distribución o limitaciones del compresor. Los cambios en los patrones de caudal podrían indicar fugas o ajustes incorrectos, mientras que el aumento de los niveles de humedad podría señalar problemas de rendimiento del secador.

Este tipo de problemas, si no se controlan, provocan paradas, desperdicio de material o mayores costes de mantenimiento. Con los datos y las alertas adecuadas, puede intervenir a tiempo, antes de que afecten a la producción. Así es como debería funcionar el mantenimiento predictivo en la práctica.

Empiece poco a poco, piense con inteligencia
Una de las preocupaciones que escuchamos con frecuencia es: «La digitalización parece un gran salto». Pero no tiene por qué serlo. De hecho, el enfoque más eficaz suele ser ir paso a paso. Se puede empezar con una sola máquina o línea de producción, añadiendo puntos de medición donde más importan, para luego ir ampliando a medida que crecen la confianza y el conocimiento.

Los sistemas modernos facilitan más que nunca esta estrategia. Tecnologías como IO-Link, la comunicación inalámbrica y protocolos abiertos como OPC UA hacen que la integración de sensores en su instalación actual sea sencilla y rentable.

El sistema de bus de campo inalámbrico centraliza la información y permite la comunicación a distancias de hasta 100 metros

 

De los datos a la acción
Por supuesto, recopilar datos es una cosa. Convertirlos en beneficios significativos es otra muy distinta. Por eso la experiencia es realmente importante. En SMC no nos limitamos a suministrar componentes de automatización, sino que nos esforzamos por comprender su fábrica, identificar los puntos de medición críticos y traducir los datos en acciones prácticas. Esto puede comenzar con la instalación de caudalímetros o de nuestro sistema de gestión del aire para establecer una referencia clara. A partir de ahí, miramos más allá de problemas evidentes como las fugas y nos centramos en optimizar todo el sistema, sacando a la luz ineficiencias que a menudo pasan desapercibidas.

En última instancia, proponemos mejoras específicas en los equipos o en el sistema, al tiempo que apoyamos a su equipo con formación y optimización continua para garantizar beneficios a largo plazo. En resumen, le ayudamos a pasar de «datos interesantes» a «resultados medibles».

Air Management System – Serie AMS 20/30/40/60

 

Discover more on SMC´s compressed air digitalisation solutions

 

También le puede interesar

 

Libere la presión
Por Andy Still, Industry Director de Proyectos, Energía, Europa
Seguir leyendo 

Dar sentido a los sensores
Por Danilo Giordana, Gestor de proyectos de eficiencia energética, SMC Italia
Seguir leyendo 

Una estrecha colaboración con el cliente impulsa soluciones de automatización óptimas
Por Dan Ives, Ingeniero Superior de Proyectos, Centro Técnico Europeoe
Seguir leyendo 

Por Karol Malicki | Responsable de Asistencia Técnica de Ventas, SMC Polonia

Lleva más de 14 años formando parte de SMC, donde comenzó su carrera en el departamento técnico. Al principio de su trayectoria profesional, trabajó como ingeniero de diseño e ingeniero de industrialización, lo que le permitió adquirir una sólida base en ingeniería y procesos de fabricación. En la actualidad, dirige el equipo técnico en Polonia.

Su trayectoria también incluye experiencia en una empresa de usuarios finales, lo que le proporciona un profundo conocimiento de las operaciones reales en fábrica y de las necesidades de los clientes.

Actualmente está cursando un MBA especializado en energía y transformación digital, y su tesis se centra en el diagnóstico preventivo en sistemas de aire comprimido.

En su tiempo libre, le gusta montar en moto y restaurarlas, tiene un gran interés por la mecánica y le apasiona tanto escuchar música como tocarla.

 

Nuestras redes sociales

 

SMC Expertise: Comprendemos sus retos diarios

Siga leyendo para descubrir cómo nuestros clientes dan vida a nuestros productos