Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Componentes pneumáticos de elevada durabilidade para a automação industrial

As avarias constantes das máquinas e os elevados custos de manutenção estão a afetar a sua produtividade?

Nos exigentes ambientes industriais atuais, a manutenção não planeada não é apenas um inconveniente — é um obstáculo significativo à produtividade e à rentabilidade. Muitas empresas continuam a enfrentar:

  • Avarias frequentes nas máquinas
  • Avarias inesperadas
  • Paragens operacionais que atrasam os prazos de entrega

Estes desafios aumentam os custos com mão-de-obra e peças sobressalentes, reduzem a eficiência energética e comprometem a qualidade da produção.

Quando os componentes pneumáticos padrão são utilizados em ambientes inadequados ou adversos — especialmente aqueles com poeira, pó ou partículas abrasivas —, sofrem um desgaste rápido. Isto leva a substituições constantes, ao aumento dos orçamentos de manutenção e à redução da Eficácia Global do Equipamento (OEE).

Mesmo com sistemas de manutenção preventiva ou preditiva em funcionamento, o desempenho deteriora-se frequentemente antes de se desencadear a intervenção.

Num mercado competitivo, em que o tempo de funcionamento e a eficiência são fundamentais, a durabilidade média já não é suficiente. São necessários componentes concebidos para resistir a condições exigentes — garantindo fiabilidade a longo prazo e poupanças de custos.

Descubra como a SMC aumenta a OEE com componentes de automação de longa duração

E se pudesse minimizar a manutenção desde o início, escolhendo componentes concebidos para durar?

Com as soluções de elevada durabilidade da SMC, isso é possível!

Concebidos para aplicações industriais exigentes, estes componentes de automação de longa duração foram projetados para resistir ao desgaste e à contaminação — proporcionando um desempenho consistente, mesmo em ambientes empoeirados ou abrasivos.

Ao optar pelas soluções de elevada durabilidade da SMC, beneficia de:

  • Custos de manutenção reduzidos graças a um menor número de substituições e reparações
  • Tempo de funcionamento maximizado e melhoria da Eficácia Global do Equipamento (OEE)
  • Maior eficiência energética a e estabilidade da produção
  • Funcionamento fiável em condições ambientais adversas, desde locais com elevada concentração de poeira até linhas de produção em funcionamento contínuo

Quer esteja a gerir operações normais ou a utilizar maquinaria em condições adversas, os componentes de automação de longa duração da SMC ajudam-no a aumentar o tempo de funcionamento, a reduzir o custo de propriedade e a otimizar o desempenho da fábrica.

Com a gama de produtos de elevada durabilidade da SMC, não está apenas a atualizar componentes — está a investir na excelência operacional a longo prazo.

Descubra como os cilindros de longa duração ajudaram uma fábrica a aumentar a disponibilidade operacional

No que diz respeito ao desempenho industrial, o que conta são os resultados na prática. Em todos os setores, os fabricantes que adotaram os componentes de elevada durabilidade da SMC já beneficiam de uma melhoria na Eficácia Global do Equipamento (OEE), de um menor número de avarias e de poupanças de custos mensuráveis a longo prazo.

Exemplos da vida real

Por que escolher a SMC para soluções de automação duradouras e de alto desempenho?

Ao optar pela SMC, está a optar por fiabilidade a nível global, engenharia de precisão e inovação sustentável — tudo concebido para melhorar o seu tempo de atividade operacional.

O que distingue a SMC:

  • Continuidade global e logística: A nossa sólida rede internacional de abastecimento garante uma disponibilidade constante — mesmo em períodos de perturbações.
  • Engenharia de precisão: Concebido para proporcionar um desempenho duradouro e cumprir rigorosas normas internacionais de qualidade.
  • Inovação sustentável: Damos prioridade a designs energeticamente eficientes, leves e compactos, recorrendo ao ar comprimido para reduzir a sua pegada ambiental.
  • Suporte técnico fiável: Com 2 100 engenheiros distribuídos por cinco centros técnicos globais (incluindo a Alemanha e o Reino Unido) e mais de 7 000 especialistas em vendas em 80 países, a SMC oferece apoio local apoiado por uma presença global.
  • Qualidade certificada e planeamento proativo de contingência: O nosso Business Continuity Plan (BCP) garante a recuperação de até 90 % dos produtos no prazo de duas semanas após uma catástrofe.

Quer se trate de modernizar uma única linha de produção ou de reformular a sua estratégia de fiabilidade, a SMC fornece os componentes de elevada durabilidade e os conhecimentos técnicos necessários para apoiar o seu sucesso.

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Está pronto para reduzir os custos de MRO e melhorar a OEE da sua fábrica?

Contacte já um especialista da SMC.

Perguntas frequentes sobre os cilindros de alta durabilidade da SMC

Em que é que os cilindros de longa duração XB24 e XC4 diferem dos cilindros padrão?

Os cilindros XB24 e XC4 da SMC apresentam tratamentos de superfície especializados e vedação melhorada, para uma maior resistência ao desgaste e à corrosão.

  • XB24: Ideal para ambientes industriais normais com elevadas exigências de durabilidade.
  • XC4: Otimizado para ambientes empoeirados e abrasivos (por exemplo, cerâmica, embalagens, metalurgia), resistindo à intrusão de partículas e à contaminação.

Posso substituir os meus cilindros atuais pelos modelos XB24 ou XC4 sem alterar a minha configuração?

Na maioria dos casos, sim. Tanto o XB24 como o XC4 são fabricados com dimensões de montagem padronizadas. Isto torna-os substitutos diretos, o que significa que pode aumentar a durabilidade sem ter de alterar as suas máquinas.

De que forma os componentes de elevada durabilidade afetam o meu Custo Total de Propriedade (TCO)?

Embora o custo inicial dos componentes de elevada durabilidade possa ser ligeiramente superior, estes proporcionam poupanças significativas em:

  • Trabalho de manutenção
  • Inventário de peças sobressalentes
  • Paragens não planeadas
  • Custo do ciclo de vida

Com o tempo, isto traduz-se num custo total de propriedade (TCO) mais baixo e num maior valor de produção.