Pneumatik-Komponenten immer griffbereit – Kundennähe in Partnerschaft
Korneuburg/Böheimkirchen, September 2019: Die Beschaffung und Bevorratung von Verbrauchs- und Kleinteilen ist oftmals aufwändig, zeit- und kostenintensiv. Dank einer erfolgreichen Partnerschaft der SMC Austria GmbH und Würth Österreich, die heuer ihr fünfjähriges Bestehen feiert, eröffnen sich Kunden praktische Lösungen, um Pneumatik-Komponenten stets griffbereit zu haben – effizient und kosteneffektiv.
Würth, Spezialist im Handel mit Montage- und Befestigungsmaterial für die professionelle Anwendung, führt neben der eigenen Produktpalette von mehr als 100.000 Artikeln auch ein umfassendes Pneumatik-Portfolio, das von SMC bereitgestellt wird und Komponenten zur Druckluft-Aufbereitung, -Verteilung und -Anwendung umfasst.
Mit mehr als 500 Außendienstmitarbeitern verfügt Würth über einen flächendeckenden Direktvertrieb, der eine kontinuierliche Kundenbetreuung in ganz Österreich gewährleistet. Das Vertriebsteam wurde von SMC intensiv geschult und betreut Kunden umfassend.
Kontinuierliche Verfügbarkeit durch professionelles Lagermanagement
Auch für die Lagerung dieser sogenannten C-Teile bietet der SMC-Vertriebspartner Würth individuell gestaltbare Lösungen. Vom einfachen Lagersystem ORSY®Regal, einem von Würth betreuten Regalsystem, bis zum vollautomatischen Ausgabeautomaten ORSY®mat reichen die Möglichkeiten für ein professionelles Lagermanagement von Kleinteilen.
In den Systemelementen von Würth können SMC-Produkte perfekt integriert werden. Kleine Bauteile wie Verbindungselemente, Fittinge, Drosseln und Schläuche sind in einem ORSY®Regal übersichtlich geordnet und jederzeit vorrätig. Die laufende Nachbestellung wird durch den Würth Außendienstmitarbeiter übernommen. Damit ist die Verfügbarkeit der SMC-Kleinteile zu jeder Zeit gewährleistet und ein ungestörter Produktionsbetrieb garantiert.
Erfolgreiche Partnerschaft feiert Jubiläum
Würth Divisionsleiter Roland Sailer freut sich über die für beiden Seiten erfolgreiche Zusammenarbeit: „Als Premium Anbieter in Bereich Werkzeug und Montage können wir mit dem Pneumatik-Weltmarktführer SMC zwei Marken vereinen, die sich in ihren Stärken perfekt ergänzen. Wir können unseren Kunden hochwertige Qualitätsprodukte im Bereich Pneumatik und darauf perfekt abgestimmte Lagersysteme zur Verfügung stellen“, erklärt er.
„Dank der Kooperation mit ausgesuchten Handelspartnern wie Würth Österreich können wir jeden einzelnen Kunden – von der Autowerkstätte bis hin zum Industriekonzern – entsprechend unseren hohen Ansprüchen an Beratung und Qualität individuell und bedarfsgerecht betreuen“, betont Robert Angel, Geschäftsführer der SMC Austria GmbH. „Im Zuge der fünfjährigen Partnerschaft werden bereits mehr als 500 Kunden von Würth professionell betreut und mit dem SMC-Pneumatik-Sortiment beliefert“, resümiert Robert Neumayer, Betreuer der SMC Vertriebspartner, zufrieden.

Download
SMC_1: Robert Neumayer (SMC) und Roland Sailer (Würth) freuen sich über die erfolgreiche Kooperation. ©Würth

Download
SMC_2: In einem ORSY®Regal von Würth sind SMC-Kleinteile übersichtlich geordnet. ©Würth

Download
SMC_3: ORSY®, das bedeutet „Ordnung mit System“ ©Würth

Download
4_ORSY®mat: Der ORSY®mat von Würth sorgt für Kostentransparenz durch vollautomatische Nachbestellung, Zugriffsberechtigungen und Kostenstellenzuordnung. ©Würth
Über Würth
Würth ist führender Spezialist im Handel mit Montage- und Befestigungsmaterial für die professionelle Anwendung. Die Produktpalette umfasst mehr als 125.000 Artikel, von Schrauben, Schraubenzubehör und Dübel über Werkzeuge und Maschinen bis zu chemisch-technischen Produkten und Arbeitsschutz. Zu den Kunden zählen Handwerks- und Industriebetriebe, die von mehr als 500 Außendienstmitarbeitern betreut werden. Parallel dazu baut das Unternehmen das Niederlassungsnetz in ganz Österreich kontinuierlich aus. Würth Österreich wurde als zweite Würth Auslandsgesellschaft 1962 in Wien gegründet. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 800 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 210,8 Mio. Euro. Sprecher der Geschäftsführung ist Alfred Wurmbrand.
Pressekontakt Würth Handelsges.m.b.H.
Gerti Wais
T: +43 50 8242 2266
gerti.wais@wuerth.at
www.wuerth.at
Über SMC
Expertise – Passion – Automation
Mit einem globalen Marktanteil von mehr als 30 % ist SMC weltweit führend in der Antriebs- und Steuerungstechnik von pneumatischen und elektrischen Systemen. Das Portfolio umfasst mehr als 12.000 Produktgruppen sowie über 700.000 Varianten in den Bereichen Luftaufbereitung, Ventiltechnik, Aktorik, Vakuumtechnik, Sensorik sowie elektrischer Steuerungs- und Antriebstechnik. Die Entwicklung von kundenspezifischen Hightech-Lösungen sowie Services zur Steigerung der Produktivität und Maschinensicherheit sind weitere wichtige Elemente des Kompetenzspektrums. Auf dem japanischen Aktienmarkt notiert ist das Unternehmen rund um den Globus präsent und beschäftigt weltweit ca. 20.000 Mitarbeiter. Die österreichische Zentrale mit Sitz in Korneuburg ist zugleich das Headquarter für 14 Länder Zentral- und Osteuropas und ist Arbeitgeber für mehr als 880 Mitarbeiter im Raum CEE.
Pressekontakt SMC Austria GmbH
Petra Pichler-Grünbeck
T: +43 (0)2262 62280-1134
Pichler-Gruenbeck.Petra@smc.com
24.09.2019