Ventilautomatisierung: Lösungen aus einer Hand von SMC
Korneuburg, August 2021: In fast allen Bereichen der Industrie gibt es Armaturen, und meist ist es erforderlich, sie pneumatisch zu bedienen und zu automatisieren. Die Einsatzbereiche sind vielfältig; doch Beschaffung und Lösungsentwicklung können aufwändig und zeitintensiv werden. Die All-in-one-Lösungen von SMC, Weltmarktführer in der industriellen Automatisierung, schaffen Abhilfe – maßgeschneidert auf die jeweilige Anforderung.
Ventilautomatisierung ist von Vorteil, wenn große Ventile bzw. Armaturen für Gase oder Flüssigkeiten geregelt werden müssen: Von der chemischen Industrie über Wasserversorgung und Wasser-/Abwasseraufbereitung bis hin zu Kläranlagen, die Papierindustrie oder Heizkraftwerke. Denn Industriearmaturen steuern und regeln den Durchfluss von Gasen, Wasserdampf oder Flüssigkeiten in Rohrleitungen. Gegebenenfalls sperren Ventile auch den Durchfluss. Die voranschreitende Automatisierung macht auch hier nicht Halt und fordert entsprechende Implementierungen. Denn um all das automatisiert durchführen zu können, benötigen Industriearmaturen folgende drei Komponenten: Aktuator, Druckluftversorgung und Stellungsregler (Positioner).
Komponenten für automatisierte Industriearmaturen
Als antriebstechnische Baueinheit erfolgt über den Aktuator die Steuerung des Ventils: Ein elektrisches Signal wird in mechanische Bewegungen umgesetzt, damit wird aktiv in den gesteuerten Prozess eingegriffen. In der Prozessautomatisierung werden oft pneumatische oder hydraulische Antriebe eingesetzt. Um auch große Armaturen sicher und einfach ansteuern zu können, ist eine Druckluftversorgung essenziell. Zur Regelung des Druckluftzylinders wird ein Positioner benötigt. Diese elektrischen Stellungsregler positionieren die pneumatischen Zylinder präzise in jede beliebige Stellung; sie steuern die Druckluft zum Aktuator. Dabei ist der Positioner mechanisch oder mit einem Remote-Sensor mit dem Antrieb verbunden. Er konvertiert das elektrische oder pneumatische Eingangssignal in ein entsprechendes Ausgangssignal; so wird die Soll-Position bestimmt. Mittels Stellungsrückmeldung wird die Ist-Position ermittelt und eine eventuelle Differenz nachgeregelt.
One-stop-Shop für individuelle, rasche Lösungen
Oftmals kümmern sich Integratoren – wie Schlosser, Installateure, Anlagenbauer, Mechaniker oder Armaturenspezialisten – um den Einbau der automatisierten Industriearmaturen beim Anwender. Wird eine neue Anlage gebaut oder eine bestehende erweitert bzw. optimiert, können Abstimmungen aufwändig und zeitintensiv werden. Da lohnt es sich, auf einen zentralen Ansprechpartner zu setzen, der die Projektkoordination übernimmt.
SMC Experten analysieren Umsetzungsanforderungen schnell und unverbindlich beim Kunden vor Ort; eine optimale Lösung ist in gemeinsamer Projektarbeit rasch gefunden. Ein zusätzlicher Pluspunkt in der Zusammenarbeit mit dem Weltmarktführer in der industriellen Automatisierung: Gemeinsam mit Integratoren und Partnern in und um Österreich bietet SMC vollständige Armaturen von allen bekannten Herstellern mit hochwertigen Automatisierungskomponenten von SMC. Von der Planung über den Einbau bis zur Inbetriebnahme wird so jede Umsetzung zum Kinderspiel.
Cylinder Positioner – maßgeschneidert von SMC
Kunden profitieren in zweierlei Hinsicht bei der Ventilautomatisierung: SMC bietet All-in-one-Lösungen und entwickelt individuelle Umsetzungen. So fertigt SMC beispielsweise in Kooperation mit erfahrenen Integratoren maßgeschneiderte Cylinder Positioner (kurz: CYPO). Diese werden zum kontinuierlichen Regeln als Antrieb von Industriearmaturen – wie Regelklappen, Jalousieklappen, Dapó-Ventilen – eingesetzt. Die dafür benötigten pneumatischen Komponenten bezieht der Kunde bei SMC aus einer Hand, wie z. B.:
- pneumatische Zylinder für sämtliche Einsatzgebiete
- Stellungsregler zum Positionieren des Zylinders in jede beliebige Stellung
- Boosterventile zur Erhöhung der Geschwindigkeit des Zylinders
- Filterregler aus Edelstahl für raue Umgebungsbedingungen
- Lock-up-Ventile, um den Zylinder bei Druckluftausfall in eine sichere Stellung zu bringen oder zu halten
- verschiedenste Ventile: manuell, elektrisch oder pneumatisch angesteuert
- Edelstahldrosseln
- Fittinge aus Edelstahl für härteste Anwendungsfälle und raue Umgebungsbedingungen, z. B. Bergbau und chemische Industrie, wo Komponenten mechanischer oder chemischer Belastung ausgesetzt sind.

Bildtext: CYPO (CYlinder POsitioner) vollständig mit hochwertigen SMC-Komponenten aufgebaut, z. B. für den Antrieb großer Industriearmaturen (wie Schieber, Klappen, ...)
Bildtext: Regelventil mit robuster SMC Positioner Serie IP8000

Bildtext: Stellventil mit SMC Filterregler und intelligentem Stellungsregler Serie ND9000
Weiterführende Informationen:
Kontakt zum ExpertInnen-Team von SMC Fluid Control: www.smc-fluidcontrol.at/kontakt/
SMC Valve Automation Landing Page: https://smc-fluidcontrol.at/valve-automation/
SMC Fluid Control Lab Youtube-Kanal mit Anwendungsbeispielen: https://www.youtube.com/playlist?list=PLw5ooZoZ8Re117AeoMpa-bZSZaBgl2M-V
05.08.2021