All-in-one-Talent: Elektrischer Vakuumgreifer der Serie ZXPE5 für Cobots kommt ohne extra Druckluftquelle aus
Ob in der pharmazeutischen, der Nahrungsmittel- oder der Verpackungsindustrie: Für Pick-and-Place-Anwendungen oder das Palettieren sind Cobots ideale Unterstützer. Ausgestattet mit Vakuumgreifern und passenden Saugern eignen sie sich allem voran zur sanften Aufnahme empfindlicher und unebener Werkstücke wie Folien- oder Beutelverpackungen. Damit der Anschluss des End-of-Arm-Tools (EoAT) besonders schnell und platzsparend gelingt, hat SMC den elektrischen Vakuumgreifer der Serie ZXPE5 entwickelt. Dieser benötigt weder Luftanschluss noch Luftleitung, umfasst alle Peripheriegeräte in einer einzelnen Einheit und lässt sich im Handumdrehen anschließen. Die Sparsamkeit bei Gewicht und Stromaufnahme,
3 Betriebsarten und zahlreiche Sauger-Varianten ergänzen die Vorteile, die von weiteren Features der Serie für Cobots unterschiedlicher Anbieter begleitet werden.
Kollaborative Roboter (Cobots) sind branchenübergreifend zu Hause. Werden sie mit effizienten Werkzeugen ausgestattet, sind sie ideale Unterstützer für ihre menschlichen Kolleg*innen. Das gilt etwa im Falle von Vakuumgreifern für Pick-and-Place-Anwendungen oder das Aufkleben von Etiketten. Mit der Serie ZXPE5 hat der Automatisierungsspezialist SMC nun einen elektrischen Vakuumgreifer entwickelt, der die verschiedenen Komponenten zur Vakuumerzeugung in einer Einheit integriert und damit keinen Luftanschluss und keine Luftleitung benötigt. Das spart nicht nur Platz und Gewicht, sondern auch Montageaufwand. Zudem überzeugt der für die Cobots von UNIVERSAL ROBOTS, OMRON/TECHMAN ROBOT, FANUC CORPORATION und YASKAWA Electric Corporation zertifizierte Greifer unter anderem mit 3 Betriebsmodi, zahlreichen Sauger-Konfigurationen und hoher Prozesssicherheit.
Alles in einem hilft sparen
Indem die ansonsten peripheren Geräte aus Vakuumpumpe, atmosphärisches Belüftungsventil, digitaler Druckanzeige und Sauger im Gehäuse der Serie ZXPE5 integriert sind und die Vakuumerzeugung elektrisch erfolgt, braucht es weder einen externen Luftanschluss noch eine Luftleitung. Das reduziert nicht nur den Ressourcenverbrauch und die Materialkosten, sondern auch den Verkabelungsaufwand und das Maschinengewicht – ohne Adapter, Sauger und Montageflansch liegt das Reingewicht bei nur 556 g. Zudem verbessert sich die Prozesssicherheit dank der verringerten Gefahr durch Leckagen oder Schlauchbruchstellen. Die Diagnosefunktion, die den Ausgangszustand und den aktuellen Zustand des Vakuums vergleicht, wenn kein Werkstück angesaugt wird, sowie die entsprechende Statusanzeige bieten zusätzliche Sicherheit. Die 360°- Einsicht auf die Anzeige gestattet zudem ein Höchstmaß an Flexibilität bei der Platzierung der Lösung. Darüber hinaus erleichtert und beschleunigt der normierte Montageflansch gemäß ISO9409-1-50-4-M6 den Werkzeugaustausch. Es müssen nur zwei Klemmschrauben gelöst bzw. angezogen und ein M8-Stecker angeschlossen werden.
Flexibel und variantenreich
Neben dem allgemein schnellen Werkzeugwechsel sorgt auch die Anpassungsfähigkeit bei der Anzahl, dem Abstand und der Auswahl der Vakuumsauger für höchste Flexibilität. So lassen sich ein, zwei oder vier Vakuum-Sauger montieren, wobei der Abstand variabel einstellbar ist. Für die Sauger stehen die Formen flach, flach mit Rippen, Faltenbalg, schmal/flach, mehrstufiger Faltenbalg, 2,5-stufiger Faltenbalg, 5,5-stufiger Faltenbalg und eine flache Ausführung für Folienverpackungen in den Durchmessern von 8, 10, 13, 16, 20, 25, 30, 32 mm zur Verfügung. Beim Material der Sauger kann zwischen NBR, Silikonkautschuk (weiß und blau), Urethankautschuk und FKM gewählt werden. Dank des Variantenreichtums bei der Konfiguration wird ein breites Anwendungsfeld abgedeckt.
Beim elektrischen Vakuumgreifer stehen zudem drei Betriebsmodi für die Vakuumpumpe bereit: automatischer, manueller oder kontinuierlicher Modus. Das erhöht zum einen die Prozesssicherheit, zum anderen reduziert sich die Leistungsaufnahme um bis zu 64 % durch den auf den Anwendungsfall optimierten Betrieb. Das optionale Vakuumsicherheitsventil der Serie ZP2V von SMC verbessert beide Effekte zusätzlich: Es verhindert, dass Werkstücke beim Transport herabfallen, und der Luftverbrauch wird noch einmal optimiert, was Kosten spart und den CO2-Fußabdruck verkleinert.
Schnell einsatzbereit
Geeignet für einen Betriebstemperaturbereich von 5 bis 40 °C ist die Serie ZXPE5 für diverse Cobot-Serien der Hersteller UNIVERSAL ROBOTS, OMRON/TECHMAN ROBOT, FANUC CORPORATION und YASKAWA Electric Corporation zertifiziert. Die Bewegungen des Cobots und der Betrieb des Vakuumgreifers lassen sich so mittels der einfach zu bedienenden Plug-in-Software des jeweiligen Herstellers programmieren und steuern. Dank der leichten Montage im Handumdrehen, der schnellen Installation des Greifers und der anschließenden einfachen Programmierung ist ein mit dem elektrischen Vakuumgreifer ZXPE5 ausgestatteter Cobot nach kurzer Zeit einsatzbereit – ob in der allgemeinen Fertigungsindustrie oder in speziellen Branchen wie der Forstwirtschaft, der Papierproduktion oder der medizinischen Industrie.

Abbildung: Der für die Cobots von UNIVERSAL ROBOTS, OMRON/TECHMAN ROBOT, FANUC CORPORATION und YASKAWA Electric Corporation zertifizierte elektrische Vakuumgreifer der Serie ZXPE5 von SMC benötigt dank integrierter Komponenten keinen Luftanschluss, ist schnell zu montieren und zu installieren - obendrauf überzeugt er mit zahlreichen Saugerkonfigurationen.
Foto: SMC (Abdruck für Pressezwecke honorarfrei)
Weitere Informationen finden Sie auf der SMC-Webseite unter www.smc.at
Über SMC: Expertise – Passion – Automation
Mit einem globalen Marktanteil von 37 % ist SMC weltweit führend in der Antriebs- und Steuerungstechnik von pneumatischen und elektrischen Systemen. Das Portfolio umfasst mehr als 12.000 Produktgruppen sowie über 700.000 Varianten in den Bereichen Luftaufbereitung, Ventiltechnik, Aktorik, Vakuumtechnik, Sensorik sowie elektrischer Steuerungs- und Antriebstechnik. Die Entwicklung von kundenspezifischen Hightech-Lösungen sowie Services zur Steigerung der Produktivität und Maschinensicherheit sind weitere wichtige Elemente des Kompetenzspektrums. Auf dem japanischen Aktienmarkt notiert ist das Unternehmen rund um den Globus präsent und beschäftigt weltweit mehr als 23.000 Mitarbeiter*innen. Die österreichische Zentrale mit Sitz in Korneuburg ist zugleich das Headquarter für 14 Länder Zentral- und Osteuropas und ist Arbeitgeber für mehr als 950 Mitarbeitende im Raum CEE.
05.12.2024